Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Peripheriegeräte  bei Mercateo online kaufen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Peripheriegeräte finden Sie am Ende der Seite
„Peripheriegeräte“
Überbegriffe
Drucker
Mit welchen Gerät möchten Sie drucken: Laserdrucker oder
Tintenstrahldrucker?
Monitor
Welches Modell soll es sein:
TFT Monitor
Touchscreen?
Beamer
Projizieren Sie Fotos oder Präsentationen auf eine Projektorleinwand. Eine wichtiges Zubehör ist die Ersatzlampe.
Eingabegeräte
Wichtige Eingabegeräte, ohne die ein PC nicht funktioniert, sind z B.
Maus und Tastatur.
Scanner
In diesem Bereich finden Sie Produkte wie z. B.:
Barcodescanner
Flachbettscanner
Filmscanner
Sticks
Für jeden Einsatzzweck das richtige Produkt:
Bluetooth Dongle
USB Stick
WLAN Stick
PC-Zubehör
Das passende Zubehör haben wir ebenfalls:
Headset
USB Hub
Webcam
PC Lautsprecher
Hören Sie Ihre Lieblingsmusik über den PC.
Kartenleser
Weitere Informationen zum Thema Peripheriegeräte
^

Peripheriegeräte - ohne sie geht nichts

Ein PC allein nützt Ihnen nicht. Für effektives Arbeiten benötigen Sie zusätzliche Geräte, die man Peripheriegeräte nennt. Dazu gehören neben Tastatur, Maus und Monitor auch Scanner, Drucker oder Kartenleser. Achten Sie darauf, dass sich die Geräte ergonomisch an Ihren Arbeitsplatz anpassen lassen, gerade der Monitor. Sie sollten alles gut erreichen können, um Unfälle zu verhindern. Dazu gibt es verschiedene Bauarten der Peripheriegeräte. Da Monitor, Tastatur und Maus am häufigsten genutzt werden, legen Sie bei der Auswahl ein besonderes Augenmerk.

Monitor

Das Wichtigste ist die richtige Größe. Auf einem 38 cm (15 Zoll)-Monitor wird stundenlanges Arbeiten eine Qual und ist schädlich für Ihre Augen. Ein 47 cm (19 Zoll)-Modell ist im Arbeitsalltag heutiger Standard. Der Monitor sollte vertikal und horizontal verstellbar sein. Auch ein hoher Kontrast und eine hohe Auflösung sind meist arbeitsfreundlicher im Büro. Den Bildschirm platzieren Sie in einem Abstand von 50 bis 70 Zentimeter. Die obere Kante des Bildschirms sollte auf Augenhöhe liegen.

Drucker

Es gibt z. B. Laser-, Tinten- und Nadeldrucker. Welcher Drucker zu Ihrer Arbeit passt, richtet sich danach, was Sie am häufigsten drucken müssen. Sind es simple Rechnungen, dann ist ein Laserdrucker von Vorteil. Er ist in der Anschaffung etwas teurer, aber die Kosten pro Seitendruck sind durch den Toner erheblich günstiger als bei einem Tintenstrahldrucker. Dieser eignet sich eher für bunte Ausdrucke und Bilder. Die Kosten sind teilweise recht hoch, da auch das Papier eine gewisse Qualität haben sollten, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Brauchen Sie Nachweise zum Beispiel für die Krankenkasse, sind Nadeldrucker ideal. Sie durchstechen das Papier mit der Farbe und erzeugen somit mehrere Druckbelege, für Ihre Akten und als Nachweis.

Beamer

Präsentationen sind das A und O, um Ihre Geschäftspartner mit hochwertigen Konzepten und Produkten zu überzeugen. Sie können Videos, Bilder und Folienpräsentationen über das Gerät abspielen. Sie sollten sich beim Kauf vorher erkundigen, wo der Beamer seine Stärken hat. Bei abgedunkelten Büroräumen sind viele Beamer gut. Müssen Sie in hellen Räumen oder sogar draußen eine Präsentation an der Wand zeigen, sollte Ihr Beamer sehr farb- und lichtstark sein. Hierbei muss unbedingt auf eine hohe Lumenanzahl und Auflösung geachtet werden.
Verzichten Sie auch nicht auf das dazu passende Zubehör wie eine tragbare Leinwand. Denn sollten Sie keine weiße Wand zur Verfügung haben, sieht es mit der Präsentation schlecht aus. Lassen Sie es erst gar nicht dazu kommen und sorgen Sie mit dem passenden Zubehör vor. Dann wird jede Vorstellung zu einer spannenden Überzeugung für Ihre Kunden.

Eingabegeräte

Kennen Sie das vielleicht auch, Sie schreiben stundenlang am Computer und benutzen die Maus. Im Anschluss ist Ihre Hand sehr angespannt? Dann sollten Sie sich einmal Ihre Tastaturposition und die Maus anschauen. Eine Tastatur sollte flach liegen und Ihre Handballen sich optimal ablegen lassen, die Tasten sollten leicht erreichbar sein. Eine Maus muss gut in der Hand liegen und darf weder zu klein noch zu groß ausfallen. Bei häufiger Benutzung kommt es oft durch Fehl- und Überbelastung zu Haltungsschäden. Achten Sie daher auf individuell anpassbare Tastaturen. Diese haben meist Fußrasten an der Unterseite und lassen sich somit ideal verstellen. Empfehlenswert sind auch eine ergonomische Maus und ergonomische Tastatur.

Scanner

Ein Dokument per Post zu schicken, dauert Ihnen zu lange oder es kommt Ihnen in den Aktenordnern abhanden? Scannen Sie es ein und speichern Sie es digital auf der Festplatte. Somit können Ihre Kollegen ebenfalls darauf zugreifen oder Sie senden es einfach per E-Mail. Achten Sie beim Kauf eines Scanners unter anderem auf eine hohe Dpi-Anzahl, vor allem wenn Sie Bilder hochauflösend einscannen möchten.
Barcodescanner sind ideale Erweiterungen. Somit können Sie z. B. Ihre Waren mit einem lesbaren Codeaufkleber ausstatten. Der Scanner zeigt Ihnen alle wichtigen Informationen zu dem Produkt an.
Auch für unterwegs gibt es kleine handliche Scanner für Ihr Notebook. Informieren Sie sich in der Unterkategorie über Ihr Einsatzgebiet. Bei Scanner gibt es kaum keine Grenzen, man kann somit fast alles digitalisieren.

Sticks

Sie brauchen Ihre Daten schnell unterwegs am Notebook, in der Firma Ihres Geschäftspartners oder Zuhause? Dann speichern Sie diese doch einfach und komfortabel auf einem USB-Stick. Dieser sollte mindestens 1 GB Speicherplatz haben und Plug-and-Play-fähig sein, also sofort einsetzbar. Spezielle Sticks haben eine eigene Software. Diese startet, noch bevor man auf den Stick zugreifen kann, und erfordert die Passworteingabe. Somit sind Ihre Daten auch bei Verlust sicher verschlüsselt.

PC-Zubehör

Bei Telefonkonferenzen, Spielen oder unterwegs - das Angebot an PC-Zubehör ist vielfältig. Webcams sind bei Konferenzen der Durchbruch. Somit können Sie Ihre Geschäftspartner live sehen, ohne dass dieser erst zu Ihnen kommen muss. Damit Sie ihn hören können, benötigen Sie ebenfalls Lautsprecher. Auch für Spieler unverzichtbar sind Headsets und spezielle Zubehörteile für das Case Modding wie z. B. eine Wasserkühlung. Das Gebiet ist sehr umfassend und je nach Wunsch werden Sie sämtliches Zubehör finden.

PC-Lautsprecher

Damit Sie alle Multimediainhalte benutzen können, brauchen Sie ebenfalls Sound. Was nützt ein Video, wenn Sie den Ton nicht hören? Dazu haben Computer Lautsprecheranschlüsse. Entweder Sie entscheiden sich für die Bürolösung, ein 2.0-System oder gleich die kinofähige 7.1-System-Variante. Die Zahlen stehen hierbei für die Anzahl der Lautsprecher und Subwoofer. Sie müssen darauf achten, dass Ihre Soundkarte im PC die Konfiguration Ihres Lautsprechersystems unterstützt.

Kartenleser

Für jeden Fotografen unverzichtbar, der Speicherkartenleser. Die Bilder einer Kamera werden normalerweise auf einer Speicherkarte gesichert. Das Auslesen der Kamera ist durch die versteckten Anschlüsse meist sehr umständlich. Also entnehmen Sie ganz einfach die Karte und der Card Reader am PC liest die Daten aus. Einfacher geht es nicht. Sie sollten darauf achten, dass der Kartenleser alle gängigen Formate unterstützt, das bedeutet, dass er mehrere Kartenleseslots für unterschiedliche Kartenbauarten wie z. B. SD-Karte oder Compact Flash besitzt.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Peripheriegeräte, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG