Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  PC-Zubehör  bei Mercateo online kaufen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema PC-Zubehör finden Sie am Ende der Seite
„PC-Zubehör“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema PC-Zubehör
^

Welches PC-Zubehör gibt es?

Der PC ist das Arbeitsgerät Nummer eins. Aus diesem Grund gibt es sehr viel Zubehör und nützliche Erweiterungen. Einen Überblick über nützliches Produkte präsentieren wir Ihnen im folgenden Text.

PC-Zubehör für Multimedia

Viele Programme setzen auf multimediale Inhalte und erfordern somit ein großes Sortiment an Ausrüstung wie Lautsprecher zur Soundwiedergabe oder sind bildgesteuert durch eine Webcam.

Headset

Headsets sind praktisch, sie verleihen Ihnen zwei freie Hände zum Arbeiten. Entweder schnurgebunden oder per Bluetooth / Funk geben sie das Signal des Gerätes wieder. Dadurch sind Sie mobil beim Telefonieren und können nebenbei frei arbeiten. Oft werden diese in Büros eingesetzt, aber auch im Multimediabereich bieten Headsets viele Einsatzmöglichkeiten. Sei es beim Musikgenuss oder spezielle Computerheadsets für den Gamingbereich.

Kopfhörer

Im Musik- und PC-Bereich ist es oft üblich, Musik, Videos und Präsentationen über Kopfhörer zu hören. Das stört Ihre Mitmenschen nicht und bietet außerdem einen unverwechselbaren Klang. Angeboten werden verschiedene Modelle und für viele Anwendungsbereiche, da Kopfhörer standardmäßig an jedes Multimediagerät angeschlossen werden können.

PC-Lautsprecher

Zu einem PC-System gehört neben dem Sehen über ein Display und die Eingabe über Maus und Tastatur ebenso die Akustikwiedergabe über PC-Lautsprecher. Somit entsteht ein vollwertiger Arbeitsplatz, da multimediale Präsentationen oft auch Sound enthalten.

Webcam

Um beispielsweise bei Telefonkonferenzen Ihren Gesprächspartner sehen zu können, benötigen Sie eine Webcam. Diese filmt Sie während des Gesprächs und sendet die Daten zur anderen Person. Auch können Webcams einen Sicherheitsbereich in Ihrer Firma abgrenzen, beispielsweise durch die Gesichtserkennung bei der Anmeldung zu Computerplattformen. Diese Technologie wird oft in Notebooks verwendet und kann in fast jedem neueren System durch eine Webcam nachgerüstet werden.

Mit einem USB-Adapter auf der sicheren Seite

Um unterschiedliche Kabel und Anschlüsse zu verbinden, verwendet man einfach den passenden Adapter beziehungsweise ein Kabel. Somit sind viele Geräte miteinander kompatibel und leicht in ein Netzwerk zu bringen. Spezielle Bauteile erweitern den Computer und rüsten ihn für verschiedene Aufgabengebiete optimal auf. Unter anderen werden heutzutage oft grafikintensive Anwendungen oder  Multimediaanwendungen verwendet.

Weiteres, nützliches PC-Zubehör

Lüfter und Kühler

Oft ist es im Sommer sehr heiß im Büro und der PC erwärmt zusätzlich die Raumtemperatur. Das tut Ihnen nicht gut, genauso wenig dem Gerät. Überhitzungsgefahr ist ein möglicher Schaden. Um die Temperatur im Gerät deutlich zu senken, bedarf es eines Gehäuselüfters. Auch sind spezielle PC-Lüfter für Festplatten oder dem Prozessor gute Möglichkeiten, die Temperatur im Gerät zu senken. Lüfter werden direkt am Netzteil angeklemmt und sind über Schrauben oder Klemmen leicht zu verbauen.
Eine Wasserkühlung wird oft im Gamingbereich angewendet und ist im Büroalltag eher selten in Gebrauch.

VGA TV-Konverter

Um das VGA-Signal an einem Fernseher wiedergeben zu können, wird ein VGA TV-Konverter eingesetzt. Dieser wandelt das VGA-Ausgangssignal des Computers in Scart oder vergleichbare Signale um und kann somit als Anzeigemedium genutzt werden. Beispielsweise sehen Präsentationen auf einem großen Fernseher oft besser aus als auf einem kleinen Notebookmonitor.

USB-Switch

Ähnlich wie ein KVM-Switch funktioniert ein USB-Switch. Somit können an einem USB-Port viele unterschiedliche Geräte angeschlossen und einzeln durch das Switch aktiviert werden. Oft ist der Drucker ein leidiges Thema, sobald mehrere PCs auf ihn zugreifen müssen und er nicht im Netzwerk einzubinden geht. Ein Switch regelt die Kontrolle zu den einzelnen PCs, wodurch ein komfortableres Drucken problemlos möglich ist.

USB-Hub und FireWire-Hub

Oft sind die USB-Zugänge hinter dem PC schwer zugänglich und Sie benötigen sicher oft für USB-Sticks, Festplatten oder sonstige Geräte einen freien USB-Eingang. Abhilfe schafft ein USB-Hub. Per Verlängerungskabel wird das Gerät auf dem Schreibtisch gestellt und mit dem PC verbunden. Somit haben Sie eine bequeme Möglichkeit, andere Geräte anzuschließen und außerdem oft mehrere weitere Zugänge. Denn der Vorteil eines Hubs ist, dass er oft zwei bis acht USB-Steckplätze hat und am PC selbst nur einen belegt. Somit erweitern Sie Ihren PC um mehrere Steckplätze.
Ein FireWire-Hub funktioniert im Prinzip wie ein USB-Hub, nur anstatt eines USB-Anschlusses wird der schnellere und oft im englischsprachigen Raum gebräuchliche FireWire-Standard verwendet.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext PC-Zubehör, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2012 Mercateo AG