Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Lautsprecher  bei Mercateo online kaufen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Lautsprecher finden Sie am Ende der Seite
„Lautsprecher“
Überbegriffe
PC LautsprecherPC Lautsprecher
Hören Sie beispielsweise Musik oder DVDs über Ihren PC.
Heimkino LautsprechersystemHeimkino Lautsprechersystem
AutolautsprecherAutolautsprecher
Sorgen dafür, dass Sie auch im Auto in den vollen Musikgenuss kommen.
Einbau- LautsprecherEinbau- Lautsprecher
Diese Lautsprecher sind zum Einbau z. B. in Decken oder Wände geeignet.
HornlautsprecherHornlautsprecher
Unverzichtbar für Durchsagungen beispielsweise bei Sportveranstaltungen, einsetzbar sowohl für Sprache als auch Musik.
MegaphonMegaphon
Mit einem Megafon verschaffen Sie sich Gehör z. B. bei Großveranstaltungen oder in großen Hallen - unabhängig vom Strom.
PA BoxenPA Boxen
Wird auch als Disco Lautsprecher bezeichnet. Beschallen Sie große Fläche gleichmäßig mit Musik bzw. Sprache.
RegallautsprecherRegallautsprecher
Diese Lautsprecher sind dafür geeignet, sie in einem Regal oder einer Schrankwand zu platzieren.
Satelliten-LautsprecherSatelliten-Lautsprecher
Montiert man in Raumecken. Können mit Subwoofer betrieben oder an eine Heimkinoanlage angeschlossen werden.
SubwooferSubwoofer
Benötigen Sie Bass, dann kommen Sie um einen Subwoofer nicht herum.
StandlautsprecherStandlautsprecher
Sind meist höher als 50 cm und werden auf den Boden gestellt, für den Musikgenuss auf Ohrhöhe.
Sauna-LautsprecherSauna-Lautsprecher
Eignen sich durch ihre Wetterbeständigkeit und dem Spritzwasserschutz für Saunen, Schwimmbäder, Boote und Außenanlagen.
Tragbare LautsprecherTragbare Lautsprecher
Kleine, tragbare Lautsprecher, die Sie beispielsweise an den iPod anschließen können.
Unterwasser- LautsprecherUnterwasser- Lautsprecher
Möchten Sie auch unter Wasser Musik hören? Dafür ist dieser Lautsprecher geeignet.
BoxenbauBoxenbau
Hier finden Sie z. B. Frequenzweiche, Mitteltonregler oder Tieftöner.
Zubehör
Weitere Informationen zum Thema Lautsprecher
^

Für den perfekten Klang

Ein Lautsprecher ist das letzte Glied einer Musikanlage und kann Ihr Klangerlebnis erheblich beeinflussen. Weitere bestimmende Faktoren sind die Akustik des Hörraums, die Anlage selbst und das Lautsprecherkabel.

Wie funktioniert ein Lautsprecher?

Während ein Mikrofon dafür sorgt, dass Schall in elektrische Energie umgewandelt wird, ist der Lautsprecher für die Rück-Umwandlung elektrischer Energie in akustische Schwingungen zuständig. Am Lautsprecher befinden sich dazu Magneten, an denen elektrische Schwingungen anliegen. Diese wechseln ihre Polarität, so dass die Membran in Schwingung versetzt wird, was wiederum für Abstrahlung des Schalls sorgt. Die schwingende Membran verdichtet und entspannt die angrenzende Luft und so entstehen Schallwellen. Wenn sich diese ausbreiten, werden sie für das menschliche Ohr hörbar.

Verschiedene Geräte für Ihre Anforderungen

Für Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse gibt es verschiedenste Lautsprecherarten. So verwenden Sie z.B. Hochtöner für die höchsten Frequenzen und Tieftöner für die niedrigsten. Mitteltöner sind speziell für die Wiedergabe der mittleren Frequenzen konstruiert. In diesem Bereich werden Abweichungen als besonders störend empfunden. Die Lautsprechertypen unterscheiden sich in Durchmesser und Bauformen, um die verschiedenen hörbaren Spektren abdecken zu können. Im Gegensatz dazu ist ein Breitbandlautsprecher derart aufgebaut, dass er die gesamte Frequenz abdecken kann.

Noch mehr Vielfalt

Neben diesen Frequenz abhängigen Lautsprechern gibt es zahlreiche weitere Typen. So verspricht ein Basslautsprecher weniger Verzerrungen im Bassbereich und ein besseres Klangvolumen. Subwoofer sind Basslautsprecher, die speziell für den unteren Frequenzbereich angewandt werden. Ein aktiver Lautsprecher verfügt über eine eingebaute Endstufe, während ein Suround-Lautsprecher die Raumwirkung erheblich verbessert. Auch die Größe ist entscheidend: ein Lautsprecher bis zu 50 Zentimetern wird als Regallautsprecher bezeichnet. Ein Standlautsprecher ist dagegen höher als 50 Zentimeter.

Sie suchen noch mehr?

Mit Mercateo als Partner an Ihrer Seite ist das kein Problem. Wir präsentieren Ihnen neben PC-Lautsprechern auch noch moderne Computertechnik, die Sie im Bereich Hardware, Software, Telekommunikation finden. Wussten Sie eigentlich, dass wir ein umfangreiches Sortiment an Handwerkzeugen in der Kategorie Bau, Handwerk finden?

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Lautsprecher, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2012 Mercateo AG