Für schnelles Internet unerlässlich - Das DSL-Modem
Um einen Breitbandzugang ins Internet nutzen zu können, wird ein so genanntes DSL-Modem benötigt. Bei diesem Gerät handelt es sich streng genommen um kein
Modem, sondern um ein NTBBA (Network Termination Broad Band Access), das als Abschlussgerät für den Netzzugang dient. Das DSL-Modem wird an einen Splitter angeschlossen, der mit der digitalen oder analogen Telefonanschlussleitung verbunden ist und die darüber eingehenden Sprach- und Datensignale trennt. Diese werden anschließend an die korrekten Endgeräte (
Telefon oder DSL-Modem) weitergeleitet. Das DSL-Modem wiederum überträgt die vom Splitter erhaltenen Daten an einen angeschlossenen
PC oder leitet in umgekehrter Richtung von hier erhaltene Datenströme an den Splitter weiter.
Asymmetrische Datenübertragung
In Deutschland sind DSL-Modems wie auch die
56K-Modems für die asymmetrische Datenübertragung (ADSL) ausgelegt, wobei die maximale spezifizierte Downloadgeschwindigkeit eines DSL-Modems derzeit (Stand Juli 2009) bis zu 25 Mbit/sec. (ADSL2+) erreichen kann, während die Uploadgeschwindigkeit deutlich niedriger liegt (bei Modems, die nach der ADSL2+-Spezifikation arbeiten, sind maximal 3,5 Mbit/sec. Upstream-Geschwindigkeit möglich). Die real zu erzielenden Übertragungsraten liegen jedoch erheblich darunter, weil in Deutschland Teile des von der DSL-Technologie genutzten Frequenzbandes für die ISDN-Dienste reserviert sind. Daher sind hierzulande maximal 16 Mbit/sec. im Downstream und 1 Mbit/sec. im Upstream möglich.
All-in-one-Geräte
Aktuelle DSL-Modems bieten in den meisten Fällen verschiedene weitere Funktionen, die die zusätzliche Anschaffung von EDV-
Peripheriegeräten überflüssig machen. So bieten viele Modems einen eingebauten
Router und Switch, mit dessen Hilfe in kleinen Netzwerken mehrere Rechner über handelsübliche Ethernet-Anschlüsse mit der Außenwelt verbunden werden können. Dabei werden inzwischen in aller Regel sowohl Fast Ethernet- (100 Mbit/sec.) als auch teilweise bereits Gigabit Ethernet-Verbindungen (1.000 Mbit/sec.) unterstützt. Auch DSL-Modems, die mit einem
WLAN Router und einem Switch kombiniert arbeiten, sind üblich. Für den Anwender bedeutet dies erheblich weniger "Kabelsalat", eine einheitliche Konfiguration und einen deutlich reduzierten Energieverbrauch.
Software-Vielfalt
Handelsübliche DSL-Modems mit eingebauten Routern und Switches (so genannte
DSL-Router oder WLAN-Router) verfügen über eine meist umfassende Softwareausstattung, die ihren Einsatz auch in größeren Arbeitsgruppen interessant macht. So sind die Router in der Regel mit einer eingebauten
Firewall, einem DHCP-Server zur automatischen Konfiguration der angeschlossenen Rechner sowie mit einem Printserver ausgestattet, der den Betrieb von
Druckern im Netz ohne umständliche Installation ermöglicht. Die meisten DSL-Router werden mit
Software auf Basis des freien Betriebssystems Linux geliefert, so dass der Nutzer auch Veränderungen am System selbst vornehmen kann. DSL-Router werden dabei meistens über eine intuitiv zu bedienende Web-Oberfläche administriert, da auf den Routern ein eigener Web-Server arbeitet, der von jedem angeschlossenen Computer aus angesprochen werden kann.
Tipps für den Kauf von DSL-Modems
- Wenn Sie einen einzelnen Computer ohne Netzwerkschnittstelle über eine DSL-Leitung mit dem Internet verbinden wollen, benötigen Sie im einfachsten Fall nur ein DSL-Modem mit USB-Anschluss, das mit dem PC verbunden wird. In diesem Szenario ist jedoch unbedingt eine Firewall auf dem Computer zu installieren, weil das Modem keinerlei Filterfunktionen bietet.
- Verfügt Ihr Rechner über einen LAN-Anschluss (RJ45-Buchse), so können Sie ein DSL-Modem direkt mit diesem Anschluss verbinden. Auch in diesem Fall muss zwingend eine eigene Firewall auf dem Rechner installiert werden, um Schadsoftware fernzuhalten.
- Bei Einsatz eines DSL-Modems mit eingebautem Router und Switch sollten Sie darauf achten, dass das Gerät für zukünftige Erweiterungen Uplink-fähig ist, d.h. weitere Switches angeschlossen werden können. Gleiches gilt auch für WLAN-Router mit DSL-Modem, die oftmals ebenfalls über einen zusätzlichen Switch verfügen. Mit ihnen können dann sowohl drahtlos als auch kabelgebunden angeschlossene Rechner vernetzt werden.
- Achten Sie beim Kauf eines DSL-Modems mit Router unbedingt auf eine eingebaute Firewall-Funktion! Der Datenverkehr kann dann zentral über diese Firewall gefiltert werden.
- Die werkseitig vom Hersteller für den Zugang zum DSL-Router vergebenen Passwörter kursieren für viele Modelle im Internet und sollten daher aus Sicherheitsgründen sofort nach der Inbetriebnahme des Gerätes geändert werden!
Wir haben noch mehr!
Mercateo bietet Ihnen moderne Computertechnik. Auf unserer Gesamtübersicht
IT präsentieren wir Ihnen neben
PC-Komponenten auch
Eingabegeräte sowie
Peripheriegeräte und
Netzwerkhardware.