Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

  Firewall  bei Mercateo online kaufen

Oder meinten Sie: Hardware-Firewall?
Werbung
Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Firewall finden Sie am Ende der Seite
„Firewall“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Firewall
^

Schützen Sie sich und Ihre Daten

Obwohl es weithin bekannt ist, dass die Verwendung des Internets Risiken birgt, so ist sie doch im Geschäftsalltag notwendig. Deshalb sollten Sie darauf achten, sich und Ihre Daten ausreichend zu schützen. Genau in diesem Punkt kommt die Firewall ins Spiel.

Was ist eine Firewall?

Eine Firewall funktioniert ähnlich wie eine Brandschutzwand (dies ist die deutsche Übersetzung) bei Häusern: sie gewährleistet die Sicherheit Ihres PCs. Eine Firewall ist ein aus Hard- oder Software bestehendes Sicherheitssystem, das besonders den Datenverkehr zwischen Ihrem lokalen Netzwerk und dem Internet kontrolliert. Dabei wird geregelt, welche Daten vom eigenen PC zu externen Systemen gelangen dürfen und welche Daten aus externen Netzen zu Ihrem Computer durchgelassen werden. Die Firewall untersucht dazu alle Datenpakete und lässt nur die unverdächtigen passieren. So soll jeglicher ungewollte Datenverkehr und der Zugriff durch Hacker verhindert werden.

Welche Firewall brauchen Sie?

Man unterscheidet grundsätzlich zwischen Personal und Netzwerk-Firewall. Die Personal Firewall ist lokal auf einem PC installiert und schützt nur diesen einen Computer vor Bedrohungen aus dem Internet. Aus diesem Grund ist die Personal Firewall hauptsächlich für den Privatgebrauch geeignet. Für Unternehmen ist der Einsatz einer Netzwerk-Firewall sinnvoller. Besonders bei Firmen ist es wichtig, dass Computer nicht ungeschützt mit dem Internet verbunden sind. Es wäre fatal, wenn Ihre internen Firmendaten via Internet in unbefugte Hände geraten oder gar verändert oder zerstört würden. Mit einer Netzwerk-Firewall müssen Sie nicht jeden PC einzeln sichern, sondern nur diejenigen Rechner, die direkt an das externe Netzwerk angeschlossen sind.

Bitte beachten Sie!

Auch die beste Firewall kann Sie nicht vor Angriffen aus den eigenen Reihen schützen. Sie verhindert beispielsweise nicht, dass einer Ihrer Mitarbeiter firmeninterne Daten auf Diskette speichert und nach außen weitergibt. Außerdem schützt sie nicht uneingeschränkt vor Viren oder Trojanern, da nicht jedes Paket einzeln auf Viren untersucht werden kann. Stattdessen überprüft die Firewall ausgewählte Merkmale des Datenpakets, wie z.B. die IP-Adresse. Seien Sie also grundsätzlich vorsichtig im Umgang mit dem Internet und achten Sie auf die Konfiguration.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Firewall, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
Bieten Sie uns Ihr Expertenwissen an - werden Sie Autor für Mercateo!
Mehr dazu auf der Informationsseite für Autoren.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG