Deutscher Wein
Mosel-Saar-Ruwer
Anbaugebiet
Die überaus malerische Weinlandschaft Mosel-Saar-Ruwer erstreckt sich entlang des geschlängelten Mosellaufes von Luxemburg bis Koblenz sowie an den Nebenflüssen Saar und Ruwer. Der gewundene Verlauf und die schwer zugänglichen Steilufer dieser Flüsse sind verantwortlich für die speziellen mikroklimatischen Verhältnisse der hiesigen Weingärten. Die Weinberge sind steil und meistens nach Süden ausgerichtet. Auf den mineralreichen Schieferböden, die die Wärme besonders gut speichern, gedeiht die empfindliche Riesling-Rebe besonders gut und ergibt hier die Weine, denen das Anbaugebiet seinen Weltruhm zu verdanken hat.
Rebsorten
Riesling ist die Hauptrebe hier, mit der sich alle führenden Güter beschäftigen. Sie gibt den Weinen ihren eleganten, blumigen und rassigen Charakter, der typisch für diese Region ist. Müller-Thurgau und kleine Mengen Kerner werden ebenfalls angebaut.
Neuerdings hat man eine Rebsorte wieder entdeckt, die römischen Ursprungs sein soll – den Elbling. Bisher wegen seiner knackigen Säure und seiner herzhaften, fruchtigen Art ausschließlich als Sektgrundwein genutzt, bietet man die Elbling-Weine heute wieder als eigenständige trockene Weine an. Ein typischer Moselwein im herkömmlichen Sinne ist der Elbling jedoch nicht. Er unterscheidet sich durch seine neutrale Art deutlich von den Riesling- und Müller-Thurgau-Weinen mit ihrem ausgeprägten Sortenbukett.
Die Weine von Saar und Ruwer sind nicht ganz so reif wie jene von der
Mosel. In guten Jahren aber sind sie von sensationeller Qualität. Sie können sich dann auf viel Säure und kräftige Struktur bei relativ wenig Alkohol einstellen.
Rheingau
Anbaugebiet
Der Rheingau ist mit seinen knapp 40 Kilometern Länge und 20 Orten ein kleines Gebiet. Wie so oft beim Wein zählt jedoch nicht die äußere Größe, sondern die Konzentration vieler qualitätssteigernder Faktoren auf engem Raum. Der Rheingau verdankt sein einzigartiges Mikroklima dem nach Süden ausgerichteten Höhenzug, den der Rhein auf der Höhe von Mainz bei seiner Wendung nach Westen am Fuß der bewaldeten Taunusausläufer aufgeschüttet hat. Die breite Wasserfläche und die überdurchschnittlichen Sonnenstunden während der Wachstumsperiode schaffen ideale Klimavoraussetzungen für die Traubenreifung.
Rebsorten
Es gibt fast nur Riesling . Die besten Weine schmecken nach Äpfeln, Trauben und Honig und sind so blumig wie jene von der Mosel. Generell haben diese Weine mehr Substanz als Moselweine. Liebhaber trockener und halbtrockener Weine kommen hier sicher auf ihren Geschmack.
Über den berühmten Riesling-Weinen sollte man den Spätburgunder nicht vergessen. Die edle Rotweinrebe wird vor allem bei Assmannshausen angebaut, wo sie samtige feine Weine ergibt. Ihre rubinrote Farbe und der typische Mandelgeschmack machen die Spätburgundertraube zu einer besonderen Spezialität des Gebietes.
Rheinhessen
Anbaugebiet
Das Weinbaugebiet Rheinhessen bildet ein riesiges trapezförmiges Viereck, das im Norden und Osten von dem seinen Lauf ändernden Rhein begrenzt wird, im Westen bis an die Nahe heranreicht und im Süden in die Pfalz übergeht. Freunde des Rheinhessenweines schätzen seine liebliche, dabei besonders bekömmliche Art. Lieblich gewellt ist auch das Land, in dem die Reben stehen. Steillagen sind selten, nur an der so genannten "Rheinfront" bei Nierstein, Nackenheim und Bingen können die Weinberge nicht mit Traktoren befahren werden.
Rebsorten
Dieses Anbaugebiet umfasst die beiden Extreme deutschen Weins. Einerseits gibt es dort feine
Rieslinge und trockene Silvaner andererseits aber auch süßliche, ausdruckslose Massenweine, die zu Billigpreisen verschleudert werden. Stellen sie sich auf milde Aromen ein, nichts Feuriges oder Dramatisches. Weine aus Rheinhessen sind von solider Natur.
Für Riesling-Freunde empfehlen sich die Weine von der Rheinterasse (Nierstein, Bingen, Bechtheim, Osthofen und Westhofen). Je nach Bodenart haben sie ein feines Pfirsichbukett, schmecken rassig und kernig und lagern daher gut.
Eine weitere rheinhessische Spezialität ist der Silvaner. Trocken und frisch ist er am besten. Die Silvaner aus Rheinhessen sind blumig, süffig, mild und sehr bekömmlich. Auf dem Etikett sollte ausdrücklich 'Rheinhessen Silvaner' stehen. Eine beachtliche Anzahl höchst qualitätsbewusster Erzeuger hat sich zusammengeschlossen, um ihre Weine unter dieser Bezeichnung zu verkaufen.
Erwähnenswert sind die Rotweine von der Rotweininsel um Ingelheim. Aus dieser Region kommen gute rote Spätburgunder.
Pfalz
Anbaugebiet
Die Weinberge der Pfalz erstrecken sich am westlichen Rheinufer von Rheinhessen aus südwärts bis zum Elsass. Im Westen ist die Region wie das Elsass von Bergen begrenzt. Die Weinberge liegen in einem flachen oder leicht bergigen Gelände am Fuße bewaldeter Hügel. Das Klima ist trocken und sonnig.
Rebsorten
Die Riesling-Weine der Pfalz sind elegant und dabei fruchtig und herzhaft. Wie in vielen deutschen Anbaugebieten hat der Müller-Thurgau den Silvaner verdängt und steht heute an zweiter Stelle im Rebsortiment. Mild, blumig und in hohem Maße bekömmlich, präsentiert er sich als guter Trinkwein zu vielen Gelegenheiten. Die Silvanerweine der Pfalz schmecken mild und eher neutral, auf manchen Böden erreichen sie größere Fülle.
Der Morio-Muskat findet in der Pfalz seine größte Verbreitung. Die Weine sind kräftig und bukettreich. Doch stört manche Weintrinker, dass der Muskatton unter Umständen zu stark hervortritt und die anderen Geschmackskomponenten damit in den Hintergrund drängt.
Der Rotweinanbau spielt mit 25 Prozent der Rebfläche eine immer größere Rolle. Ist in Rheinhessen der Ingelheimer Spätburgunder berühmt, so liefert in der Rheinpfalz vor allem die Portugieser-Rebe feinfruchtige, milde Weine, die hauptsächlich als Schoppenweine ausgeschenkt werden.
Franken
Anbaugebiet
Das nordbayerische Franken liegt nicht weiter nördlich als die Mosel oder der Rheingau, aber es kommt nicht in den Genuss solch günstiger mikroklimatischer Bedingungen. Vielmehr muss es strenge Frostperioden im Frühjahr und eine kürzere Reifezeit in Kauf nehmen. Das weit auseinander gezogene Anbaugebiet wird in drei Bereiche eingeteilt: Mainviereck um Aschaffenburg, Maindreieck um Würzburg und Steigerwald westlich davon um Abstwind und Castell.
Rebsorten
Frankenweine haben ihre eigene Identität, nicht zuletzt auf Grund der bauchig-ovalen Bocksbeutelflasche. Die Weißweine sind meist von eigentümlich markanter, manchmal erdiger Art. Der Einfluss des Bodens zeigt sich besonders deutlich. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Man mag den Frankenwein – oder nicht.
In den letzten Jahren wandten sich die fränkischen Erzeuger neuen Sorten zu, insbesondere Kerner und Bacchus.
Diese Weine sind fruchtig und blumig, manchmal tritt ein leichter Muskatton hervor.
Württemberg
Anbaugebiet
Die Weinberge Württembergs liegen weit verstreut inmitten anderer Landwirtschaftsflächen und auf den Neckarhöhen im Norden der großen Industriestadt Stuttgart. Das Anbaugebiet ist von einem warmen Klima während der Wachstumszeit begünstigt und verfügt über ein breites Spektrum an Rebsorten.
Rebsorten
Mehr als die Hälfte der Rebstöcke tragen Trollingertrauben. Trollinger stellt hohe Ansprüche an die Lage. Die Winzer reservieren ihm daher ihre besten Weinberge mit kalkhaltigen Böden.
Der Schwarzriesling , in anderen Landesteilen als Müllerrebe bekannt, ist kein Verwandter des Rieslings, sondern wahrscheinlich eine Mutation des Blauen Spätburgunders. Wie dieser ist auch er aus Frankreich nach Württemberg gelangt, wo er, auf sechzehn Prozent der Rebfläche angebaut, körperreiche, dabei fruchtige und milde Rotweine ergibt.
Der Limberger, eine Sorte, die nur in geschützten warmen Lagen gedeiht, wird nur im Zabergäu angebaut. Die Weine sind feinherb und rassig.An vierter Stelle unter den Rotweinreben steht der Blaue Spätburgunder. In warmen Lagen ergibt er zarte, aromatische Weine, die in Spitzenjahrgängen feurig geraten können.
Häufig sind Württemberger Rotweine Verschnitte aus zwei Rebsorten, die auf dem Etikett vermerkt sind, zum Beispiel "Trollinger und Limberger". Die zuerst genannte Sorte bestimmt meist den Charakter.
Baden
Anbaugebiet
Badens Weingärten erstrecken sich in einem schmalen Streifen entlang der Hügelkette am Fuß des Schwarzwaldes von Baden-Baden bis zur Schweizer Grenze bei Basel. Baden gehört zu den sonnenreichsten Gebieten Deutschlands. Grund dafür ist die wettergeschützte Lage im Rheintal zwischen den Vogesen im Westen und dem Schwarzwald im Osten. Der Gesetzgeber hat Baden daher der europäischen Weinbauzone "B" zugeordnet, zu der normalerweise Frankreich und Norditalien zählen. Für Winzer bedeutet das höhere Mindestanforderungen an die Mostgewichte.
Rebsorten
Beginnen wir mit Müller-Thurgau
. Auf 26 Prozent der Rebfläche angebaut, ergibt er prickelnd frische, fruchtige bekömmliche Weine mit angenehm harmonischer Säure. An nächster Stelle steht schon der Ruländer. Tiefgolden leuchten Ruländer Weißweine, sie präsentieren sich gehaltvoll, vollmundig und mit edler Blume. Die Spätlesen und Auslesen vom Kaiserstuhl gehören zu den kostbarsten Gewächsen von Baden. Eine weitere Spezialität Badens ist der
Gutedel. Süffig ist eine der Haupteigenschaften der Gutedelweine. Ihr feiner Mandelton gibt ihnen Charakter. Gutedel gehört zu den unkomplizierten, säurearmen Weinen, die zu beinahe jeder Gelegenheit schmecken.
Unter den Rotweinreben dominiert der edelste. Der Blaue Spätburgunder findet am Kaiserstuhl ausreichend Sonne und Wärme, um all seine guten Eigenschaften zu entwickeln. Samtig und weich, gehaltvoll und kräftig mit feinem Brombeerton zeigen sich die rubinroten Spätburgunderweine Badens. Hellrot bis altgolden, elegant und dabei ebenso herzhaft wie kräftig ist der Spätburgunder Weißherbst, der wie alle Roséweine kühl wie Weißwein getrunken wird.
Mittelrhein
Anbaugebiet
Das Rheintal zwischen Bingen und Bonn gilt als die "Märchenlandschaft" unter den deutschen Anbaugebieten. Steile Hänge, gekrönt von trutzigen Burgen, erinnern an die Rheinsagen. Etwa hundert Kilometer erstreckt sich die Rebfläche zu beiden Seiten des breiten Stromes von Trechtinghausen über Bacharach, Kaub, Oberwesel, Sankt Goarhausen, Unkel bis Oberdollendorf.
Weitere Links zum Thema
Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe
Weinsorten,
Wein aus Frankreich und
Wein aus Italien aus der Kategorie
Wein.