Waagen – korrekte Messergebnisse sind qualitätsentscheidend
Ob Personen-, Brief- oder
Feinwaage – Waagen als
Messgerät
zur Bestimmung einer Masse kommen in den unterschiedlichsten Bereichen
vor. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen mechanischen und
elektronischen Waagen. Üblich ist auch die Unterscheidung in Labor-,
Industrie-, Handels-, Personen- und Sonderwaagen. Mit dem folgenden
Einkaufsratgeber möchten wir Ihnen einen kleinen Überblick geben.
Darauf sollten Sie beim Kauf einer Waage achten
Verschiedene Funktionen erleichtern die Handhabung einer Waage – z. B.
Stückzähl-, Rezeptur- oder Tarafunktion sowie die Maßeinteilung.
Mittels Schnittstelle und entsprechender
Software können die gemessenen Daten zu einem
Computer
übertragen und dort z. B. in einer Tabellenkalkulation eingebunden
werden. So umgehen Sie Schreibarbeit und mögliche Schreib- und
Ablesefehler. Die Ablesegenauigkeit und der Messbereich sind bei jedem
Modell unterschiedlich. Oft können die Wägeplatten z. B. zum Reinigen
abgenommen werden. Betrieben werden sie entweder mit
Netzteil oder mit
Batterien, was ortsungebundenes Wiegen möglich macht.
Labor- und Analysewaage – besonders genaue Messergebnisse
Korrekte Waageergebnisse sind in vielen Bereichen qualitätsentscheidend und daher besonders wichtig. Im
Laborbereich kommen an dieser Stelle
Analyse-,
Präzisions- und Feinwaagen ins Spiel. Durch eine einfache Handhabung
können Gewichte aufgrund der hohen Auflösung in Gramm und Milligramm
exakt ermittelt werden. Diese Waagen sind eichfähig und standsicher.
Eine automatische Justierung mit externen Gewichten ist möglich. Manche
Analysewaagen verfügen über einen mitgelieferten Glaswindschutz, der
äußere Einflüsse wie z. B. Atemluft minimiert.
Kranwaagen – mechanisch wiegen
Zu den Kranwaagen zählen z. B. Hand-, Feder- und
Hängewaagen.
Sie funktionieren mechanisch oder aber mit Batterien bzw. Akkus und
zeichnen sich durch eine hohe Präzision aus. Man verwendet sich im
Allgemeinen zur innerbetrieblichen Wägung. Da sie keinen Strom
benötigen, können sie auch z. B. auch auf dem Feld Einsatz finden.
Durch ihre robuste Konstruktion werden sie in der Industrie, im Handel
oder im Transportbereich verwendet. Neben dem aus Metall bestehenden
Gehäuse sind
Kranwaagen mit Haken und Ösen zur Befestigung des Objektes ausgestattet.
Zur schnellen Gewichtskontrolle und zum Messen des Zuges bei Extensionen kommen
Federwaagen zum Einsatz, die eher für kleinere Objekte ideal ist.
Brief-, Paket und Portowaage – ein Muss für alle Briefversender
Täglich werden Briefe, Pakete und Päckchen in alle Welt versendet. Der
Geschäftsbrief wird je nach Größe in einen Briefumschlag oder eine
Versandtasche gesteckt und verschlossen. Was nun noch fehlt, ist das Porto. Doch wie viel Porto ist notwendig?
Ein Muss für alle, die Briefe versenden, ist eine
Briefwaage.
Und so funktioniert es – der Brief wird auf die Wiegeplatte gelegt und
gewogen. Auf einem Display kann das Gewicht abgelesen werden. So können
Sie den Brief ausreichend frankieren und dem Empfänger entstehen keine
Gebühren durch zusätzliches Nachlösen beim Postmann.
Für schwere Pakete oder Päckchen eignen sich Paket- und
Portowaagen, die Ihnen schnell und zuverlässig das exakte Gewicht und die aktuellen Portogebühren angeben.
Die maximale Wiegekapazität ist übrigens vom Modell abhängig. Weitere
wichtige Eigenschaften sind bei Briefwaagen z. B. die Tarafunktion (die
so genannte Nullstellfunktion), die Abschaltautomatik oder die
Hold-Funktion zur Speicherung des angezeigten Wertes. Betrieben werden
solche Geräte durch Netzteil, Batterien oder mit Solarenergie. Durch
einen Batteriebetrieb arbeitet man ortsunabhängig.
Ermitteln Sie Ihr Körpergewicht und Fettanteil
Im Frühjahr und Sommer haben Diäten Hochkonjunktur. Man nimmt sich vor, weniger oder gesünder zu essen und
Sport zu treiben. Um zu gucken, ob die Diät auch den gewünschten Effekt hat, überprüft man das Gewicht mit einer
Personenwaage.
Neben dieser Form, die es im klassischen Doktordesign oder mit
Digitalanzeige gibt, bietet der Handel auch so genannte Körperanalyse-
oder
Körperfettwaagen
an. Dadurch kann nicht nur das Gewicht, sondern auch der Fett-, Wasser-
und Muskelanteil ermittelt werden. Ein Speicher erlaubt die Nutzung
durch mehrere Benutzer. Eine große Trittfläche (meist aus
Sicherheitsglas), die Tap-on-Technik und die Abschaltautomatik machen
die Benutzung leicht.
Waage finden auch in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Fitnesscentern oder
Arztpraxen Anwendung. Dabei handelt sich um Plattform-, Boden-,
Stehhilfe- oder Multifunktionswaagen, die das Wiegen einer Person im
Stehen, Sitzen oder
Rollstuhl erlauben.
Auch in Tierarztpraxen sollte eine Veterinärwaage nicht fehlen. Sie ist
nicht nur besonders wichtig, um das Gewicht der Tiere zu überprüfen,
sondern auch vor einer Operation das exakte Narkosegewicht zu
ermitteln.
Amtliche Eichung von Waage dient dem Verbraucherschutz
In der heutigen Zeit, in der alles hoch technisiert und
computergesteuert ist, kommt man um das genaue Messen von Waren nicht
herum, will man wirtschaftliche Schäden umgehen. Doch dieses richtige
Messen setzt voraus, dass die Geräte zur Messbestimmung auch
funktionieren.
Eine elektronische Waage gibt nur dann korrekte Ergebnisse an, wenn sie
zuvor kalibriert und justiert wurde. Erst dadurch wird sie zu einem
Messgerät. Kalibrieren bedeutet die Richtigkeit der Messgröße – also
die Waagenanzeige – mit Hilfe von Prüfgewichten zu bestimmen. Diese
Prüfung ist zu dokumentieren und regelmäßig zu wiederholen.
Einen exakten Messpunkt ermittelt man bei der Justierung. Dabei muss
das Messgerät so eingestellt werden, dass die Messabweichungen
möglichst klein sind.
Der Gesetzgeber schreibt die amtliche Eichung von Waagen in
verbrauchersensiblen Bereichen vor – z. B. im geschäftlichen Bereich,
wenn man den Preis eines Produktes durch Wiegen bestimmt, in Laboren
und bei der Herstellung von Arzneimitteln in Apotheken, bei
Fertigprodukten sowie bei amtlichen Zwecken (Gebühren, Zölle). Das
Eichamt prüft in diesen Fällen die Waage und versieht sie mit einer
Eichmarke, auf der die Eichgültigkeitsdauer vermerkt ist. Die
Nacheichung ist Pflicht und gilt für zwei Jahre, bei Kontrollwaagen ein
Jahr. Danach muss die Eichung erneuert werden.
Übrigens, der Deutsche Kalibrierdienst (DKD)führt die Kalibrierung von
Messgeräten und Maßverkörperungen durch und stellt die nötigen
Kalibrierscheine aus.
Sie suchen eine Wasserwaage?