Die Adipositaswaage für genaue Messungen
Im medizinischen Bereich findet eine große Anzahl an unterschiedlichen
Waagen Verwendung. Der Grund dafür liegt vor allem darin, dass neben kleinsten Gewichtseinheiten auch größere Gewichte abgewogen werden müssen. Eine besondere Waage, die in diesem Sektor benötigt wird, ist die Adipositaswaage. Dabei handelt es sich um eine Personenwaage mit einem sehr großen Wägebereich. Mit der Waage lässt sich auch von stark übergewichtigen Personen das Gewicht genau ermitteln. Je nach Ausführung der Waage ist sogar eine Messgenauigkeit auf 100 g möglich. Als Adipositaswaage kann eine Plattform-, Boden-,Multifunktions- oder
Stehhilfewaage verwendet werden.
Sicheres Stehen auf der Waage
Um die Sicherheit für die Patienten gewährleisten zu können, sollte eine Adipositaswaage über eine rutschfreie und große Trittfläche verfügen. Idealerweise besitzt diese eine abriebfeste und glatte Oberfläche, die sich leicht und hygienisch reinigen lässt. Die genauesten Ergebnisse erzielt man, wenn die Waage vollkommen waagerecht aufgestellt ist. Damit dies auch bei kleinen Bodenunebenheiten möglich ist, werden Waagen mit höhenverstellbaren Füßen bevorzugt. Die meist aus Gummi bestehenden Füße lassen sich individuell den Gegebenheiten anpassen.
Tastenblock und Display
Neben der Wägeplatte gehört auch ein Tastenblock zur Adipositaswaage. Dieses Anzeigegerät kann individuell platziert werden. Es besteht die Möglichkeit, den Tastenblock an der Wand zu befestigen, sofern die Waage über keine entsprechende Halterung verfügt. Die Waage wird über diesen Block bedient. Steht weniger Platz zur Verfügung, eignet sich eine spezielle Waage, welche ohne störendes Stativ auskommt und das Gewicht und andere Informationen auf einem separaten Display anzeigt.
Stabile Stahlwägeplatten
Das Besondere an der Waage ist deren Eigenschaft, große Gewichte sicher zu tragen. Daher gibt es diese Modelle häufig mit einer stabilen Stahlwägeplatte. Stahl sollte in diesem Fall bevorzugt werden, da Glas nicht über die Robustheit von Stahl verfügt und bei zu starker Belastung durchaus brechen kann. Auch eine Wägeplatte aus einem robusten Kunststoff eignet sich für das Gerät. Im Vergleich zu gewöhnlichen Personenwaagen ist die Wägeplatte hier etwas größer. Nur so können auch unruhige Patienten sicher stehen.
Unterschiedliche Funktionen
Das Gerät verfügt, je nach Modell und Ausführung, über zahlreiche Funktionen, welche auch bei gewöhnlichen
Personenwaagen vorhanden sind. Welche Funktionen tatsächlich benötigt werden, orientiert sich am jeweiligen individuellen Bedarf. So gibt es Modelle mit der BMI-Funktion (Anzeige des Body Mass Indexes) oder einer Data Hold Funktion (automatisches Einfrieren der Gewichtsanzeige bei Wägestillstand). Der Betrieb der Waagen kann über Batterien oder ein Netzteil erfolgen. Bei häufigen Einsätzen sollte einem Modell mit einem Steckernetzteil der Vorzug gegeben werden, da die Batterien mit der Zeit an Leistung verlieren und die Waage unter Umständen ungenaue Ergebnisse liefert.
Geeichte Waagen liefern exakte Ergebnisse
Die genauesten Werte erhält man mit geeichten Waagen. Wie alle Wiegemittel auch können auch Adipositaswaagen geeicht werden, um der Medizinzulassung nach 93/42/EWG zu entsprechen. Während die Ersteichung im Werk erfolgt, bedarf es einer regelmäßigen Nacheichung der Waage direkt am Aufstellort durch qualifiziertes Personal. Die Linearität bei geeichten Waagen sollte +/- 0,2 kg nicht überschreiten.