Mit der Papierwaage das Flächengewicht von Papier und Textilien exakt berechnen
Eine Papierwaage ist eine Präzisionswaage und wird benötigt, um das Flächengewicht von
Papier und Pappe zu bestimmen. Sie ermitteln mit der
Waage also nicht nur das Gewicht, sondern berechnen eine flächenbezogene Masse. Die Papierwaagen lassen sich ebenfalls für Materialien wie Vlies, Stoffe, Gummi, Leder und Filz verwenden. Anhand von Materialproben kann in Sekundenschnelle das exakte Gewicht in Gramm pro Quadratmeter ermittelt werden. Papierwaagen gibt es als mechanische Ausführungen und hochpräzise Digitalwaagen, die täglich in Labors zum Einsatz kommen.
Mechanische Papierwaagen
Rein mechanische Papierwaagen werden auch im digitalen Zeitalter verwendet. Sie sind jederzeit einsetzbar und werden häufig zur Schnellbestimmung des Blattgewichts verwendet. Auch fallen bei einer mechanischen Waage keinerlei Wartungskosten an und die Bedienbarkeit ist denkbar einfach. Der Wägebereich reicht bis maximal 900 Gramm pro Quadratmeter, die Skala verfügt über eine Genauigkeit von etwa 10 Milligramm bei den meisten mechanischen Modellen.
Höchste Präzision mit digitalen Waagen
Doch auch bei der Gewichtsbestimmung von Papier kann auf die Digitaltechnik nicht mehr verzichtet werden. In Labors verwendet man deshalb digitale Modelle. Ihr Wägebereich übersteigt den der mechanischen Waagen um ein Vielfaches, mit einer Ablesbarkeit von bis zu 0,001 Gramm. Viele Papierwaagen lassen sich auch als Laborwaagen für andere Materialien verwenden, hierfür wird lediglich die Anzeigeneinheit per Tastendruck umgestellt. Eine RS-232-Schnittstelle ist ebenfalls bei vielen digitalen Waagen vorhanden, dadurch lassen sich die Wägeergebnisse sofort auf den PC übertragen. Wie bei anderen elektronischen Waagen auch, erfolgt die Kalibrierung der Papierwaagen per Prüfgewicht oder auf Wunsch direkt beim Hersteller. Sie müssen regelmäßig geprüft und justiert werden, um zuverlässige Ergebnisse zu liefern.
Probenschneider für ein unverfälschtes Ergebnis
Um das exakte Flächengewicht zu erhalten, müssen die jeweiligen Proben einer bestimmten Größenvorgabe entsprechen, diese liegt häufig bei 100 Quadratzentimetern. Praktisch sind für diesen Zweck
Probenschneider. Diese Hilfsmittel sorgen für eine enorme Zeitersparnis und stellen sicher, dass die Stoff- und Papierproben immer über die richtige Größe verfügen.