Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > mechanischer Schutzhandschuh

  mechanischer Schutzhandschuh  (0 Angebote unter 29.260.045 Artikeln)Zum Expertenwissen

Größe
Anwendung
Modell
ab € 2,36*
 Paar 
Arbeitsschutzhandschuhe von Promat
Größe
ab € 1,94*
 Paar 
Strickhandschuhe von Nitras
Größe
ab € 1,27*
 Paar 
Übersicht
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema mechanischer Schutzhandschuh
^

Montagehandschuhe - Fingerfertigkeit gepaart mit mechanischem Schutz

Je nach Anforderung werden verschiedene Materialien bei Montagehandschuhen eingesetzt. Das Material bestimmt letztlich die Schutzeigenschaften. Montagehandschuhe sind dazu geeignet, Schnitt-, Quetsch- oder Rissverletzungen vorzubeugen und trotzdem ein besonders intensives Tastgefühl und einen soliden rutschsicheren Griff aufrecht zu erhalten.

Mechanische Gefahren bannen mit den passenden Handschuhe

In vielen Bereichen ist es nötig, einen mechanischen Handschutz zu tragen, um Verletzungen zu vermeiden und trotzdem in der Lage zu sein, kleinste Teile aufzuheben und zu montieren. Damit dies möglich wird, wurden spezielle Montagehandschuhe entwickelt. Handschuhe in diesem Bereich entsprechen weitestgehend der Schutzklasse 2 der DIN EN 388 und bieten im normalen Arbeitsalltag einen ausreichenden Schutz und sind besonders abriebfest, durchstechsicher und reißfest. Wer besonderen Belastungen ausgesetzt ist, sollte darauf achten, dass vorhandene Nähte verstärkt sind und gegebenenfalls auf höhere Schutzklassifizierungen wie spezielle Schnittschutzhandschuhe zurückgreifen.

Das Material der Montagehandschuhe

Das Material der Handschuhe bestimmt die Eigenschaften. Um den passenden Montagehandschuh zu finden, ist es wichtig, ein Modell aus geeignetem Material für den jeweiligen Einsatzbereich zu wählen. Während Kevlar einen besonders guten Schnittschutz in Verbindung mit einem überaus effektiven Hitzeschutz bietet, lässt Nitril Öle und Fette nicht an Ihre Haut. Dyneemafasern sind besonders schnittfest und kommen im Elektronikbereich auf Grund ihrer fusselfreien Eigenschaften zum Einsatz. Bei Lederhandschuhen wird im Montagehandschuhbereich häufig auf Narbenleder zurück gegriffen, welches ein gutes Tastempfinden bietet und einen robusten und langlebigen Handschuh liefert.

Empfindsamkeit und Griffsicherheit

Montagehandschuhe sollen nicht nur ausreichend Schutz gegen mechanische Risiken bieten, sie sollen es auch ermöglichen, die Arbeit trotz Handschuhen präzise und genau durchführen zu können. Um kleinste Bauteile und Werkzeuge gezielt führen und aufnehmen zu können, kommt es auf ein besonders hohes Tastempfinden an den Fingerspitzen an. Ist dies gegeben, wird der Handschuh deutlich effizienter, da er während der gesamten Montagearbeit getragen werden kann, ohne zu behindern. Während es im Elektronikbereich, bei Montagen und Installationen auf das Tastempfinden ankommt, ist in anderen Bereichen eine ausreichende Griffsicherheit ohne Abrutschen entscheidend. Überall, wo grobe Arbeiten wie Blech- oder Rohrzuschnitte erfolgen müssen oder aber der sichere Transport und das Halten ausschlaggebend sind, kommen Montagehandschuhe mit Noppungen und strukturierten Griffflächen zum Einsatz, da sie eine zusätzliche Rutschhemmung erzielen.

Passform und Tragekomfort

Die richtige Handschuhgröße ist ausschlaggebend für einen guten Sitz des Handschuhs. Besonders die Flexibilität des Materials muss berücksichtigt werden. Elastische und flexible Einsätze am Handschuhrücken sorgen für eine erhöhte Beweglichkeit. Baumwollbeflockungen und atmungsaktive Gewebe gewährleisten auch nach längerer Tragezeit ein gutes Tragegefühl. Mit Bündchen versehene Stulpen lassen auch bei starken Belastungen einen optimalen Sitz zu.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.