Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Mauerschlitzer

  Mauerschlitzer  (70 Angebote unter 27.847.244 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mauerschlitzer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mauerschlitzer"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Mauerschlitzer
^

Mauernutfräsen - für einen perfektionierten Innenausbau

Wer stand als Handwerker oder Bauunternehmer nicht schon einmal vor der Herausforderung im Bereich des Innenausbaus, Rohre oder Kabel verlegen zu müssen. Im Trockenbau ist dies noch relativ einfach zu bewerkstelligen. Was passiert aber, wenn Sie als Heizungsmonteur beim Verlegen von Rohren oder als Elektriker beim Verlegen von Kabeln auf festes Mauerwerk oder Betonböden treffen und alles schön ordentlich außer Sichtweite Ihres Kunden verlegt sein soll? Schnell wird klar, Sie brauchen einen entsprechenden Kanal. Um diesen präzise herzustellen, verwendet der gut ausgerüstete Handwerker eine Mauernutfräse.

Unschlagbares Werkzeug

Nicht nur, dass Sie mit diesem Elektrowerkzeug auf Hammer und Meißel verzichten können, die Mauernutfräse bietet Ihnen noch einen weiteren entscheidenden Vorteil. Die Schlitze in der Wand werden akkurat ausgeführt. Geraden und Winkel stellen kein Problem dar. Präzise Kanäle entstehen, um später starre Wasser- oder Heizungsrohre aufnehmen zu können. Abweichungen, die beispielsweise mit einem Bohrhammer entstehen, werden komplett vermieden. Auch die Tiefe des entstehenden Kanals ist gleichmäßig. Schnittführungen erleichtern Ihnen das genaue Führen an einer vorgezeichneten Linie entlang.

Sparen Sie Zeit und Kraft

Sie sparen jede Menge Zeit und Arbeitskraft. Wer mit dem Bohrhammer versucht, einen Kabelkanal entstehen zu lassen, wird deutlich länger beschäftigt sein als der clevere Elektriker, der mit dem passenden Werkzeug arbeitet. So lassen sich deutlich mehr Arbeitsschritte in kürzerer Zeit verrichten und Sie sind bereits mit den Grobarbeiten fertig, bevor Ihr Konkurrent die Bauzeichnung fertig studiert hat.

Leistungsmerkmale

Die Diamantscheibe

Mauernutfräsen besitzen zwei parallel zueinander gesetzte Diamanttrennscheiben. Sie bestechen durch ihre Härte und somit mit der Möglichkeit, auch besonders feste Materialien zu durchtrennen. Beton, Kalkstein oder Ziegelwerk stellen kein Hindernis dar. Der Durchmesser der Diamanttrennscheiben ist entscheidend für die möglichen Tiefen der herzustellenden Nut. Je größer die Scheibe ist, die in die Fräse eingesetzt werden kann, desto tiefer kann die Fuge geschnitten werden. Der in der Mitte entstehende Steg kann leicht mit einem Bohrmeißel ausgebrochen werden. Zum schnellen Wechseln der Scheiben empfehlen wir Geräte mit einer Spindelarretierung. So wird der Scheibenwechsel sehr einfach gehalten und ein langwieriges Schrauben und Suchen nach dem passenden Werkzeug entfällt.

Breite und Tiefe der Nut

Unterschiedliche Aufgaben erfordern ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Damit Sie mit Ihrem Spezialwerkzeug variabel beim Einsatz sind, achten Sie darauf, dass Sie eine ausreichende Schnittbreite herstellen können. Mindestens 25 mm sollten es sein. Hierbei ist natürlich zu berücksichtigen, ob Sie Rohre oder Kabel verlegen wollen. Für Rohre wählen Sie ein entsprechend größer dimensioniertes Gerät, um auch hierbei optimal arbeiten zu können.

Schnitttiefen

Eine Schnitttiefe zwischen 8 und 30 mm sind für den Innenausbau meist ausreichend, um unliebsames Kabelgewirr oder die Wasserleitung verschwinden zu lassen. Größere Dimensionierungen sind oft nur bei Arbeiten an der Außenfassade nötig. Wer größere Kanäle entstehen lassen will, was eher die Seltenheit darstellt, muss die Schnitttiefe größer wählen.
Für beide Größen gilt: Eine stufenlose Regelung ist vorzuziehen. So können Sie das Werkzeug optimal an Ihre Erfordernisse anpassen und sparen sich lästige Nacharbeiten.

Motorleistung und Schutz

Je größer die Motorleistung, desto größer ist die Leistungsfähigkeit des gesamten Elektrowerkzeugs. Eine Leistung unter 1.000 Watt ist zu vermeiden, weil dabei die Leistung zum Antrieb der Trennscheiben bei hartem Mauerwerk nicht ausreicht und Sie schnell an die Grenzen des Möglichen stoßen. Möchten Sie die Mauernutfräse professionell nutzen, wählen Sie das Leistungsspektrum eher in einer Größe ab 1.500 Watt.

Integrierter Überlastungsschutz

Damit Ihr Werkzeug optimal geschützt ist und der Leistungsgeber, der Elektromotor, schonend behandelt wird, kaufen Sie bitte eine Mauernutfräse mit integriertem Überlastungsschutz. So wird auch bei langem Gebrauch gewährleistet, dass das Gerät nicht überhitzt und sich der Motor im Zweifelsfall selbsttätig abschaltet. Mit dieser kleinen Sonderfunktion haben Sie mit Sicherheit länger Freude an Ihrem Werkzeug.

Staubauffang oder Absaugung

Wichtig für Sie aber auch für die Mauernutfräse selbst ist ein Staubschutz. Beim Fräsen ins Mauerwerk entsteht feiner Staub, der nicht nur Ihre Gesundheit gefährdet, sondern auch das Werkzeug zum Erliegen bringen kann. Sammelt sich Staub, kommt es nicht nur zum schnelleren Verschleiß der Diamanttrennscheiben, Ihr gesamtes Elektrowerkzeug kann überhitzen und Schaden nehmen. Achten Sie deshalb auf die Möglichkeit, eine Staubabsaugung anschließen zu können. Entweder kann hierzu ein Adapter genutzt werden oder Ihre Mauernutfräse verfügt über eine eigene Staubabsaugung. Die zweite Variante stellt natürlich das Optimum dar, da hierbei keine zusätzlichen Geräte wie Industriestaubsauger benötigt werden.

Gewicht und Griff

Bei der Mauernutfräse handelt es sich um ein handgeführtes Werkzeug. Um die Belastung so gering wie möglich zu halten, gilt es, Gewicht zu sparen. Wer sehr lange mit einem schweren Gerät arbeiten muss, wird sehr schnell Ermüdungserscheinungen aufweisen, auch eine Überkopfarbeit wird durch ein solch enormes Gewicht erschwert. Geräte mit einem Gewicht unter 4 kg sind leistungsstark und entlasten.
Sicheres Arbeiten erfordert ein optimales Handling. Die Mauernutfräse muss gut in der Hand liegen, damit wird ein Wegrutschen vermieden und Sie sind sicher in der Schnittführung. Ergonomisch geformte Griffe mit einer rutschsicheren Gummibeschichtung bieten guten Halt. Griffe, die zusätzlich angebracht werden können, ermöglichen es gerade in schwer zugänglichen Bereichen und bei besonders schweren Arbeiten, das Werkzeug sicher zu führen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.