Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Schreibgeräte  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Schreibgeräte
^

Schreibgeräte und ihre zahlreichen Möglichkeiten

Es gibt unzählige Schreibgeräte - vom einfachen Bleistift über Kugelschreiber, Federstifte bis hin zu speziellen Stiften sowie Malkreide. Die Auswahl ist also riesig. Aufgrund der individuellen Einsatzgebiete können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Minenstifte - mit durchgehender Mine

Minenstifte bestehen aus einer durchgehenden Mine, die von einem festen Mantel umgeben ist. Die gebräuchlichsten Minenstifte sind Bleistifte und Buntstifte. Bleistifte eignen sich sehr gut für Zeichnungen, Skizzen und schnelle Schreibarbeiten, bei denen im Vordergrund steht, etwas zügig zu vermerken. Neben der leichten Handhabung liegen die Vorteile im schnellen Einsatz sowie der Möglichkeit, Fehler in Zeichnungen oder Schriften mit einem Radierer zu entfernen. Buntstifte und Minenstifte im Allgemeinen sind für die unterschiedlichsten Zeichnungen und Anwendungen geeignet. Durch der Vielfalt an unterschiedlichen Farben sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Kugelschreiber - das Schreibgerät im Büro

Das am häufigsten genutzte Schreibgerät ist wohl der Kugelschreiber, der aus dem beruflichen als auch privaten Alltag nicht mehr wegzudenken ist. Neben den klassischen Schreibfarben wie blau, schwarz oder rot gibt es weiterhin gold, grün oder braun. Wer es bunt mag, sollte auf einen Mehrfarbkugelschreiber zurückgreifen. Bei diesen drei- oder vierfarbigen Modellen bringen Sie Abwechslung ins Spiel. Ebenfalls erhältlich sind Drehkugelschreiber, Druckkugelschreiber oder Einwegkugelschreiber.

Tintenroller, Feinschreiber - für eine individuelle Note

Tintenroller ermöglichen durch eine speziell geformte Mine ein genaues und sauberes Arbeiten. Sie eignen sich daher für Skizzen oder farbliche Akzente in Schriftstücken. Diese Schreiber sind ebenfalls in den unterschiedlichsten Farben erhältlich. Sie verleihen dem Geschriebenen eine eigene und individuelle Note und eigenen sich ebenfalls für den Gebrauch mit Schablonen. Sie sollten allerdings bei diesen Stiften ein festes Aufdrücken vermeiden, da die dünne Mine sehr leicht ausfranzt oder knickt.

Federstifte - für eine schöne Schrift

Federstifte, insbesondere Füller, kommen besonders im Schulalltag zum Einsatz. Sie sind mit einer Feder als Spitze ausgestattet und enthalten im Inneren Tinte oder Tusche. Mit diesem Schreibgerät ist eine besonders feine Schriftführung möglich. Aus diesem Grund nutzen viele Unternehmer einen Füllfederhalter zur Unterzeichnung von Verträgen. Um ein individuelles Schriftbild zu ermöglichen, ist das Angebot an verschiedenen Federstiften mittlerweile riesig. Die verschiedenen Ausführungen umfassen zum Beispiel Patronenroller, welche ähnlich in der Handhabung wie ein Kugelschreiber sind, Füller für ein feines Schriftbild, Kalligraphiefüller für die Gestaltung mit einer speziellen Schriftart sowie Schreiblernfüller, welche speziell für Kinderhände gefertigt sind.

Marker - für dauerhafte oder farbliche Markierung

Marker sind Fasermaler und gehören ebenfalls auf jeden Schreibtisch. Sie sind in verschiedenen Stärken, Farben und in wasserfesten Varianten erhältlich. Die bekanntesten Marker sind wohl die Textmarker. Mit diesem Schreibgerät kann man Textpassagen besonders hervorheben. Auch Permanentmarker sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die Beschriftung hält im Gegensatz zu Tinte viel länger und verwischt nicht. Spezielle Stifte wie Malkreide oder Ölstifte ermöglichen jedem Künstler eine besondere Technik und verleihen jedem Kunstwerk eine spezielle Note.

Individuelle Schreibgeräte

Schreibgeräte sind individuell einsetzbar und alltäglich im Einsatz. Wollen Sie Ihren Schriftstücken eine besondere Note verleihen, dann liegen Sie mit  Federstiften oder Tintenrollern genau richtig. Für den alltäglichen Gebrauch nutzen Sie Kugelschreiber oder Minenstifte, durch Ihre einfache Handhabung ermöglichen Sie einen schnellen und unkomplizierten Gebrauch. Sie sind kreativ und künstlerisch begabt, dann nutzen Sie die Vielfalt unserer speziellen Stifte.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Schreibgeräte, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG