Übersicht | "Schneidbrenner"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
GCE Cavi Elettrici 0767693 |
ab € 189,99* pro Stück |
| |
|
GCE Cavi Elettrici 0767697 |
ab € 246,77* pro Stück |
| |
|
GCE Cavi Elettrici 0767688 |
ab € 153,58* pro Stück |
| |
|
|
ab € 209,02* pro Stück |
| |
|
GCE Cavi Elettrici G0767681 |
ab € 353,87* pro Stück |
| |
|
Messer Cutting Systems 71606602 |
ab € 193,19* pro Stück |
| |
|
|
ab € 364,34* pro Stück |
| |
|
GCE Cavi Elettrici 0767689 |
ab € 152,93* pro Stück |
| |
|
GCE Cavi Elettrici G0767683 |
ab € 401,72* pro Stück |
| |
|
|
ab € 305,48* pro Stück |
| |
|
GCE Cavi Elettrici 0767683 |
ab € 348,18* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,25* pro Stück |
| |
GCE Handbrenner Schneidbrenner (1 Angebot) Kategorie = Schneidbrenner Steelmaster Schneidbrenner. Das X 511 Steelmaster Schneidwerkzeug von GCE bietet die ideale Lösung für alle Ihre industriellen Schneideanwendungen. Entwickelt für perfekt... |
GCE Cavi Elettrici 0767688RS |
ab € 239,79* pro Stück |
| |
GCE Handschneidbrenner X501-A Nr. 14083160 (1 Angebot) GCE Handschneidbrenner X501-A Nr. 14083160 Der Handschneidbrenner X501-A ™ ist ein Injektorbrenner (Mischer mit Absaugung ), der zum manuellen Schneiden und Erhitzen mit einem Gemisch aus Sauerstof... |
GCE Cavi Elettrici G0767680 |
ab € 199,69* pro Stück |
| |
|
|
ab € 109,69* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Schneidbrenner | | | Metalle schneiden mit dem Schneidbrenner
Im industriellen wie auch im handwerklichen Bereich sind Schneidbrenner in vielen Varianten im Einsatz. Sie zeichnen sich durch die einzigartige Eigenschaft aus, Metall trennen und schneiden zu können. Selbst härteste Metalle lassen sich in der Autogentechnik mit den passenden Geräten trennen. Einen essenziellen Bestandteil der Schneidbrenner stellt die Schneiddüse dar. Diese muss für hohe Temperaturen ausgelegt sein, aber andererseits auch die richtige Form besitzen, um die thermische Energie auf die richtige Art und Weise auf das Metall einwirken zu lassen. Wesentlich für diese Eigenschaften sind die verwendeten Materialien sowie die jeweilige Form der Düsen. Auch die Länge ist entscheidend, damit beim Arbeiten mit dem Schneidbrenner ein ausreichender Abstand zum direkten Ort der Flammentstehung geschaffen werden kann.
Schneiddüsen für unterschiedliche Schneidbereiche
Die Einsatzbereiche des Schneidbrenners sind sehr vielfältig und unterschiedlich. Je nach Einsatzbereich gilt es auch, unterschiedliche Trennungen beim Metall vorzunehmen. Hierbei kommt es auf die Breite und die Genauigkeit der Schnitte an. Für exakte Schnitte sind in jedem Fall auch Erfahrung und eine ruhige Hand notwendig. Entscheidend ist aber auch der Schneidbereich, für den die Schneiddüse beim Schneidbrenner ausgelegt ist. Hierbei gibt es unterschiedliche Schneidbreiten. Düsen mit einem Schnittbereich von 3 bis 10 mm sind dabei ebenso verfügbar wie auch Düsen mit Schnittbreiten zwischen 60 und 100 mm. Durch diese Variationen können Schnitte unterschiedlicher Breite ermöglicht werden, je nach Bedarf. Darüber hinaus können die gewünschten Schnittbreiten im jeweiligen Bereich der Schneiddüse auch eingestellt werden.
Einfache Bedienung durch Federhebel
Die Verwendung des Schneidbrenners muss einfach und komfortabel möglich sein. Auch das Ein- und Ausschalten der Schneidflamme muss störungsfrei und exakt funtionieren, um die gewünschten Ergebnisse bei der Metallbearbeitung erzielen zu können. Durch eine an der Schneiddüse anliegende Federgabel wird es optimal ermöglicht, den Schneidbrenner an- und auszuschalten. Die Federgabel ist dabei in ausreichender Entfernung von der Ausgangsöffnung angebracht, so dass sie einfach bedient werden kann, ohne sich dabei einer zu großen Hitzeausstrahlung aussetzen zu müssen. Die Federgabel verfügt außerdem über einen langen Hebel, der die Bedienung ebenfalls vereinfacht.
Spezielle Form für exaktes Arbeiten
Je nach Art der Nutzung der Schneidbrenner können unterschiedliche Schneiddüsen zum Einsatz kommen. Eine Besonderheit stellen dabei auch abgewinkelte Schneiddüsen dar. Diese Schneidbrenner führen in einem am Endstück in einem Winkel von 90 Grad nach unten, wodurch die Arbeit mit dem Schneidbrenner enorm erleichtert wird. Der Schneidbrenner kann somit waagrecht gehalten werden, wobei die Ausgangsöffnung mit der Flamme aber dennoch weiterhin nach unten zeigt, dahin, wo geschnitten wird. Hierdurch ergibt sich eine komfortable Handhaltung beim Arbeiten und eine große Arbeitserleichterung. Durch die Anschaffung von Schneiddüsen unterschiedlicher Form und Größe kann für jeden Bedarf optimal vorgesorgt werden.
|
|