Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Schmutzwasser-Tauchpumpe

  Schmutzwasser-Tauchpumpe  (1.204 Angebote unter 27.603.658 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schmutzwasser-Tauchpumpe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schmutzwasser-Tauchpumpe"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   81   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schmutzwasser-Tauchpumpe
^

Die Schmutzwasserpumpe für mobilen und stationären Einsatz

Dass eine Schmutzwasserpumpe auch grob verunreinigtes Wasser fördern kann, erweist sich besonders beim Einsatz im Tiefbau, in der Landwirtschaft, in der Landschaftsarchitektur oder im Gartenbau als ideal. Einerseits lässt sich dadurch wertvolles Trink- und Grundwasser sparen, andererseits kann mit einer Schmutzwasserpumpe auch Wasser beseitigt werden.

So finden Sie die richtige Schmutzwasserpumpe

Die Fördermenge der Pumpen wird grundsätzlich auf den Bedarf bzw. die Anforderungen ausgerichtet. Um die passende Schmutzwasserpumpe zu finden, sollten die Förderleistung, die Förderhöhe und die Art des Antriebes bekannt sein. Die Förderleistung wird in Liter pro Sekunde angegeben und gibt Auskunft darüber, wie viel Wasser sie innerhalb der angegebenen Zeiteinheit befördern kann.
Angetrieben werden Schmutzwasserpumpen mit einem Elektro- oder einem Benzinmotor. Welche Leistung die Pumpe erbringt, liegt im Endeffekt an der maximal möglichen Leistung des Motors. Der Antrieb mittels Benzinmotor bietet den Vorteil, dass der Betrieb nicht von der Verfügbarkeit einer Stromquelle abhängt und oftmals eine höhere Leistung erbringen als jene, die mit einem Elektromotor angetrieben werden. Daher bietet sich eine benzinmotorbetriebene Schmutzwasserpumpe eher für kurze, aber anforderungsvolle Einsätze, während eine Pumpe mit Elektromotor für dauerhafte Verwendungen besser geeignet ist.
Die Förderhöhe wird durch die Verwendung verschiedener Laufradformen beeinflusst. Geringe Höhen können mit dem Freistromrad einwandfrei bewältigt werden. Sollen mit der Schmutzwasserpumpe aber größere Höhen überwunden werden, empfiehlt sich der Einsatz von Pumpen mit einem Ein- oder Mehrkanal-, Diagonal-, Schrauben- oder Propellerrad als geeignete Form des Laufrades.

Schmutzwasserpumpe zur Be- und Entwässerung

Die Einsatzbereiche einer Schmutzwasserpumpe sind vielfältig. Im Baugewerbe, im Hoch- und Tiefbau, aber auch im Flachbau werden diese Pumpen eingesetzt, um sauberes oder verschmutztes Wasser zu fördern. Dabei kann dieses durchaus auch mit gröberen Sand- und Schlammverunreinigungen versehen sein. Auch Abwässer können mit einer Schmutzwasserpumpe entsorgt werden. Die Schmutzwasserpumpe dient als geeignetes Gerät, um Keller zu entwässern, das Grundwasser abzusenken oder Baustellen und Schächte trocken zu halten.
Ebenso stellt die Schmutzwasserpumpe eine schnelle Hilfe bei Überflutungen dar. Mit großen und starken Pumpen können große Wassermassen innerhalb kurzer Zeit abgepumpt und umgeleitet werden. Da nicht an jedem Einsatzort eine Stromquelle vorhanden ist, werden mobile Pumpen überwiegend mit einem Benzinmotor angetrieben. Für diese Fälle werden grundsätzlich mobile Varianten verwendet, die an jeden beliebigen Platz transportiert werden können. Für die Versorgung mit Brauchwasser können Schmutzwasserpumpen auch stationär aufgestellt werden, da diese an einem Ort verbleiben.

Tauchpumpen

Besonders in der Industrie und im Gewerbe, aber auch zum Fördern von flüssigen Chemikalien werden Schmutzwasser-Tauchpumpen zur Abwasserentsorgung eingesetzt. Der Vorteil von Tauchpumpen liegt darin, dass diese auch vollständig überflutet werden können, da sie einen druckwasserdichten Motor besitzen. Diese Schmutzwasserpumpe kann für Klar- und Schmutzwasser verwendet werden, welches mit korrosiven oder abrasiven Medien verunreinigt ist. Auch Tauchpumpen gibt es als mobile oder stationäre Pumpen. Welche Pumpe man wählt, hängt somit vom Verwendungszweck ab und ob diese an einem Platz fix aufgestellt wird oder auch für mobile Einsätze transportiert werden soll.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.