Übersicht | "Parallelport Karte"Überbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
Digitus PCI Express Parallel Karte, 2/1-Port (7 Angebote) Perfekt zum Anschluss von parallelen und seriellen Geräten wie Drucker, Scanner, ISDN Adapter und vielen weiteren Geräten - Zwei serielle und eine parallele Schnittstelle zum Anschluss von Drucker,... |
|
€ 26,31* pro Stück |
| |
DIGITUS Parallele PCI Express Karte (17 Angebote) Parallele PCI Express Karte Nutzen Sie alle Vorteile Ihrer High-speed Parallel Geräte Produktvorteile: Unterstützt Standard Parallel Port (SPP), Enhanced Capability Port (ECP) & Byte Mode Datentran... |
ASSMANN Electronic DS-30020-1 |
€ 21,25* pro Stück |
| |
|
|
€ 32,11* pro Stück |
| |
|
|
€ 15,18* pro Stück |
| |
|
|
€ 23,22* pro Stück |
| |
|
|
€ 18,77* pro Stück |
| |
|
|
€ 16,48* pro Stück |
| |
|
|
€ 28,23* pro Stück |
| |
|
|
€ 70,14* pro Stück |
| |
|
|
€ 53,76* pro Stück |
| |
|
|
€ 31,62* pro Stück |
| |
|
|
€ 50,13* pro Stück |
| |
|
|
€ 65,20* pro Stück |
| |
EXSYS EX-41010 Schnittstellenkarte/Adapter (2 Angebote) Die EX-41010 PCI Parallel Karte stellt einen Parallelen SPP/EPP/ECP High Performance Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Parallelen Ausgang für PC, kleine Workstation ... |
|
€ 23,96* pro Stück |
| |
|
|
€ 31,78* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Parallelport Karte | |  | LPT-Controller - Damit der Drucker mit Parallelport genutzt werden kann
LPT-Controller sind Schnittstellenkarten, die den den Anschluss von Druckern mit paralleler Schnittstelle (IEEE 1284-Standard) an ein Computersystem LPT-Controller. Die Controller werden in verschiedenartigster Form angeboten und sind daher für faktisch jedes Einsatzszenario gerüstet:
LPT-Controller als herkömmliche Einschubkarten für Desktop- und Tower-Systeme
Die am häufigsten zu findende Form des LPT-Controllers sind Standard-Einsteckkarten, die einen Steckplatz im Personal Computer belegen. Hierbei ist zu beachten, dass die Controller-Einschubkarten unterschiedliche Bussysteme und Verbindungsstandards unterstützen: Für ältere Computersysteme sind Karten für den ISA-Bus erhältlich, aktuelle Computer dagegen weisen meist PCI-Steckplätze auf, für die ebenfalls LPT-Controller angeboten werden. Für aktuelle Hochleistungssysteme wiederum können in vielen Fällen nur LPT-Controller verwendet werden, die einen PCIe- oder PCI-X-Steckkontakt aufweisen. Thin Client-Computersysteme oder manche All-in-One-Rechner verfügen zudem über interne MiniPCIe-Steckplätze, die ebenfalls mit einem LPT-Controller bestückt werden können. Für ältere oder sehr betagte ISA-Bus-Systeme sind zusätzlich auch noch LPT-Controller mit einer Kontaktleiste verfügbar, die in 8-Bit-Steckplätzen verwendet werden kann. Solche Anschlüsse finden sich noch vor allem in alten Steuercomputern in der industriellen Fertigung. In nahezu allen Fällen kann mit den in den Computer einzubauenden LPT-Controllern ein einzelner Drucker angesteuert werden. Der entsprechende 25-polige D-Sub-Anschluss befindet sich am Slotblech. Einige LPT-Controller können jedoch auch zwei Drucker simultan bedienen und benötigen daher ein zweites freies Slotblech. Der zweite LPT-Anschluss befindet sich in diesem Fall am zusätzlichen Slotblech und wird über ein steckbares Kabel von der LPT-Controllerplatine aus angesteuert. Neben LPT-Controllern in Standardgröße sind auch einige Steckkarten im Low-Profile-Formfaktor erhältlich, die aufgrund ihrer geringen Platinengröße unter beengten räumlichen Verhältnissen im Computergehäuse eingesetzt werden können.
Sonderfall Combo-Controller
Combo-Controller bieten über den parallelen Anschluss hinaus in vielen Fällen noch zusätzlich serielle RS232-Anschlüsse mit einer oder zwei neunpoligen D-Sub-Buchsen, so dass der Combo-Controller ebenfalls zwei Slotbleche mitbringt. Einige LPT-Combo-Controller verfügen anstelle von seriellen RS232-Anschlüssen über eine oder mehrere USB-Buchsen, so dass an einem LPT-Controller in diesem Fall ein paralleler und ein USB-Drucker simultan betrieben werden können.
Konfiguration des LPT-Controllers
Während moderne interne LPT-Controller mit PCI-Schnittstellen die Plug and Play-Technologie unterstützen und daher nach dem Einstecken automatisch erkannt und konfiguriert werden, ist bei ISA-Bus-Controllern die manuelle Konfiguration erforderlich. Dazu müssen auf der Platine des LPT-Controllers verschiedene Steckbrücken-Kontakte geschaltet werden, mit denen sich der DMA-Kanal (Direct Memory Access) für beschleunigte direkte Speicherzugriffe und der IRQ-Kanal (Interrupt Request) zur Kommunikation des Controllers mit dem Hauptprozessor einstellen lassen. LPT-Controller mit ISA-Bus-Anschluss für gehobene Ansprüche bieten dabei den gleichzeitigen Anschluss von maximal zwei parallelen Druckern, wobei für jeden Druckeranschluss andere Einstellungen des DMA- und IRQ-Kanals vorgenommen werden müssen. Bei PCI-Karten ist je nach PCI-Spezifikation eine Busspannung von 3,3 oder 5 Volt nötig. Manche LPT-Controller älterer Bauart unterstützen nur eine Busspannung. In solchen Fällen ist vor der Inbetriebnahme des Controllers auf die Kompatibilität zu achten, um Schäden am Computer zu vermeiden. Moderne LPT-Controller mit PCI-Anschluss konfigurieren die Busspannung automatisch und sind daher für alle Computersysteme mit PCI-Steckplatz ausgelegt.
Einschubplatinen für Drucker
LPT-Controller, die direkt in einen Drucker eingebaut werden, erweitern diesen um einen parallelen Anschluss. Vor allem hochwertige Laserdrucker oder Drucksysteme für Anwender mit großem Druckvolumen sind meistens mit einem oder mehreren Steckplätzen ausgestattet, die für verschiedene Erweiterungen gedacht sind. Die Einschübe sind mit proprietären Anschlussleisten versehen, so dass die LPT-Controller jeweils nur für bestimmte Modelle oder Baureihen eines Herstellers nutzbar sind. Sie werden daher auch ausschließlich vom Druckerhersteller angeboten und sind optimal auf die jeweiligen Druckermodelle abgestimmt. Die LPT-Controller können dabei jedoch in faktisch allen Fällen simultan mit anderen Schnittstellen betrieben werden in einem Drucker, so dass dieser gleichzeitig Druckaufträge aus unterschiedlichen Quellen abarbeiten kann.
LPT-Controller für Mobilcomputer
Notebooks sind meist mit Erweiterungssteckplätzen nach dem CardBus- oder dem ExpressCard-Standard ausgestattet, weisen jedoch bei neueren Modellen keine integrierte parallele LPT-Schnittstelle mehr auf. Daher werden sowohl für den CardBus-Standard als auch für die ExpressCard/34-Spezifikation LPT-Controller angeboten. Diese Controller sind in zwei Ausführungen erhältlich: Sie verfügen entweder über eine direkt an der Einsteckkarte angebrachte 25-polige LPT-Buchse oder über einen Kabelanschluss. Mit diesem werden kurze Spezialkabel verbunden, die einen LPT-Anschluss bieten. Bei Combo-Karten kann an dem Anschlusskabel neben der Druckerbuchse auch noch eine serielle RS232-Schnittstelle angebracht sein, so dass die Einschubkarte sehr flexibel einsetzbar ist.
Technische Spezifikationen
Alle aktuell angebotenen LPT-Controller sind technisch auf dem neuesten Stand: Daten werden in der Regel mit Transferraten von 1,5 bis 2,7 Mbps übertragen, und neben dem unidirektionalen Standardmodus beherrschen alle Karten auch die bidirektionale Datenübertragung. Diese wird insbesondere dann benötigt, wenn Statusmeldungen des Druckers – beispielsweise über zur Neige gehende Tonervorräte – an den Personal Computer übermittelt werden sollen, damit der Administrator rechtzeitig reagieren kann. Die EPP/ECP-Standards (Enhanced Parallel Port/Extended Capabilities Port) zur Datenübertragung an den Drucker, die deutlich verbesserte Datentransferraten ermöglichen, werden ebenfalls von den meisten aktuellen LPT-Controllern unterstützt, so dass das Leistungsspektrum moderner Drucker ausgenutzt werden kann. LPT-Controller können daher die Konnektivität moderner Personal Computer sehr flexibel und zu geringen Anschaffungskosten signifikant erweitern.
|
|