Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kugelschreiber-Ständer

  kugelschreiber-staender  (40 Angebote unter 29.297.935 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „kugelschreiber-staender“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kugelschreiber-Ständer"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema kugelschreiber-staender
^

Der Kugelschreiberständer – für Ämter, Banken und andere Einsatzbereiche

Ob in der Bank, in Arztpraxen, im Hotel an der Rezeption oder in zahlreichen anderen Empfangsbereichen mit Publikumsverkehr – der Kugelschreiberständer gilt als standfeste Lösung, um Kugelschreiber und andere Stifte direkt im modernen oder edlen Design griffbereit zu präsentieren.

Schreibfarbe und Feder- / Minenbreite – Modelle und weitere Spezifikationen

Kugelschreiberständer mit blauer oder schwarzer Schreibfarbe können überall zum Einsatz kommen, wo ein Kugelschreiber benötigt wird. Verfügt das Modell zusätzlich über eine Kappe zum Aufstecken, die mit einer flexiblen Teleskopschnur ausgestattet ist, so lassen sich die Schreibgeräte nach Bedarf auch ein wenig weiter vom Ständer entfernt verwenden.

Ist dagegen eine Kugelkette vorhanden, so ist bei fest montierbaren Modellen per Schrauben auf dem Tisch oder der Theke sogar ein Diebstahlschutz gegeben. Kugelschreiberständer, die über eine vorhandene Klebefläche im Bodenbereich verfügen, können darüber hinaus auch problemlos an Wänden auf Fliesen oder anderen glatten Untergründen angebracht werden, wenn das Platzangebot gering bemessen ist, wie beispielsweise in Kassenbereichen. Ein besonderer Vorzug bei Schnüren oder Ketten besteht des Weiteren darin, dass die Stifte nicht zu Boden fallen und eventuell einen Schaden nehmen oder anrichten können. Dies ist bei besonders hochwertigen Stift-Modellen ärgerlich, jedoch im Voraus vermeidbar. Speziell, bei Varianten mit einer verschleißfreien Edelstahlspitze wird der Abnutzung zusätzlich vorgebeugt, sodass aufgebrauchte Minen modellabhängig einfach durch Ersatz-Kugelschreiberminen ausgetauscht werden können.

Bei der Auswahl sollte des Weiteren auf die Feder- / Minenbreite geachtet werden, um die Modelle, die nicht bereits mit einem Kugelschreiber ausgestattet sind, dementsprechend bestücken zu können. Kugelschreiberständer ohne Kugelschreiber erweisen sich darüber hinaus als empfehlenswert für unterschiedliche Stifte, sodass auch Filzstifte, Füller, Fineliner, Marker oder andere Schreibgeräte darin positioniert werden können. Kugelschreiberständer aus Metall hinterlassen schließlich einen massiven Eindruck, wirken zeitlos modern und bereichern den Bürobedarf ebenso wie die leichteren Modelle aus Kunststoff.

Die Ausstattung komplettieren - Empfehlungen

Zum Komplettieren der Ausstattung rund um den Schreibtisch im Büro, etc. sind neben Scheren, dem Brieföffner, Büroklammern, Lochern und Heftern auch Klebemittel zum Komplettieren der Schreibtischausstattung empfehlenswert.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.