Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Schreibtischausstattung

  Schreibtischausstattung  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Schreibtischausstattung“
Überbegriffe
Adressbuch
Kleine Helfer zum Eintragen von Adressen bzw. Telefonkontakten.
Schreibunterlage
Die elastische Schreibfläche der Unterlagen gewährleistet ein weiches, angenehmes Schreiben.
Leselupe
Bietet Ihnen die Möglichkeit, Schriftstücke bzw. Details optimal zu vergrößern.
Brieföffner
Manuell, batteriebetriebenen oder elektrisch, die zuverlässigen Helfer für Ihren Arbeitsalltag.
Visitenkartenetui
Mit diesen praktischen Etuis habe Sie Ihre Visitenkarten stets zur Hand.
Visitenkartenspender
Präsentieren Sie Ihre Visitenkarten im Büro oder den Geschäftsräumen professionell und perfekt.
Briefbeschwerer
Ideal, damit Dokumente und Zeichnungen exakt plan liegen oder nicht herunterfallen.
Konzepthalter
Diese Vorlagenhalter gibt es als Monitorbefestigung oder Standhalter, sie ermöglichen ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten.
Zettelbox
Stellt Ihnen einzelne Notizzellel bzw. geleimte Blöcke permanent zur Verfügung.
Handgelenkauflage
Entlasten und schonen Sie Ihre Armgelenke besonders bei intensiver Bildschirmarbeit.
Falzbein
Zum sauberen Falzen Ihrer Unterlagen oder Briefe, oder auch zum Glätten von Kanten und Falten kann es verwendet werden.
Schreibtisch-Organizer
Bieten Ihnen eines oder mehrere Fächer zum Aufnehmen von Schreibgeräten und anderen Kleinutensilien.
Desk Sharing Box
Hier können Laptops, Smartphones, Tablets, Schreibuntensilien und persönliche Dinge leicht verstaut und einfach transportiert werden.
Zettelhalter
Bewahren Sie Ihre wichtigen Kassenzettel oder Notizen sicher auf.
Unterarmstütze
Diese beweglichen Armstützen sind Entlastungshilfen beim Schreiben und Bedienen der Maus.
Schubladeneinsatz
Bewahren Sie mit diesen praktischen Einsätzen die perfekte Übersicht über Klebebänder, Stifte etc.
Schneidmatte
Schützen bei Schneidarbeiten mit Cutter, Skalpellen und anderen Schneidgeräten den Untergrund vor Beschädigung.
Schreibtisch-Garnitur
Aufeinander abgestimmte Sets in verschiedenen Ausführungen für die Ausstattung Ihres Schreibtisches.
Standkugelschreiber
Stabile und standfeste Ständer, die sich besonders für Schalter und Büros mit Publikumsverkehr eignen.
Kalenderbox
Für die perfekte Präsentation Ihrer Einlagen, Fotos oder zur Verwendung für Einzelblatt-Kalender.
Wiegelöscher
Das Löschpapier an der Löschwiege nimmt überschüssige Tinte vom Papier auf und verhindert das Verwischen.
Roll-Löscher
Gegenüber dem Wiegelöscher arbeiten sie mit einer Rolle aus Löschpapier, die bei Bedarf ersetzt werden kann.
Büroklammernspender
Meistens magnetische Spender, damit die Büroklammern immer griffbereit verfügbar sind.
Weitere Informationen zum Thema Schreibtischausstattung
^

Schreibtischausstattung - das sollte auf keinem Schreibtisch fehlen

Ein Schreibtisch gehört zur Büroausstattung. Doch damit allein lässt sich allerdings noch keine Büroarbeit bewältigen. Hierfür gibt es diverse Produkte, die auf keinem Schreibtisch fehlen sollte. Die vielen kleinen und nützlichen Hilfsmittel vereinfachen den Büroalltag um ein Vielfaches. Neben den normalen Schreibtischutensilien wie Schreibwaren, Papiere oder Locher gibt es eine große Auswahl an praktischem Zubehör. Für den Büroalltag ist eine Vielzahl an praktischen Helfern im Handel erhältlich. Die meisten können sogar farblich aufeinander abgestimmt werden. So wird Ihr Schreibtisch zu einem richtigen Blickfang.

Die Zettelbox

Eine Zettelbox gehört zu den gebräuchlichsten Schreibtischartikeln. In ihr sind lose Zettel oder geleimte Notizblöcke sicher aufbewahrt und sind sofort griffbereit. Die Boxen sind meist aus Kunststoff gefertigt und werden in unterschiedlichen Größen und Farben angeboten. Die eingelegten Notizzettel sind einzeln entnehmbar. Auch gibt es verschiedene Farben, wobei sich das farbige Papier besonders gut für wichtige Notizen eignet, da die bunten Notizzettel sehr viel schneller ins Auge fallen.

Die Schreibtischunterlage

Sie dient als Schreibunterlage und als Oberflächenschutz des Schreibtisches. Die Schreibtischunterlage kann aus Papier, Kunststoff oder sogar aus Leder gefertigt sein. Letztere Variante wirkt besonders edel und wird in jedem Büro zu einem Blickfang. Je nach Modell können auf diesen Unterlagen kleine Fächer für Visitenkarten oder eine Schutzfolie für Notizblätter angebracht sein. Allerdings dient diese Unterlage nicht zum Notieren, da sie insgesamt aus Leder gefertigt sind. Jedoch haben sie den Vorteil, dass man sie jederzeit mit einem Tuch abwischen kann.
Als Schreibunterlage sorgen sie für einen angenehmen Schreibkomfort. Modelle aus Kunststoff sind hingegen sehr strapazierfähig und bieten eine saubere Schreibfläche. Besonders praktisch sind jedoch Produkte aus Papier. Sie können auf ihnen schnelle Notizen hinterlassen. Ist das Blatt vollgeschrieben oder das oberste Blatt sieht nach langem Gebrauch etwas unansehnlich aus, so können Sie es einfach abtrennen und auf dem nächsten Blatt weiterschreiben. Ihnen stehen dabei je nach Ausfertigung zwischen 30 und 50 Blatt zur Verfügung.

Der Schreibtisch-Organizer

Ein Organizer bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Schreibutensilien wie Stifte, Scheren, Lineal, Leimstift und Büroklammern ordentlich und sofort griffbereit aufzubewahren. Durch die einzeln angeordneten Fächer behalten Sie die Übersicht und Sie haben somit jederzeit das richtige Utensil ohne langes Suchen sofort zur Hand. Schreibtisch-Organizer sind in diversen Farben, Formen und mit verschieden vielen Fächern im Angebot.

Der Schubladen-Organizer

Mit diesem Organizer haben Sie noch mehr Möglichkeiten. Dieser kann je nach Modell auch problemlos in einer Schublade verstaut werden. Ihre Arbeitsmittel finden auch einen sicheren Aufbewahrungsplatz. Je nach Ausfertigung sind diese Produkte auch mit einem Karteikartensystem ausgestattet. Damit haben Sie Telefonnummern oder Adressen sofort griffbereit.

Der Visitenkartenhalter

Mit diesem Halter aus Holz, Metall oder Kunststoff präsentieren Sie sich Ihren Kunden. Sie eigenen sich sowohl für die eigenen Visitenkarten, aber auch für solche Ihrer Geschäftspartner. Je nach Gebrauch bieten sich einige Kriterien zur Beachtung an. Es gibt Modelle mit einer unterschiedlichen Anzahl an Fächern und Fachgrößen. Zudem ist die Füllmenge bei den meisten Modellen unterschiedlich. Die Visitenkartenhalter können dank der unterschiedlichen Designs und Farben passend zu den anderen Schreibtischutensilien gewählt werden.

Zusätzliche Bürohelfer

Die Handauflage
Eine Handauflage sollte in jedem Büro vorhanden sein, den sie ermöglicht ein handgelenkschonendes Arbeiten am PC. Sie sind meist mit einem Gel gefüllt und gewährleisten durch ihre ergonomische Form eine optimale Arbeitsauflage, welche die Muskeln und Sehnen entlastet und zu einem gesünderen und angenehmen Arbeiten führt.
Der Brieföffner
Mit einem Brieföffner können Sie Ihre Post schnell und sauber öffnen. Er ist in unterschiedlichen Varianten erhältlich. Für kleinere Briefmengen genügt ein Öffner, der per Hand die Briefe öffnet. Dieser besteht aus zum Beispiel Kunststoff oder Metall. Edlere Messer sind aus Elfenbein, Porzellan oder aus Holz gefertigt. Haben Sie ein hohes Briefaufkommen, so empfiehlt sich ein elektronischer Brieföffner. Damit können Sie Briefe bis zu einem Format von DIN A4 problemlos öffnen.
Der Zettelspießer
Auf diesem Zettelspießer können Sie zum Beispiel Kassenzettel oder Notizzettel aufspießen und aufbewahren, so kommt auch der kleinste Zettel nicht weg und ist ordentlich und platzsparend aufbewahrt.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.