Hupen und Hörner als Signaleinrichtungen
Hörner bezeichnen unterschiedliche Arten von Gegenständen in der
Elektrotechnik. In der Beschallungstechnik beispielsweise werden als solche spezielle
Lautsprecher bezeichnet, die einen im Querschnitt ständig zunehmenden Schallkanal besitzen und meistens zur Wiedergabe von Tönen in bestimmten und relativ engen Frequenzbereichen verwendet werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Horn-Mittel- oder Horn-Hochtöner in
Lautsprecherboxen für Audiosysteme. Akustische Hörner arbeiten als eine Art Schallverstärker, der aus einem trichterartigen Teil besteht, an dessen schmalerem Ende der eigentliche Schallerzeuger sitzt. Dessen Töne werden vom Horn gebündelt und in eine Richtung abgestrahlt. Auch verschiedene Blechblasinstrumente nutzen diese Technik des Schallverstärkers. Neben den Hornlautsprechern wird diese Technik allerdings auch in der elektroakustischen Signaltechnik eingesetzt. Als Hörner werden hier Hupen mit einem ähnlichen Trichter bezeichnet, die beispielsweise als Signaleinrichtungen dienen.
Das Funktionsprinzip von Hupen und Hörnern
Der Aufbau elektroakustischer
Signalgeber in Form eines Horns ist ähnlich dem
Schallwandler. Am schmaleren Ende sitzt der eigentliche Schallerzeuger, der häufig aus einem sogenannten Wagnerschen Hammer besteht, wie dies auch bei der herkömmlichen Hupe der Fall ist. Eine Stahlmembran ist dafür da, die Schallabstrahlung zu übernehmen und dient gleichermaßen als Bestandteil des Resonators. Das Horn dient auch bei diesem Signalgeber dazu, die erzeugten Töne zu verstärken und gleichzeitig für das Abstrahlen dieser in eine bestimmte Richtung zu sorgen. Diese Hörner sind in der Regel nur für den Kurzzeitbetrieb von wenigen Sekunden geeignet. Neben der elektrischen Schallerzeugung gibt es auch Signalgeber, die mit Druckluft betrieben werden.
Mögliche Einsatzbereiche der Signalgeber
Ein klassisches Einsatzgebiet besteht in der Signalerzeugung von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr. Hörner werden zum Beispiel in Pkws oder Lkws als
Signalhupen eingesetzt. Sie können aber auch als Signaleinrichtungen in Firmengebäuden oder Fabriken verwendet werden. Hier dienen sie häufig dazu, bestimmte Zeitabschnitte (Arbeitsbeginn, Arbeitspausen oder den Feierabend) akustisch zu kennzeichnen.
Schalldruck und Betriebsspannung der Signalgeber
Der Schalldruck elektroakustischer Signalgeber in dieser Bauform ist im Allgemeinen relativ hoch. Signalhörner dienen schließlich dazu, deutlich hörbare Signaltöne auch über große Distanzen abzugeben. Signalhörner sind sowohl für den Betrieb an Kfz-Bordnetzen geeignet (12 und 24 Volt) als auch für den Netzbetrieb (230 Volt). Daneben sind noch Signalhörner mit verschiedenen Zwischenspannungen erhältlich.