Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Lautsprecherbox  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Lautsprecherbox“
Überbegriffe
PC Lautsprecher
Hören Sie beispielsweise Musik oder DVDs über Ihren PC.
Autolautsprecher
Sorgen dafür, dass Sie auch im Auto in den vollen Musikgenuss kommen.
Einbau- Lautsprecher
Diese Lautsprecher sind zum Einbau z. B. in Decken oder Wände geeignet.
Hornlautsprecher
Unverzichtbar für Durchsagungen beispielsweise bei Sportveranstaltungen, einsetzbar sowohl für Sprache als auch Musik.
Megaphon
Mit einem Megafon verschaffen Sie sich Gehör z. B. bei Großveranstaltungen oder in großen Hallen - unabhängig vom Strom.
PA Boxen
Wird auch als Disco Lautsprecher bezeichnet. Beschallen Sie große Fläche gleichmäßig mit Musik bzw. Sprache.
Regallautsprecher
Diese Lautsprecher sind dafür geeignet, sie in einem Regal oder einer Schrankwand zu platzieren.
Satelliten-Lautsprecher
Montiert man in Raumecken. Können mit Subwoofer betrieben oder an eine Heimkinoanlage angeschlossen werden.
Subwoofer
Benötigen Sie Bass, dann kommen Sie um einen Subwoofer nicht herum.
Standlautsprecher
Sind meist höher als 50 cm und werden auf den Boden gestellt, für den Musikgenuss auf Ohrhöhe.
Sauna-Lautsprecher
Eignen sich durch ihre Wetterbeständigkeit und dem Spritzwasserschutz für Saunen, Schwimmbäder, Boote und Außenanlagen.
Tragbare Lautsprecher
Kleine, tragbare Lautsprecher, die Sie beispielsweise an den iPod anschließen können.
Unterwasser- Lautsprecher
Möchten Sie auch unter Wasser Musik hören? Dafür ist dieser Lautsprecher geeignet.
Boxenbau
Hier finden Sie z. B. Frequenzweiche, Mitteltonregler oder Tieftöner.
Lautsprecher Zubehör
Weitere Informationen zum Thema Lautsprecherbox
^

Für den perfekten Klang

Ein Lautsprecher ist das letzte Glied einer Musikanlage und kann Ihr Klangerlebnis erheblich beeinflussen. Weitere bestimmende Faktoren sind die Akustik des Hörraums, die Anlage selbst und das Lautsprecherkabel.

Wie funktioniert ein Lautsprecher?

Während ein Mikrofon dafür sorgt, dass Schall in elektrische Energie umgewandelt wird, ist der Lautsprecher für die Rück-Umwandlung elektrischer Energie in akustische Schwingungen zuständig. Am Lautsprecher befinden sich dazu Magneten, an denen elektrische Schwingungen anliegen. Diese wechseln ihre Polarität, so dass die Membran in Schwingung versetzt wird, was wiederum für Abstrahlung des Schalls sorgt. Die schwingende Membran verdichtet und entspannt die angrenzende Luft und so entstehen Schallwellen. Wenn sich diese ausbreiten, werden sie für das menschliche Ohr hörbar.

Verschiedene Geräte für Ihre Anforderungen

Für Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse gibt es verschiedenste Lautsprecherarten. So verwenden Sie z.B. Hochtöner für die höchsten Frequenzen und Tieftöner für die niedrigsten. Mitteltöner sind speziell für die Wiedergabe der mittleren Frequenzen konstruiert. In diesem Bereich werden Abweichungen als besonders störend empfunden. Die Lautsprechertypen unterscheiden sich in Durchmesser und Bauformen, um die verschiedenen hörbaren Spektren abdecken zu können. Im Gegensatz dazu ist ein Breitbandlautsprecher derart aufgebaut, dass er die gesamte Frequenz abdecken kann.

Noch mehr Vielfalt

Neben diesen Frequenz abhängigen Lautsprechern gibt es zahlreiche weitere Typen. So verspricht ein Basslautsprecher weniger Verzerrungen im Bassbereich und ein besseres Klangvolumen. Subwoofer sind Basslautsprecher, die speziell für den unteren Frequenzbereich angewandt werden. Ein aktiver Lautsprecher verfügt über eine eingebaute Endstufe, während ein Suround-Lautsprecher die Raumwirkung erheblich verbessert. Auch die Größe ist entscheidend: ein Lautsprecher bis zu 50 Zentimetern wird als Regallautsprecher bezeichnet. Ein Standlautsprecher ist dagegen höher als 50 Zentimeter.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Lautsprecherbox, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG