Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Besenstiel

  Besenstiel  (323 Angebote unter 27.605.025 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Besenstiel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Besenstiel"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   22   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Besenstiel
^

Der Besenstiel macht das Reinigungsgerät perfekt

Wie gut ein Besen kehrt, hängt nicht zuletzt vom verwendeten Gerätestiel ab. Damit Sie oder Ihre Mitarbeiter schnell und effizient arbeiten können, sind die passende Länge und ein rutschfester Griff wichtig. Weiterhin sollten Sie vor dem Kauf auf das Befestigungssystem und das eingesetzte Material achten.

Eingesetzte Materialien

Früher bestanden nahezu alle Besenstiele aus Holz. Es ist auch heute noch ein gern verwendetes Material. Die Hersteller setzen hauptsächlich Buchenholz ein. Das Gewinde ist normalerweise aus Metall gefertigt. Holz liegt angenehm in der Hand und ist im unbehandelten Zustand rutschfest. Nachteilig ist die begrenzte Lebensdauer. Bei größeren Verschmutzungen ist auch die Reinigung schwierig. Holzstiele sind daher mehr für den Innenbereich zu empfehlen. Für flexible Teleskopsysteme eignet sich Holz nicht. Für diese längenverstellbaren Besenstiele ist Metall das beste Material. Aluminium eignet sich besonders gut, da es zusätzlich ein angenehm leichtes Gewicht hat. Metall ist nicht rutschfest; daher sind die meisten Modelle mit Kunststoff ummantelt oder verfügen über zusätzliche Kunststoffgriffe, die einen sicheren Halt geben.

Komplett aus Kunststoff gearbeitete Gerätestiele sind eine weitere Variante. Kunststoff ist unempfindlich gegen Nässe und lässt sich einfach reinigen. Stiele mit einfachem Schraubgewinde bekommen Sie sehr preisgünstig. Speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich sind Gerätestiele aus Glasfaser erhältlich, die zudem hitzebeständig sind.

Verschiedene Längen

Sie bekommen für die unterschiedlichen Körpergrößen Besenstiele in Längen von rund 110 bis 165 cm. Die komfortabelste Lösung sind verstellbare Teleskopstiele, die sich individuell anpassen lassen.

Die einzelnen Stielsysteme

Das 1-Loch-System ist am gängigsten. Der Besenstiel ist mit einem Gewinde ausgestattet, das Sie in das vorkonfigurierte Loch am Besen oder Schrubber drehen. Für Stiele ohne Gewinde sind komfortable Klicksysteme erhältlich. Hier stecken Sie den Besenstiel einfach auf, drehen ihn leicht und er schnappt ein. Auf einen sogenannten Patentstiel ist für den Erfinder bzw. Hersteller ein Schutzrecht eingetragen. Einen Gerätestiel mit diesen Eigenschaften bekommen Sie also nur von diesem Unternehmen. Dabei handelt es sich in der Regel um Wechselstiele, die Sie mit Besen, Schrubber oder Mobb verwenden können. Ein Beispiel dafür ist das Vier-Loch-System. Der Stiel wird auf das entsprechende Objekt einfach aufgesteckt und verriegelt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.