Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Softpastellkreide

  Softpastellkreide  (140 Angebote unter 27.572.262 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Softpastellkreide“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Softpastellkreide"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Softpastellkreide
^

Pastellkreide - feine Kreiden mit einer ganz besonderen Leuchtkraft

Das Wort Pastell leitet sich von dem italienischen Wort pastello ab, was so viel wie geformter Farbteig bedeutet. Pastellkreiden bestehen in erster Linie aus Farbpigmenten, die mit Bindemitteln versehen werden, damit sie zu einer Form gepresst werden können. Die genaue Zusammensetzung wird von der Herstellern nicht bekannt gegeben.

Ein Blick zurück

Schon im 15. Jahrhundert wurden Pastellkreiden hergestellt. Damals wurden sie unter anderem mit Leim, Gelatine, Haferschleim, Gummi Arabicum und sogar mit Honig und Zucker gebunden. In dieser Zeit standen sie jedoch nur in wenigen Farbtönen zur Verfügung und wurden ausschließlich für Skizzen und Vorzeichnungen verwendet. Im 17. und 18. Jahrhundert entstanden dann Pastellkreiden in der Form, wie sie auch heute noch gebräuchlich sind. Sie wurden von vielen Künstlern für Studien, aber auch für Gemälde, besonders in der Portraitmalerei, verwendet.
Die Pastellmalerei zeichnet sich durch eine ganz besondere Leuchtkraft und Zartheit aus. Die Pigmente werden mit den Kreiden in beinahe unverfälschter Form auf den Malgrund aufgetragen. Dadurch beleibt der individuelle Charakter der einzelnen Pigmente erhalten, was den besonderen Reiz der Pastellmalerei ausmacht.

Im Handel erhältliche Pastellkreiden

Pastellkreiden werden heutzutage von verschiedenen Herstellern in unterschiedlichen Qualitäten und Formen angeboten. Grundsätzlich unterscheiden sie zwischen Pastellkreiden in Studio- und in Künstlerqualität. Mit den Pastellkreiden in Studioqualität lassen sich sehr gute Ergebnisse erzielen. Die Kreiden in Künstlerqualität haben eine noch höhere Pigmentdichte und sind zudem in einer größeren Auswahl an Farbtönen erhältlich.
Ein wesentlicher Unterschied der verschiedenen Pastellkreiden besteht in der Form. Es gibt sie mit rechteckigem und mit rundem Querschnitt sowie mit unterschiedlichem Durchmesser. Mit den rechteckigen Kreiden lassen sich auch graphische Arbeiten und besonders feine Striche verwirklichen, die runden Kreiden sind zu bevorzugen, wenn vorwiegend großflächig gemalt werden soll.
Die einzelnen Hersteller geben ihren Pastellkreiden zudem unterschiedliche Mengen an Bindemitteln bei. Kreiden mit einem hohen Bindemittelgehalt sind stabiler und fester, während so genannte Softpastellkreiden nur eine minimale Menge Bindemittel enthalten. Diese sind sehr weich, so dass sie bei Berührung mit dem Papier sehr viel Pigment in staubiger Form abgeben. Welche Kreide zu bevorzugen ist, hängt maßgeblich von der gewünschten Maltechnik ab. Für weiche, eher großflächige Farbverläufe eignen sich die Softpastellkreiden besonders gut, während sich mit den härteren Kreiden besser zeichnen lässt und die Malstriche mehr oder weniger sichtbar bleiben.
Angeboten werden auch Pastellkreidestifte, das ist nichts Weiteres als Pastellkreide in Stiftform.

Die Papiere

Mit Pastellkreiden lässt sich am besten auf Papier oder Karton malen und zeichnen. Da die Pigmente der Kreiden auf glatten Oberflächen nicht gut haften, sollte das verwendete Papier eine raue Oberfläche besitzen. Im Handel sind spezielle Pastellblöcke erhältlich. Sehr gut haften die Farben außerdem auf Ingrespapier, Cansonpapier, Büttenpapier und auf handgeschöpftem Naturpapier. Beliebt sind zudem Papiere mit einer Veloursoberfläche, die auch als Pastellpapier angeboten werden. Mit Pastellkreide kann nicht nur auf weißem Papier gemalt werden, auch auf gefärbtem und dunklem Papier ergeben sich reizvolle Effekte, da die Pastellkreide deckend ist.

Wichtiges Zubehör

Pastellkreiden können mit dem Finger verwischt werden, um harmonische Farbverläufe zu erzielen. Nützlich ist zudem auch ein Papierwischer, der auch Torchon genannt wird. Korrekturen sind in der Pastellmalerei problemlos möglich. Dazu eignet sich am besten ein Knetradiergummi, dies ist ein spezieller, sehr weicher und knetbarer Radiergummi.

Fixativ

Da Pastellkreide nur oberflächlich auf dem Malgrund haftet, sollte das fertige Pastellbild fixiert werden. Dazu werden im Handel geeignete Fixative in Spraydosen angeboten. Viele Pastellmaler benutzen das Fixativ, um während des Malprozesses einzelne Bildbereiche oder Farbschichten zu fixieren. Dies vereinfacht die Arbeit, da die fixierten Flächen nicht mehr versehendlich verwischt werden können. Fixative, die für Pastellkreiden empfohlen werden, beeinflussen die Farbwirkung der Kreiden nicht.

Tipps für die Pastellmalerei

  • Mit ein wenig Übung lassen sich mit Pastellkreiden auch von Anfängern sehr gute Ergebnisse erzielen. Der Auftrag der Farben ist einfach. Um heraus zu finden, wie sich die Farben auf dem Papier verhalten und wie sie sich verwischen lassen, können zunächst einige Proben angefertigt werden.
  • Grundsätzlich muss für das Arbeiten mit Pastellkreiden beachtet werden, dass sie sich nicht so einfach mischen lassen, wie viele andere Farben. Durch das Verwischen von zwei nebeneinander liegenden Farbtönen können allerdings Mischungen erzeugt werden. Es ist jedoch nicht ohne Weiteres möglich, über eine Farbfläche eine weitere Farbe aufzutragen, vor allem nicht, wenn diese sehr kräftig aufgetragen wurde. Die Haftung der Pastellkreiden ist mehr oder weniger auf eine Farbschicht begrenzt, Übermalungen sind nur schwer möglich. Abhilfe für dieses Problem schafft allerdings die Verwendung eines Fixatives. Sobald eine Farbschicht fixiert wurde, kann, nachdem das Fixativ getrocknet ist, auch darüber gemalt werden. Einmal fixierte Stellen im Bild können jedoch nicht mehr mit dem Radiergummi korrigiert werden und sie lassen sich auch nicht mehr verwischen.
  • In der klassischen Pastellmalerei werden zunächst die helleren Farbtöne aufgetragen und mit den dunkleren schattiert. Die dunkleren Farbtöne verhalten sich bei Pastellkreiden dominant, es ist also viel einfacher, hellere Farbschichten abzudunkeln als dunkle Bereiche aufzuhellen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.