Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Scheuermaschine

  Scheuermaschine  (318 Angebote unter 27.603.686 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Scheuermaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   22   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Scheuermaschine
^

Gründliche Reinigung mit der Scheuersaugmaschine

Besonders im gewerblichen und industriellen Bereich werden Scheuersaugmaschinen eingesetzt. Der Vorteil dieser Bodenreinigungsmaschinen liegt darin, dass man damit problemlos auch stärkere Verschmutzungen entfernen kann, ohne dass Wasser oder andere Rückstände auf dem Boden bleiben. Eine Scheuersaugmaschine kann mit der Hand bewegt werden oder über eine Aufsitzmöglichkeit verfügen.
Für sehr große Flächen eignen sich Aufsitzscheuermaschinen, da damit in kurzer Zeit und ohne großen Kraftaufwand eine große Bodenfläche gereinigt werden kann. Die kompakte Bauweise der Scheuersaugmaschine ermöglicht aber auch den Einsatz für kleinere Bodenflächen. Hierfür wird bevorzugt eine Scheuersaugmaschine verwendet, welche mit der Hand angeschoben wird. Das Einsatzgebiet einer Scheuersaugmaschine ist ebenso variabel und vielfältig wie die einzelnen Ausführungen. Für jeden Bedarf findet man ein ideales Gerät, um selbst stark verschmutzte Flächen zu reinigen.

Produktdetails von Scheuersaugmaschinen

Scheuersaugmaschinen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Diese können in der Arbeitsbreite ebenso variieren wie im Aufbau, der Handhabung und den technischen Daten. Besonderes Augenmerk beim Kauf einer Scheuersaugmaschine wird auf eine einfache und unkomplizierte Handhabung gelegt, so dass auch die Reinigung von großen Flächen schnell erledigt werden kann. Bereits bei der Produktion von Scheuersaugmaschinen wird auf die benutzerfreundliche Bedienung und Handhabung geachtet. Dazu zählt zum Beispiel ein selbsterklärendes Bedienfeld oder die Möglichkeit, den Saugfuß ohne Werkzeug einstellen zu können. Eine große Öffnung des Schmutzwassertankes sorgt dafür, dass dessen Reinigung problemlos durchgeführt werden kann. Die Wendigkeit einer Scheuersaugmaschine wirkt sich indirekt auch auf das Reinigungsergebnis aus. Denn je wendiger das Gerät ist, umso besser erreicht man auch kleine Ecken und Winkel, welche mit großen und unhandlichen Bodenreinigungsgeräten nicht gereinigt werden würden.

Arbeitsweise von Scheuersaugmaschinen

Eine Scheuersaugmaschine führt im Prinzip zwei Arbeiten in einem Schritt durch und eignet sich somit ausgezeichnet für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten in Büros, Werkstätten und Lagerhallen. Die Breite der Fläche, die in einem Arbeitsgang gereinigt wird, variiert von einer Scheuersaugmaschine zur anderen. Ebenso verhält es sich mit Tankvolumen für das Frisch- bzw. Schmutzwasser. Für die Schrubbbürste und den Sauger stehen separate Motoren zur Verfügung, die den jeweiligen Arbeitsvorgang ausführen. Neben einer einfachen Handhabung zum Entleeren und Reinigen des Schmutzwassertankes soll auch die Bürste problemlos entfernt, gereinigt oder gewechselt werden können.
Eine Scheuersaugmaschine verfügt über einen Antrieb, welcher je nach Modell eine unterschiedliche Geschwindigkeit erreicht. Ausschlaggebend für den Reinigungserfolg bei einer Scheuersaugmaschine sind mehrere Faktoren. Die Leistung der einzelnen Motoren wie der Bürstenmotor, der Antriebsmotor und der Saugmotor ebenso wie der Anpressdruck der Bürsten. Des Weiteren wird viel Wert darauf gelegt, dass die Scheuersaugmaschine den Schmutz und das Wasser rückstandslos wieder aufsaugt, so dass ein sauberer und beinahe trockener Boden zurückbleibt.
Der Antrieb von Scheuersaugmaschinen kann mit Batterie oder direkten Stromanschluss erfolgen. Geräte ohne Kabel erlauben eine höhere Bewegungsfreiheit und erleichtern somit die Arbeit auf größeren Geländen. Allerdings ist darauf zu achten, dass der Akku bzw. die Batterie ständig über eine ausreichende Ladung verfügt, damit das Reinigungsergebnis zufriedenstellend ausfällt. Obwohl jede Scheuersaugmaschine nach einem ähnlichen Prinzip arbeitet, sind einige eher für harte Böden, andere für elastische Böden bzw. weichere Untergründe geeignet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.