Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Bodenreinigungsmaschinen

  Bodenreinigungsmaschinen  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Bodenreinigungsmaschinen“
Überbegriffe
Akkubesen
Für die schnelle Reinigung von Hartflächen bzw. nie­derflorigen Teppichen un­abhängig von der Stromver­sorgung.
Aufsitzkehrmaschine
Maschinen für härteste, industrielle Anwendungen im Innen- und Außenbe­reich.
Aufsitzscheuerma­schine
Diese kompakten und wen­digen Maschinen sind ideal für alle Scheuer- und Saug­aufgaben im industriellen Einsatz.
Aufstehscheuerma­schine
Diese kompakten und wen­digen Maschinen sind ideal für alle Scheuer- und Saug­aufgaben im industriellen Einsatz.
Bodentrockner
Trocknen gereinigte Flä­chen schonend durch Raumluft und verhindern, dass sich Teppichböden verziehen.
Dampfreiniger
Reinigen Böden gründlich und chemiefrei, lösen starke Verschmutzungen und eig­nen sich für schwer zugäng­liche Stellen.
Einscheibenmaschine
Die Alleskönner für das Po­lieren, Schrubben, Scheu­ern, Schampoonieren und Schleifen von Bodenbe­lägen.
Hochdruckreiniger
Eignen sich für den Einsatz in vielen Bereichen wie bei der Reinigung von Fahrzeu­gen, Geräten, Böden und im Baugewerbe.
Hydrowascher
Geräte, die Reinigung und Trocknung in einem Arbeits­gang bieten und sich für fast alle Oberflächen eig­nen.
Kehrmaschine
Fegen mit dem Besen war gestern, diese Geräte bie­ten komfortable und zeit­sparende Alternativen.
Kehrsaugmaschine
Neben der Funktion einer Kehrmaschine ermöglichen diese Maschinen die staub­freie Reinigung von Tep­pichböden.
Scheuersaugmaschine
Entfernt durch den Bürsten­druck starke Verschmutzun­gen und hinterläßt durch die hohe Saugleistung kein Wasser auf dem Boden.
Teppichreinigungsgerät
Mit Sprühextraktionsgerä­ten werden auch auch stark verschmutzte Teppiche und Polstermöbel optimal gerei­nigt.
Müllsauger
Kräftige, mobile Saugma­schinen zur punktuellen und berührungslosen Reinigung, z. B. in öffentlichen Berei­chen.
Anbaukehrmaschine
Kehrmaschine für den An­bau an ein ATV oder Quad.
Bürsten / Pads / Zubehör
Bürstenwalze
Mit der Farbgebung wird das Anwendungsgebiet dieser Walzen gekenn­zeichnet.
Shampoonierbürste
Eignen sich optimal für die Reinigung von Teppichbö­den und allen wasserfesten Böden.
Schrubbbürste
Ist die Lösung für die Reini­gung stark strukturierter, rau­er und unebener Böden.
Treibteller
Passend für die jeweiligen Geräte befindet sich hier eine Auswahl an benötigten Treibtellern.
Automatenreiniger
Entkalker und Teppichrei­nigungspulver sind Reini­gungsmittel, die sich für den Einsatz mit Bodenrei­nigungsmaschinen eignen.
Entschäumer
Verhindert die Schaumbil­dung in Schmutzwasser­tanks von Reinigungsma­schinen.
Ersatzteile
In diesem Breich befindet sich eine Auswahl an Ver­schleiß- und Ersatzteilen für Reinigungsmaschinen.
Weitere Informationen zum Thema Bodenreinigungsmaschinen
^

Bodenreinigungsmaschinen für glänzende Böden

Bodenreinigungsmaschinen gibt es in den verschiedensten Ausführungen und können für vielfältige Einsatzbereiche genutzt werden. Von einfachen akkubetriebenen Besen bis hin zu Aufsitz-Kehrmaschinen gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Bodenreinigungsmaschinen, die für Hygiene und Sauberkeit auf fast allen Böden und Untergründen sorgen. Die Reinigung zählt in allen Bereichen zu wichtigen Kriterien, die letztendlich Aufschluss über ein Unternehmen geben. Ob es sich dabei um gut frequentierte Kundenbereiche oder nur um Lagerräume oder Werkstätten handelt, spielt im Hinblick auf die Reinigung kaum eine wichtige Rolle. Jeder genutzte Raum muss gereinigt werden. Zwar unterscheiden sich die Häufigkeit und die Intensität der Reinigung von Branche zu Branche, dennoch kann nirgendwo völlig auf Sauberkeit und Hygiene verzichtet werden. Zahlreiche Reinigungsmaschinen unterstützen und erleichtern die Reinigung von Böden.

Fegen, kehren, saugen

Besonders für kleinere Flächen und eine schnelle Reinigung von Böden eignen sich kompakte Bodenreinigungsmaschinen wie Akku-Besen. Damit können nicht nur harte Böden, sondern auch Niederflorteppiche problemlos und einfach gesäubert werden. Akku-Besen werden durch einen Akku betrieben und können somit flexibel eingesetzt werden, ohne auf die Stromversorgung achten zu müssen. Aufsitz-Kehrmaschinen werden vor allem zur Reinigung größerer Flächen verwendet. Des Weiteren stellen diese Bodenreinigungsmaschinen ein ideales Mittel dar, um auch härteste industrielle Anwendungsbereiche im Innen- sowie im Außenbereich zu reinigen. Der Vorteil bei Aufsitz-Kehrmaschinen liegt darin, dass durch die Bauform zwar sehr große Flächen, aber auch kleinere Räumlichkeiten problemlos bedient werden können.

Zeitsparende und unkomplizierte Reinigung

Bodenreinigungsmaschinen ohne eine Aufsitzmöglichkeit stellen eine schnellere und komfortablere Alternative zum Besen dar. Mit diesen können kleine wie auch größere Flächen zeitsparend und unkompliziert gereinigt werden. Staubsauger bieten wiederum den Vorteil, dass der Staub eingesaugt und nicht aufgewirbelt wird. Staubsauger gibt es in den verschiedensten Ausführungen und Formen und finden in Haushalten ebenso Verwendung wie im Industriebereich. Welche dieser Bodenreinigungsmaschinen am besten geeignet sind, hängt vom Einsatz und der Verwendung ab. Ein Teppichreinigungsgerät, das über eine Sprühextraktionsfunktion verfügt, kann auch Teppiche reinigen, die sehr stark verschmutzt sind. Ein ähnliches Verfahren verwendet die Kehr-Saugmaschine. Die kombinierte Funktion von Kehren und Saugen bietet die Möglichkeit, neben Hartböden und glatten Untergründen auch Teppiche staubfrei zu reinigen.

Scheuern, polieren, dampfen

Bodenreinigungsgeräte, die in Verbindung mit Wasser verwendet werden, ermöglichen es, Böden und Untergründe jeder Art zu scheuern, dampfen, wischen oder schrubben. Besonders im industriellen Einsatz wird eine Aufsitz-Scheuermaschine gerne verwendet, um Reinigungsarbeiten wie Scheuern und Saugen mit solchen Bodenreinigungsmaschinen durchführen zu können. Aufsitz-Scheuermaschinen sind wendig und kompakt und können somit für sehr große, aber auch kleinere Bodenflächen verwendet werden. Eine gründliche Reinigung ohne den Einsatz von chemischen Mitteln und Zusatzstoffen ist mit einem Dampfreiniger möglich. Dieser kann selbst starke Verschmutzungen nur mit Hilfe von Wasserdampf entfernen. Die Anwendung von Dampfreinigern ist auch an schwer zugänglichen Stellen möglich. Für viele Einsatzmöglichkeiten eignet sich die Einscheiben-Maschine. Die einfache Handhabung und die handliche Größe dieser Bodenreinigungsmaschinen erlaubt es, dass man an allen Ecken und Enden schrubben, scheuern, polieren, shampoonieren und schleifen kann.

Weitere Bodenreinigungsmaschinen für verschiedenste Zwecke

Kombinierte Scheuer-Saugmaschinen oder Hydrowascher ermöglichen eine intensive Reinigung verschiedenster Untergründe. Damit wird mit Wasser und Bürsten die Verschmutzung gelöst und Schmutz sowie Wasser eingesaugt. Mit diesen Geräten erhält man in einem Arbeitsgang einen sauberen und trockenen Boden. Durch die Bauform und die Ausstattung können damit kleinere und größere Bodenflächen zeitsparend und komfortabel gesäubert werden.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.