Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Lebensmittelhandschuhe

  Lebensmittelhandschuhe  (2.122 Angebote unter 28.027.051 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lebensmittelhandschuhe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   142   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lebensmittelhandschuhe
^

Lebensmittelhandschuhe für Hygiene und Sicherheit

In der Lebensmittelverarbeitung -  egal, ob im Herstellungsprozess, der Zubereitung, dem Verpacken, oder im Verkauf von Lebensmitteln - herrschen besondere Hygieneanforderungen. Der menschliche Kontakt soll so gering wie möglich gehalten werden, um die Übertragung von Krankheitserregern und Fremdstoffen auf die Lebensmittel wirkungsvoll zu verhindern. Neben dem Desinfizieren der Hände sollte deshalb immer ein passender Handschuh zum Einsatz kommen, der den direkten Kontakt zwischen Händen und Lebensmitteln unterbindet.

Spezielle Vorschriften

Bei Lebensmitteln werden besondere Vorschriften zur Eignung der Handschuhe zu Grunde gelegt. Auch wenn bei Latexhandschuhen keine direkte Vorschrift greift, sollten Sie in jedem Fall auf das Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, welches in Deutschland greift, achten.
Bei Vinyl und PVC Lebensmittelhandschuhen greift die allgemeine Richtlinie des 89/109/EWG und die spezielle Richtlinie 90/128/EWG. Durch die Vorschriften und Gesetze werden nur bestimmte Elastomere freigegeben, um als Handschuhmaterial zum Einsatz zu kommen. Lebensmittelhandschuhe die direkt als solche deklariert sind, bestehen ausschließlich aus zugelassenen Materialien.

Migrationswerte

Der vorgeschriebene Migrationswert bei den Handschuhen schließt die Übertragung gesundheitsgefährlicher Substanzen auf die Produkte aus. Die Wanderung von flüssigen oder gasförmigen Stoffen durch und auf porösem Material wird beschränkt.

Der richtige Lebensmittelhandschuh für jeden Anwendungsbereich

Je nach Einsatzbereich werden dem Handschuh neben hoher Hygienetauglichkeit auch andere Eigenschaften abverlangt. Ein hoher Schnittschutz ist zum Beispiel im Fleischerhandwerk unabdingbar. Hier können beispielsweise Kettenhandschuhe, die sich in der Spülmaschine hygienisch reinigen lassen, zum Einsatz. Diese bieten einen hervorragenden Schnitt- und Stichschutz.

Latex-, Vinyl- und PVC-Lebensmittelhandschuhe sind für den Einmalgebrauch bestimmt. Sie können beim Verpacken oder beim Zubereiten von Speisen eingesetzt werden und garantieren ein hohes Tastempfinden und eine hohe Beweglichkeit der Finger. Dies kommt Ihnen besonders bei filigranen Arbeiten wie im Konditorhandwerk sehr entgegen.

Mehr als nur Handschutz

Bei der Lebensmittelverarbeitung kommt es auf erhöhte Hygiene an. Dies bedeutet für Sie nicht nur die Verwendung von Lebensmittelhandschuhen, sondern auch der Einsatz von Haarnetzen und Armschonern. In besonders sensiblen Bereichen können Einwegoveralls und Schürzen zusätzlichen Schutz geben.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.