Ein tragbarer Kompressor für ein mobiles Arbeiten
Im Gegensatz zu den
stationären Druckluftanlagen für Pneumatiksysteme gibt es die mobilen Varianten, die sich in tragbare Kompressoren und
fahrbare Kompressoren unterscheiden. Der große Vorteil der tragbaren Ausführung ist die, dass der Kompressor auch an schwer zugängliche Stellen oder abgelegene Ort befördert werden kann, wenn dort ein Stromanschluss zur Verfügung steht. Auch tragbare Kompressoren können zusätzliche Rollen haben.
Zur Verwendung in Industrie und Gewerbe
Einfache tragbare Kompressoren werden verwendet als Antrieb für leichte Heft- und Nagelwerkzeuge bei Montagearbeiten. Geräte mit mehr Kraft werden für mittlere oder schwere Heft- und Nagelwerkzeuge gebraucht oder aber, wenn man
Druckluft am Arbeitsplatz benötigt, etwa um Holz- oder Metallspäne oder Reste von Schleifpartikeln von einem Werkstück zu entfernen. Man kann den
Kompressor auch als Atemschutzkompressor oder als Luftpumpe verwenden.
Das Volumen
Um die Kompressoren untereinander vergleichen zu können, wird das Volumen des abgegebenen Fluids je Zeiteinheit angegeben. Hierbei wird der Volumenstrom auf Normbedingungen umgerechnet. Zu den Normbedingungen gehören Temperatur, Druck und Luftfeuchtigkeit. Das Volumen reicht bei den tragbaren Kompressoren von ca. zwei Liter bis hin zu meist 50 Liter.
Der Arbeitsdruck
Der Kompressor erreicht dem Arbeitsdruck durch das Verdichten der angesaugten Luft, welches meist mechanisch erfolgt. Mit Schrauben- oder Kolbenverdichtern lassen sich hohe Druckbereiche erreichen. Der erzeugte Druck der tragbaren Kompressoren schwankt je nach Ausführung zwischen ca. zwei und 20 bar. Bei manchen Kompressoren ist der Druck vorgegeben, andere haben einen Manometer und ein regulierbaren Druck.
Weitere Eigenschaften
Auch die tragbaren Kompressoren unterscheiden sich in ölgeschmierte und ölfreie Kompressoren. Bei tragbaren Geräten sollte man zudem neben der Leistung immer auch auf das Gewicht achten. Angaben zur Länge, Breite und Höhe sind praktisch, wenn es um den für den Transport erforderlichen Platz wie in einem Lieferwagen eines Technikers geht. Zudem spielt natürlich auch die Standsicherheit des tragbaren Kompressors eine wichtige Rolle. Entweder gibt es mehrere Stützfüße oder aber oft zwei Räder und ein Fuß oder mehrere Stützen. Dann kommt es noch darauf an, wie der Griff gestaltet ist. Sitzt er wie bei einem Koffer über dem Kessel oder handelt es sich um eine Griffstange.