Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Druckluftherstellung  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Zubehör
Weitere Informationen zum Thema Druckluftherstellung
^

Die Druckluftherstellung - Energie wird überall benötigt

In Industrie, Handel und Gewerbe wird häufig Druckluft eingesetzt. Kein Energielieferant besitzt ein solch breites Anwendungsspektrum wie die Druckluft. Vorteile sind neben einer gefahrlosen Nutzung die Kraft, Präzision und Geschwindigkeit. Druckluft wird genutzt, um Gegenstände zu transportieren (Rohrpost), Werkzeuge anzutreiben, Maschinenteile zu bewegen oder auch Material anzuheben. Die Pneumatik zeigt steigende Wachstumsraten, was sich auch auf den Umsatz mit Geräten zur Druckluftherstellung auswirkt.

Die Einteilung der Druckluftgeräte nach Druckbereichen

Vakuum- und Gebläse arbeiten im Bereich des Grobvakuums bis zu einem Druck von 1 bar. Niederdruckgeräte erzeugen einen Druck von 2 bis 2,5 bar. Hier sind oft rotierende Verdrängerkompressoren im Einsatz. Standardgeräte speisen das weit verbreitete Druckluftnetz mit 7 bar. Geht es in den zwei- bis dreistelligen Druckbereich, also den Hochdruckbereich, werden Kolben- und Membrankompressoren als Kompressoraggregate genutzt. Je nach konkreter Anwendung macht in der Druckluftherstellung ein Druckluftspeicher Sinn, um Energie vorzuhalten.

Warum der richtige Druck wichtig ist

Die Druckluftherstellung dient dazu, jedem Verbraucher genau den benötigten Druck mit dem passenden Kompressor zur Verfügung zu stellen. Betrachtet man als Beispiel Werkzeuge, verlieren diese, wenn sie mit 5 bar anstatt erforderlicher 6 bar betrieben werden, 25 % der Lastleistung. Daher sollte man regelmäßig die Druckverhältnisse unter Last kontrollieren.

Die Druckluftqualität

Druckluftgeräte leiden unter Feuchtigkeit, Partikel oder Öl in der Druckluft und werden dadurch störanfällig oder fallen sogar aus. Unbelastete Druckluft aus der Atmosphäre besteht zu 78 % Stickstoff, 21 % Sauerstoff und 1 % weiterer Gase. Staub und Schmutz belasteter Luft kann mit Druckluftfiltern gereinigt werden. Zusätzlich ist Wasser in der Luft enthalten, dessen Menge von geographischen Gegebenheiten und den Temperaturen abhängig sind. Eine Regulierung der Feuchte ist mit Drucklufttrocknern möglich.

Wartungseinheiten bei Druckluftgeräten

Wartungseinheiten werden zwischen den Kompressor und das Werkzeug oder die Maschine gesetzt. Die Wartungseinheiten erlauben eine Kombination von Druck- und Feuchte zu prüfen, aber auch Öl oder Kleinpartikel in Filtern aufzufangen. Die Lebensdauer der Endgeräte verlängert sich durch die Verwendung von Wartungseinheiten.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.