Serviceleistung durch richtige Lagerung
Verschiedene Jahreszeiten benötigen eine unterschiedliche Fahrzeugbereifung. Die unterschiedlichen Witterungen können
nur so mit Sicherheit bewältigt werden. Aber wohin mit den Sommerreifen im Winter oder den Winterreifen
im Sommer? Sie haben einen großen Fuhrpark oder eine Autowerkstatt?
Dann gehört hier ein Felgenregal zur Grundausstattung. Nur bei richtiger Lagerung nehmen die Reifen
über einen längeren Zeitraum keinen Schaden und sind auch noch in der nächsten Saison voll einsatzfähig.
Die besondere Form
Reifen sollen keine Druckstellen während der Lagerung erhalten. Sie sind eigentlich dafür konzipiert, sich zu drehen
und immer zu bewegen, dies gilt nicht nur für Reifen, sondern auch für die Felgen an sich. Deshalb ist es wichtig,
nicht irgendein Regal für die Lagerung zu nutzen, sondern eins mit diagonal stehenden
Streben. Man nutzt hier auch häufig sogenannte Traversenprofile. Diese sind besser an die Form der Felgen und Reifen
angepasst und sorgen so für eine optimale Auflagefläche. Aber auch hier sollten die Felgen und Reifen hin und wieder
in ihrer Position verändert, also gedreht werden. Achten Sie darauf, dass sie nur Reifen ohne Felgen oder die reinen
Felgen in einem Felgenregal lagern
Optimale Raumausnutzung
Durch ein Felgenregal können Sie Wandbereiche optimal ausnutzen. Anders als bei Felgenbäumen wird hier in der Vertikalen
eingelagert, sprich, Sie stellen die Felgen nebeneinander ins Regal ein. Durch unterschiedliche Etagenanzahlen können
Sie auch hohe Räume gut nutzen. Grundregale lassen sich einfach durch Anbauregale und Elemente erweitern, so dass Sie
bei Bedarf die Möglichkeit haben, sich und die genutzte Fläche zu erweitern.
Eignung für unterschiedliche Reifengrößen
Um eine weitläufige Eignung zu erreichen, empfehlen wir Felgenregale, die über verstellbare Fächer verfügen. Hier ist
immer auf die beschriebene Reifengröße zu achten. Wählen Sie das Spektrum so groß wie möglich, um im Zweifelsfall
umbauen zu können. Bei Felgenregalen werden grundsätzlich die Gesamtdurchmesser angegeben.
Lastenbewältigung
Bei der Bestückung des Regals sind zwei verschiedene Lasten zu beachten. Zum einen die Fachlast, die aussagt, wie groß
die Belastung jedes einzelnen Faches, also jeder einzelnen Etage sein darf, und zum anderen die Feldlast. Die Feldlast
ist einfach ausgedrückt die Last, die ein Regal innerhalb eines Regalfeldes tragen kann, also eigentlich die Summe
aller Fachlasten. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass bei der Einlagerung die Lasten optimal in den einzelnen
Fächern verteilt werden. Durch diese Verteilung erzielen Sie mehr Stabilität.
Grundsätze der richtigen Einlagerung
Bereits während der Abmontage der Reifen gilt es diese mit einem Wachsstift oder Kreide zu
markieren. Hierbei sind die Position des Reifens am Fahrzeug und die Laufrichtung wichtig. Kleiner Tipp: Schreiben
Sie die Markierung auf die Innenseite, die man nach der Montage nicht mehr sieht.
Steinchen und Ähnliches entfernen Sie bitte aus dem Profil und erhöhen den Luftdruck um 0,2 bar. Lagern Sie die Reifen
trocken, kühl und dunkel. Dadurch beugen Sie einer beschleunigten Alterung vor. Beschädigte Reifen sortieren Sie
bitte sofort aus, sie stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Verzichten Sie auf Tüten, die um die
Reifen gelegt werden, da sich sonst Kondenswasser bilden kann und den Reifen schädigt.
Sind alle diese Grundsätze beachtet, dann kann Ihren Reifen nichts mehr passieren und Sie können in der nächsten
Saison wieder durchstarten.
In vollem Umfang gut ausgerüstet
Damit Sie nicht nur richtig Lagern, sondern auch das entsprechende Werkzeug zur Verfügung haben, finden
Sie in unserer Kategorie Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör
neben dem passenden Radschlüssel auch Profidruckluftwerkzeuge,
Wagenheber und Pflegeprodukte wie Gummipfleger.