Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Lagerregal  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Lagerregal“
Überbegriffe
Palettenregal
Palettenregale ermöglichen den direkten Zugriff auf jede einzelne Palette.
Gefahrstoffregal
Diese Regale für Behälter, mit z. B. brennbaren oder aggressiven Flüssigkeiten, sind mit Auffangwannen ausgestattet.
Kragarmregal
Diese Regale werden auch als Freiträgerregale be­zeich­net. Sie dienen zur Lagerung von Lang- und Ringgut.
Plattenregal
Für die optimale, platz­sparende vertikale Lager­ung von Platten und Tafelmaterial.
Vertikalregal
Ideale Lagerung für Stan­gen, Stäbe, Profile und Latten.
Stapelgestell für Raumspartank
Zum Stapeln von ovalen Fässern geeignet.
Schilderregal
Ermöglicht die platzspa­rende Aufbewahrung von Schildern jeder Art.
Schubladenregal
Eignen sich hervorragend zur staub- und schmutz­geschützten Lagerung unterschiedlichster Teile.
ESD-Regal
Elektrisch leitfähige Regale mit ESD-Pulverbeschich­tung.
Lebensmittelregal
Speziell für die hygienische Lagerung von Lebensmit­teln geeignete Regale.
Flaschenlagerregal
Ermöglicht eine übersicht­liche und rollsichere Lage­rung von Flaschen.
Getränkekistenregal
Für eine sichere Lagerung und Entnahme von Geträn­kekisten geeignet.
Garderobenregal
Regale mit Ablageflächen und Kleiderstangen zur Auf­bewahrung von Arbeits­klei­dung.
Kleinteileregale
Behälterregal
Regale zur Aufbewahrung von Kleinteilen in verschie­denen Behältern, wie z.B. Regalkästen oder Sichtla­gerkästen.
Schüttgutregal
Optimale und übersicht­liche Lagerung von Schütt­gut mit schnellem Zugriff.
Gitterkorbregal
Gitterkörbe ermöglichen eine offen einsehbare Lagerung von größeren Schüttgütern und losen Einzelteilen.
Fächerregal
Durch die zusätzliche verti­kale Verstrebung erhalten Fächerregale eine beson­ders gute Stabilität.
Regalmodul für Kleinteile
Regalmodule für die Lage­rung von Kleinteilen.
Rollregale
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Sichtrollwagen mit Sicht­lagerkästen auf einer oder beiden Seiten.
Fahrbares Lagerregal
Ein Lagerregal, das mittels Rollen oder Rädern einfach bewegt werden kann.
Rollregal mit Gitterwänden
Ein Gitterregal mit Seiten­wänden und Rollen.
Rollregalsystem
Entlang Gleitschienen auf dem Boden verschiebbare Regale, die das Lagervo­lumen um ein Vielfaches erhöhen.
Werkstattregal für Spezialteile
Reifenregal
Auch Felgenregal genannt, lagert Reifen platzsparend und reifenschonend ein.
Kabeltrommelregal
Hiermit lassen sich Kabel­trommeln auf wenig Platz bei voller Funktion lagern.
Abgasanlagenregal
Die Böden dieser Regale, zur waagerechten wie senk­rechten Lagerung von Ab­gasanlagen, sind mit Gum­mimatten gepolstert.
Keilriemenregal
Regale mit Stufenholmen zur Lagerung von Keil­riemen.
Regale nach Aufbau, Funktion oder Material der Fachebenen
Schrägbodenregal
Gute Sicht und guter Ein­griff durch die schrägen Einlegeböden.
Weitspannregal
Weitspann-, Breitfach- bzw. Großfachregale bieten durch besonders tiefe oder lange Fächer jede Menge Platz für übergroßes Lager­gut.
Schwerlastregal
Lagern Sie auch besonders schweres Lagergut einfach und übersichtlich ein.
Kassettenregal
Platten und Bleche können darin horizontal gelagert werden und lassen sich mit einem Kran bzw. Stapler ein- und auslagern.
Bereitstellregal
Bei diesen Durchlaufrega­len, die häufig mit Rollen­leisten ausgestattet sind, rutscht Ihr Lagergut bei Ent­nahme von selber nach.
Wabenregal
Sehr lange Regale für die waagerechte Lagerung von Stangen, Stäben und Pro­filen.
Edelstahlregal
Beständig gegen Nässe, Kälte und Chemikalien und daher ideal geeignet für Gastronomie- oder Medizin­bereich.
Gitterregal
Schlag- und kratzfest sind diese Regale, die einzeln stehen oder in Containern eingebaut werden.
Regal nach Aufbauprinzip
Steckregal
Regale zum Zusammenste­cken, ganz einfach ohne Schrauben.
Schraubregal
Stabile Regale durch Schraubverbindungen.
Regalturm
Diese Regale ermöglichen ein hohes Stapelvolumen auf wenig Fläche.
Zubehör
Produktserien
Weitere Informationen zum Thema Lagerregal
^

Lagerregale – praktisch, robust und vielseitig

Die kurz- oder mittelfristige Lagerung von Waren und Gütern kostet Geld, denn Lagerraum ist teuer. Eine optimale Raumausnutzung bieten Lagerregale, die sich im Design, in der Materialbeschaffenheit und auch nach Art der zu lagernden Ware unterscheiden. Diese platzsparenden Regale wissen Spediteure, Einzel- und Großhändler, Handwerker sowie Hobbybastler  gleichermaßen zu schätzen.

Bedenken Sie den richtigen Standort des Regals

Regale dienen zum Lagern oder Zwischenlagern z. B. von schweren Gegenständen oder Kleinteilen. Das sollten Sie bei der Standortwahl des Lagerregals auch bedenken. Denn schließlich macht es wenig Sinn, Waren in oberen Stockwerken zu deponieren, wenn diese häufig bewegt oder ausgetauscht werden müssen. Empfehlenswert ist deshalb die Lagerung in Kellern und Erdgeschossen. Allerdings sollten Sie dabei darauf achten, dass diese Räume trocken sind und keinen großen Temperaturschwankungen unterliegen. Für eine bessere Stabilität ist es ratsam, die Regale mit der Wand zu verankern oder die Regale untereinander zu verketten.

Feldlast und Fachlast

Wenn Sie ein Regal verwenden, beachten Sie auch die Angaben des Herstellers beispielsweise in Bezug auf Belastbarkeit der Regale. Die Fachlast bezieht sich dabei auf das Gewicht, mit dem ein Regalboden belastet werden darf, während die Feldlast die Summe der Fachlasten in dem jeweiligen Regalfeld bezeichnet.

So vielfältig können Lagerregale sein

  • Ob Schrägbodenregal, Palettenregal oder Stapelregal – wichtige Gegenstände wie Werkzeuge, Materialien oder Kartons können platzsparend und übersichtlich gelagert werden.
  • Ein Steckregal kommt ganz ohne Schrauben aus. Die Regalböden werden mit den zwei Rahmenteilen zusammen gesteckt, eine Verstrebung kann für zusätzliche Stabilität sorgen. Weiterer Vorteil – Sie können Steckregale miteinander kombinieren. Außerdem entscheiden Sie, welche Größe die Regalfächer haben. Jederzeit können Sie diese auch wieder ändern.
  • Möchten Sie Waren vertikal lagern, verwenden Sie am besten Plattenregale oder für Stangen und Latten Vertikalregale.
  • Für die Lagerung von Reifen, Felgen und Rädern verwendet man am  besten Reifenregale und Felgenregale. Durch die speziell geformten Reifentraversen können Reifen mit oder ohne Felgen professionell und reifenschonend gelagert werden.
  • Bei besonders schweren Gegenständen ist eine Lagerung auf „normalen“ Regalen nicht möglich, Sie sollten deshalb auf ein Schwerlastregal zurückgreifen. Dabei sind Feldlasten von sechs bis zehn Tonnen möglich.
  • Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen jeder Art eignen sich Gefahrstoffregal oder Fassregale, die mit Gitterrostböden und einer Bodenauffangwanne ausgestattet sind.
  • Für die mobile Lagerung von Gegenständen sind Rollregale empfehlenswert. Diese können meist von beiden Seiten benutzt werden.
  • Besonders gut geeignet für Schrauben, Muttern und andere Kleinteile sind Sichtlagerkasten-Regale, bei denen die Kästen sich zur besseren Übersichtlichkeit in Farbe und Größe unterschieden.
  • Mit einem Wein- bzw. Flaschenregal verstauen Sie sicher Weinflaschen bzw. Getränke, während Sie für Lebenmittel ein Vorratsregal verwenden können.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.