Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Pflegemittel, Betriebsstoffe  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Pflegemittel, Betriebsstoffe“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Pflegemittel, Betriebsstoffe
^

Autochemie – das Wellnessprogramm für Kraftfahrzeuge

Autochemie ist mehr als nur Shampoo und Korrosionsschutz: Für eine Vielzahl von Zwecken stehen chemische Produkte zur Verfügung, die den Fahrspaß erhöhen, die Leistung verbessern und das gepflegte Aussehen eines Fahrzeugs erhalten helfen. Pflege- und Reinigungsmittel für Lack und Chrom, Luftverbesserer und Produkte zur Pflege von Motor und Elektrik sorgen für störungsfreien Betrieb und halten ein Auto in Schuss. So werden nicht nur kostspielige Reparaturen vermieden, sondern auch die Freude am Fahren erhöht: Ein gepflegter Wagen kommt gut an und sieht gut aus.

Autochemie für Motor, Technik und Hydraulik

Für eine möglichst lange und gleichmäßige Laufleistung des Motors ist nicht nur das Motoröl von großer Bedeutung. Durch Zusätze wie Ölsystemreiniger, Oil Booster und Motorinnenraumreiniger lässt sich die Entstehung von Ablagerungen verringern, die zum Beispiel durch Ölverkokung entstehen, und beugen so vorzeitigem Verschleiß vor.
Motor-Starthilfen verhindern die Vereisung des Vergasers und lassen auch im Winter den Motor sofort anspringen. Abdichter und Versiegler regenerieren Gummi- und Kunststoffdichtungen und reduzieren so Verschleiß und Wartungskosten, die durch den Austausch abgenutzter Dichtungen entstehen. Moderne Nanotechnologie kommt bei der Motorinnenversiegelung zum Einsatz: Hierbei wird eine wirksame Barriere im Öl aufgebaut, die reibungsmindernd wirkt und Dichtungen und Simmerringe geschmeidig erhält. Autochemie verlängert die Lebensdauer des Motors und sorgt für langen störungsfreien Betrieb.

Für Getriebe und Elektrik

Auch Getriebe und Fahrzeugelektrik brauchen Pflege. Autochemie bietet dabei Lösungen, die auch bei sehr hohen oder niedrigen Temperaturen Verklebungen und Korrosion im Getriebe effektiv verhindern. Anfällige Präzisionsteile im elektrischen System können mit Hilfe von Autochemie wie Elektronikreinigern oder Kontaktspray in Form gehalten werden, die das Entfernen von organischem Schmutz und Rückständen erleichtern und gleichzeitig vor Feuchtigkeit und Korrosion schützen.
Besonders bei den Bremsen ist Sorgfalt gefragt – Sicherheit ist hierbei oberstes Gebot. Bremsenreiniger enthalten spezielle Lösungsmittel, die auch hartnäckigen Verschmutzungen effektiv zu Leibe rücken. Autochemie reinigt und entfettet Ihr Bremssystem gründlich und schonend und sorgt dafür, dass Ihre Bremsen kompromisslos zupacken können, wenn es nötig ist.

Autochemie für Innen und Außen

Gutes Aussehen überlässt man nicht der Waschanlage: Lack, Felgen und Chromteile behalten ihren Glanz nur bei sachgemäßer Pflege. Autochemie bietet Reinigungs- und Pflegemittel, die gleich eine ganze Reihe von Zwecken erfüllen: Sie erleichtern das Entfernen von Schmutz und Rückständen, glätten und versiegeln empfindliche Oberflächen, erhalten so den Glanz und sorgen dafür, dass Rost und Feuchtigkeit keine Angriffsflächen finden. So bleiben die empfindlichen Oberflächen Ihres Autos geschützt, und Sie bewahren den Wert und die Ästhetik Ihres Fahrzeugs deutlich länger, als es ohne den Einsatz von Autochemie möglich wäre.
Der tägliche Gebrauch macht sich nicht nur an Motor, Fahrwerk und Karosserie bemerkbar, sondern auch im Innenraum. So bietet die Autochemie Produkte, die Leder und Polster reinigen und pflegen und Holz- und Kunststoffoberflächen Glanz verleihen. Zudem entfernen Geruchskiller und Lufterfrischer lästige Gerüche und sorgen so für mehr Komfort. Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Klimaanlage verhindern die Besiedlung des Lüftungssystems durch schädliche Mikroorganismen wie Pilze oder Bakterien.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Pflegemittel, Betriebsstoffe, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG