Übersicht | "Epoxydkleber"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 7,43* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,47* pro Stück |
| |
|
|
ab € 38,60* pro 50 Milliliter |
| |
|
|
ab € 7,03* pro 35 Gramm |
| |
|
|
ab € 29,36* pro Stück |
| |
|
|
ab € 24,85* pro Stück |
| |
|
|
ab € 48,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,41* pro 25 Gramm |
| |
|
|
ab € 101,75* pro Stück |
| |
|
|
ab € 47,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 52,91* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,31* pro 50 Milliliter |
| |
|
|
ab € 10,69* pro 50 Milliliter |
| |
|
|
ab € 20,97* pro Stück |
| |
|
Huntsman Advanced Materials 140295100 |
ab € 26,54* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Epoxydkleber | | | Epoxidkleber sind Zweikomponenten-Klebstoffe
Epoxidkleber sind aus Epoxidharz und Härter bestehende Zweikomponenten-Klebstoffe. Sie werden auch Epoxidharz-Klebstoffe, Zweikomponenten-Klebstoffe oder kurz einfach Epoxi-Klebstoffe genannt. Ihr vorrangiges Einsatzgebiet ist der Automobilbau.
Epoxidkleber - der Klebstoff mit vielen Vorteilen
Epoxidharz-Klebstoffe werden aus einem Harz und einem Härter zusammengesetzt. Die Mischung ist bereits der Beginn des Klebevorganges. Am verbreitetsten bei den verwendeten Harzen ist dabei Bisphenol-A-haltiges und Epichlorhydrin-haltiges Harz, das als Reaktionsprodukt eingesetzt wird. Bei den Härtern werden meist Stoffe mit Aminogruppen oder auch mit Mercaptogruppen eingesetzt, die zusammen mit den oben genannten Harzen reagieren und so eine dauerhafte und stabile Duoplast-Verbindung entstehen lassen.
Die Vorteile im Überblick:
- Zweikomponentenkleber
- schnelle, fast schrumpffreie Aushärtung
- lösemittelfrei
- keine Oberflächenveränderung
- keine Werkstoffverspannungen
- Gewichtsreduzierung
Das Harz als Reagenz und der Härter als Katalysator werden in einem festgelegten Mischungsverhältnis vermengt und danach auf die zu verklebenden Werkstücke aufgebracht. Zum Aufbringen des angerührten Klebstoffs eigenen sich Zweikomponenten-Dosiergerät und Spachtel, aber auch Walze oder Rakel. Die chemische Reaktion beider Komponenten wird auch als Aushärten bezeichnet. Dieses Aushärten kann sowohl bei Raumtemperatur als auch bei höheren Temperaturen geschehen. Bei höheren Temperaturen werden im Allgemeinen höhere Klebefestigkeiten erreicht. Der Aushärtevorgang ist meistens nach acht Stunden schon so weit fortgeschritten, dass eine hohe Klebefestigkeit erreicht ist und nach etwa 24 Stunden gänzlich abgeschlossen.
Da Epoxidharz-Klebstoffe eine sehr hohe Endfestigkeit besitzen und dennoch nahezu ermüdungsfrei sind, werden sie mehr und mehr auch in der Fertigung der Fahrzeug- und Flugzeugindustrie eingesetzt.
Praxistipps für hohe Klebequalität
Vor der Verwendung des Epoxidklebers muss die Oberfläche der Fügeteile von Schmutz, Fett, Oxidschichten und losen Teilen befreit werden. Die Topfzeit ist meist nur kurz - hierbei ist überlegte Schnelligkeit gefragt. Epoxidkleber sind oft in Behältnissen mit einer doppelten Spitze erhältlich. Das Mischungsverhältnis von Epoxidharz und Härter ist optimal gewährleistet. Sind größere Mengen aufgetragen, beschleunigt sich die Aushärtung, da die Bestandteile exotherm, also unter Wärmeabgabe, reagieren. Auch eine höhere Temperatur während des Klebstoffauftrages trägt zu einer schnelleren Aushärtung bei.
Faustregel
Eine geläufige Faustregel hierfür ist: Die Topf- bzw. Aushärtezeit des Epoxidklebers wird um etwa die Hälfte verkürzt, wenn die Umgebungstemperatur um 10 °C erhöht wird. Diese Regel trifft nicht auf alle Fügematerialien und Epoxydklebstoffe zu, verdeutlicht aber die Erheblichkeit der Temperatur. Fällt sie unter 5 °C, ist meist keine Aushärtung mehr möglich.
Präzise Verwendung
Epoxidharz-Klebstoffe sollten sehr präzise verwendet werden, da sie durch ihre hohe Endfestigkeit in der Regel nur noch mechanisch entfernbar sind. Da manche der Inhaltsstoffe Allergien auslösen könnten, sollten vor Arbeitsbeginn die Verbraucherinformationen aufmerksam durchgelesen werden. Da bei Epoxidharz-Klebstoffen das Mischungsverhältnis der beiden Komponenten streng eingehalten werden muss, sind mittlerweile Doppelspritzen auf dem Markt, die nicht nur als Gebinde dienen, sondern auch die korrekte Mischung bei einfachster Anwendung gewährleisten.
Durchschweißfähig
Die Klebeverbindungen von Epoxidharz-Klebstoffen sind in aller Regel durchschweißfähig; es können also Schweiß-Metallarbeiten auch bei verklebten Materialien durchgeführt werden. In der breiteren Auflagefläche bei verklebten Werkstoffen aus Metall ist das Klebeverfahren mit Epoxidharz-Klebstoffen beispielsweise dem Punktschweißverfahren jedoch sogar überlegen.
Vorsicht ist jedoch im Umgang mit diesen Klebstoffen geboten: Im direkten Hautkontakt vor der vollständigen Aushärtung kann es zu Reizungen kommen. Handschuhe und Sicherheitsbrillen sind nötig.
|
|