Bondpapier für höchste Präzision und brillante Druckbilder
Wenn Sie Wert auf gestochen scharfe Ausdrucke mit präziser Linienführung legen, kommt es nicht nur auf den richtigen
Drucker und eine hochwertige Tinte an. Vor allem das
Papier entscheidet über die Qualität des Ausdruckes. Bondpapiere sind durch ihre Beschaffenheit zu Druckergebnissen in der Lage, die absolute Punktschärfe ermöglichen und die Farben exzellent wiedergeben. Dadurch sind diese Papiere besonders im Grafikdesign, CAD- und GIS Bereich, wo es auf Linienführung im Zeichnungsmodus und scharfe und klare Ausgaben ankommt, anzutreffen.
Schärfe und Farbbrillanz von Bondpapier
Um die erforderliche Schärfe beim Ausdruck zu erzielen, sind die Faserstrukturen des Bondpapieres so aufgebaut, dass die
Druckertinte nicht verlaufen kann. Eine hochgradig gleichmäßige Oberfläche und ein geringer Einzug der Tinte bei gleichzeitig schnellem Trocknungsverhalten ermöglichen es, gestochen scharfe Konstruktionszeichnungen zu erstellen. Die Farbbrillanz wird durch eine besonders hohe Papierhelligkeit und einen hohen Weißgrad erzielt. Auch verfügen Bondpapiere über optimale kolorimetrische Druckeigenschaften, wodurch eine hohe Kontrastwirkung erzielt wird. Je höher der Weißgrad ist, umso brillanter und kontrastreicher wirken die Farben.
Opazität
Die Einlagerung von Füllstoffen im Papier hat nicht nur auf die Farbaufnahme einen wesentlichen Einfluss, sondern auch auf die Opazität. Achten Sie bei der Auswahl des Bondpapieres darauf, dass diese in ausreichendem Maß gegeben ist. Durchscheinende Papiere sollten gemieden werden. Liegt eine hohe Opazität vor, kann das Papier ohne störende Effekte auch beidseitig bedruckt werden. Zudem sorgt eine hohe Opazität dafür, dass Linien deutlicher und klarer abgebildet werden, da keine Durchscheineinflüsse gegeben sind.
Tinten und Druckverfahren
Das Großformatpapier muss unbedingt zu der gewählten Tinte passen. Nicht jedes Bondpapier ist für die Aufnahme von farbstoffbasierenden Tinten geeignet. Achten Sie bei der Ausweisung darauf, ob mit pigmentierten, wenig in das Papier eindringenden Tinten, oder mit Tinten auf Farbstoffbasis gearbeitet werden kann. Kommen Beschichtungen hinzu, ist auch auf die einzusetzende Drucktechnologie zu achten.
Alterungsbeständigkeit von Bondpapier
Gerade bei Konstruktionsdrucken ist auf eine hohe Alterungsbeständigkeit zu achten. Einer Archivierung von bis zu 100 Jahren sollte bei hochwertigen Bondpapieren, nichts im Weg stehen, um auch im Zuge der Entwicklung auf Zeichnungen, Baupläne und Konstruktionsskizzen zurückgreifen zu können.
Papierabmessungen
Welche Papierabmessungen Sie in Rollenbreite und Rollenlänge auswählen hängt nicht nur von Ihren Verwendungsanforderungen ab, sondern auch von dem einzusetzenden
Großformatdrucker. Achten Sie auf die Aufnahmemöglichkeit des Gerätes und passen Sie die Papierabmessungen entsprechend an. Zudem sollten so geringe Randbereiche wie möglich entstehen. Durch das Rollensystem kann die Einzelblattlänge perfekt angepasst werden und mit einer Schneidvorrichtung nach dem Druck sauber, auf den Punkt genau, abgetrennt werden.