Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Werkzeugakku Ladegerät

  Werkzeugakku Ladegerät  (9.587 Angebote unter 27.909.632 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Werkzeugakku Ladegerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Werkzeugakku Ladegerät"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   640   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Werkzeugakku Ladegerät
^

Werkzeugakkus optimal aufladen mit dem richtigen Ladegerät

Bei den heutigen Elektrowerkzeugen wird auf die Mobilität großer Wert gelegt. Längst sind es nicht nur Akkuschrauber und Bohrmaschinen, die mit Akkus betrieben werden. Auch andere Elektrowerkzeuge wie beispielsweise Stichsägen oder verschiedene Gartengeräte werden häufig als akkubetriebene Geräte gekauft. Der Vorteil dieser Geräte dürfte auf der Hand liegen. Das fehlende Stromkabel sorgt einfach für mehr Bewegungsfreiheit beim Arbeiten. Doch was nützt die ganze Mobilität, wenn die eingesetzten Akkus gerade dann nicht einsatzbereit sind, wenn man mit den Werkzeugen arbeiten will? In einigen Fällen ist es so, dass es sich bei den mitgelieferten Ladegeräten um recht einfache Exemplare handelt, welche die Lebenszeit der verwendeten Akkus verkürzen. Nicht intelligente Ladeschaltungen in den eingesetzten Ladegeräten verringern die Lebenszeit der Akkus zum Teil beträchtlich. Die meisten akkubetriebenen Elektrowerkzeuge werden vorzeitig ausgemustert. Dabei geschieht dies nicht, weil die Werkzeuge etwa defekt wären, sondern lediglich die eingesetzten Energiespeicher. Ein Ersatz für die Akkus ist, sofern überhaupt verfügbar, meistens recht kostspielig. Deshalb ist der Einsatz eines geeigneten Ladegerätes für Werkzeugakkus sehr wichtig.

Eine eingebaute Ladeelektronik verlängert die Lebensdauer der Akkus

Die in den meisten modernen Ladegeräten integrierte Ladeelektronik sorgt dafür, dass der eingesetzte Werkzeugakku nach dem Aufladen mit einem herabgesetzten Ladestrom versorgt wird. Dieser sorgt wiederum dafür, dass der Akku einerseits im aufgeladenen Zustand gehalten, und andererseits nicht durch einen weiteren Ladevorgang überladen wird. Bei der Auswahl des richtigen Ladegerätes für den Werkzeugakku sollte daher unbedingt darauf geachtet werden, dass ein neu angeschafftes Ladegerät über eine solche Ladeelektronik verfügt.

Ladegeräte für herstellerspezifische Akkus mit unterschiedlichen Spannungen und Kapazitäten

  • Soll ein Ladegerät für ein akkubetriebenes Elektrowerkzeug angeschafft werden, ist natürlich darauf zu achten, dass das Ladegerät auch kompatibel mit dem verwendeten Akku ist. Elektrowerkzeuge besitzen häufig Akkus mit einer speziellen Bauform bzw. Aufnahme für das jeweilige Werkzeug. Natürlich muss die vorhandene Aufnahme am Ladegerät mit diesem Akku bzw. dieser Bauform kompatibel sein.
  • Das Gleiche gilt auch für die Ladespannung des Ladegerätes bzw. die Akkuspannung. Diese ist sowohl beim Ladegerät als auch auf dem Akku angegeben und sollte mit der Ladespannung des Ladegerätes kompatibel sein.
  • Der Ladestrom beeinflusst direkt die Ladezeit des Akkus. Häufig werden Ladegeräte angeboten, die den Akku innerhalb einer kurzen Zeit aufladen. Dies wird mit einer Erhöhung des Ladestroms erreicht. Natürlich muss dafür der eingesetzte Werkzeugakku schnellladefähig sein. Die Schnellladefunktion ist natürlich vor allem dann ein Vorteil, wenn leere Akkus schnell wieder einsatzbereit sein müssen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.