Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Batterien, Akkus  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Batterien, Akkus“
Überbegriffe
Akkus
Wiederaufladbare Akkus in Form von Standardakkus (z.B. AA Mignon Akkus) oder speziellen Geräteakkus.
Batterien
Sie benötigen z.B. eine AA Mignon Batterie oder Fotobatterie? Diese sind sofort einsetzbar und besitzen eine gute Kapazität.
Knopfzellen
Die kleine Powerzelle ist vor allem für Kleinstgeräte geeignet.
Bleiakku
Sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Gelbatterie oder AGM Vlies-Batterien
Geräteakkus
Akkus für spezielle Geräte wie: Notebooks, Handys, Werkzeuge oder sogar E-Bikes.
Ladegeräte
Diverse Geräte wie u.a. Solarladegerät oder Schnellladegerät finden Sie unter diesem Stichwort.
Weitere Informationen zum Thema Batterien, Akkus
^

Akkus und Batterien liefern die notwendige Energie

Mit Batterien unabhängig vom Stromnetz

Batterien sind elektrische Energiespeicher und ermöglichen den Betrieb von Elektrogeräten unabhängig vom Stromnetz. Ohne Batterien wären viele mobile, elektrische Hilfsmittel nicht denkbar. Aber auch als Backup-Batterie für den unterbrechungsfreien Betrieb von Geräten, die im Normalfall aus dem Stromnetz versorgt werden, sind sie unentbehrlich. Die Speicherfähigkeit von Batterien ist allerdings begrenzt, so dass diese je nach Typ der Batterien ausgetauscht oder geladen werden müssen. Diesbezüglich ist zwischen nicht ladbaren Primärbatterien (Batterie) und den aufladbaren Sekundärbatterien (Akkus) zu unterscheiden.

Sofort voll einsetzbar

Primärbatterien sind nicht wieder aufladbar, weil sich die Batterie bei der Entladung elektrochemisch verbraucht. Dafür ist oft Spannung, Kapazität und Lagerfähigkeit von Primärbatterien deutlich höher als bei den Akkus. Diese Batterien erhalten durch ihren Aufbau bereits bei der Herstellung die volle elektrische Ladung. Sie sind sofort voll einsetzbar, können wegen der geringen Selbstentladung aber auch über längere Zeit ungenutzt gelagert werden.

Wann ist die Primärbatterie und wann der Akku die richtige Wahl?

Die Anwendungsbereiche von Batterien und Akkus überschneiden sich. Viele Geräte lassen sich sowohl mit Batterien als auch mit Akkus betreiben. Es gibt jedoch auch Bereiche, in denen eine klare Präferenz für jeweils einen Typ besteht. So werden Geräte, die dauerhaft mit Kleinspannungen bei sehr geringem Stromverbrauch betrieben werden, überwiegend mit Primärbatterien versorgt. Hierzu gehören beispielsweise Uhren, Fernbedienungen und Thermometer. Oft sind diese Geräte mit einem Batteriesatz über viele Monate betriebsfähig. Dagegen werden Geräte, die kurzzeitig einen hohen Strombedarf haben, mit leistungsstarken Akkus betrieben. Diese können nach einer Nutzung geladen werden, damit die volle Akkuleistung wieder zur Verfügung steht. Auch für die Überbrückung von Netzspannungsausfällen werden Akkus eingesetzt, da sie im Normalbetrieb durch eine im Gerät integrierte Ladeschaltung "im Saft gehalten" werden.

Akkus - wiederaufladbare Energie

Akkus sind elektrische Energiespeicher und ermöglichen den Betrieb von Elektrogeräten unabhängig vom Stromnetz. Ohne sie wären viele mobile, elektrische Hilfsmittel nicht denkbar. Man unterscheidet Batterien und Akkus. Die Speicherfähigkeit von Batterien ist allerdings begrenzt, so dass diese je nach Typ der Batterien ausgetauscht oder geladen werden müssen. Diesbezüglich ist zwischen nicht ladbaren Primärbatterien und den aufladbaren Sekundärbatterien (Akku) zu unterscheiden. Wiederaufladbare Batterien sind mit dem Schriftzug "rechargeable" gekennzeichnet. In der Betriebsanleitung des elektrischen Geräts ist angegeben, welcher Batterietyp für das jeweilige Gerät geeignet ist. Neben diesem grundsätzlichen Unterschied gibt es Batterien und Akkus beider Arten mit verschiedensten Bauformen, Spannungen und Kapazitäten. Abhängig von den eingesetzten chemischen Materialien unterscheiden sich deren spezifischen Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten.

Aufladen mit Ladegerät

Akkus können durch ein Ladegerät wieder aufgeladen werden, so dass sie je nach Typ und Nutzung 1.000 Lade-/Entladezyklen und mehr zulassen. Neue Akkus sind meist ungeladen und müssen daher vor der ersten Nutzung aufgeladen werden. Die angegebene Kapazität erreichen sie zudem erst nach einigen Lade- und Entladezyklen. Dem Vorteil einer längeren Gesamtnutzungszeit im Vergleich zu den Primärbatterien stehen auch einige Nachteile gegenüber. So ist die Kapazität für einen Entladezyklus deutlich geringer und die Selbstentladung zugleich höher. Daher müssen Akkus auch ohne intensive Nutzung relativ häufig "nachgetankt" werden. Die Akkus werden direkt im Gerät durch Anschließen eines Ladeadapter geladen oder müssen zuvor dem Gerät entnommen werden. Verwenden Sie nur ein Ladegerät, das für den jeweiligen Akkutyp bestimmt ist. Das Laden mit ungeeigneten Ladegeräten kann zur Zerstörung des Akkus und zu Bränden führen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.