Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Tischabroller

  Tischabroller  (179 Angebote unter 27.677.626 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Tischabroller“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Tischabroller"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Tischabroller
^

Der Klebebandabroller - wichtiges Utensil im Büro

Beim Arbeiten im Büro, beim Basteln in Kindergarten oder Schule, im Lager oder in der Geschenkabteilung im Kaufhaus - in vielen Bereichen wird Klebeband zum Befestigen, Verpacken oder Verschließen genutzt. Damit es auch da landet, wo es hin soll, und nicht beim Abrollen aneinander oder an den Händen festklebt, sind Tischabroller für Klebebänder unerlässlich.

Bandbreite

Beachten Sie beim Kauf besonders auf die Bandbreite. Nur wenn diese auch mit dem von Ihnen verwendeten Klebeband übereinstimmt, werden eine ordentliche Führung und ein reibungsloses Abrollen ermöglicht. Während zu geringe Bandbreiten ein Hin- und Herrutschen der Rolle verursachen, lässt zu breites Band die Rolle entweder an den Seiten der Fassung des Tischabrollers schleifen. Das Abrollen erfolgt sehr schwergängig. Oder die Bänder finden erst gar keinen Platz und Sie können den Tischabroller nicht verwenden.

Bandlänge

Um lange ohne einen Wechsel der Rolle mit dem Abroller arbeiten zu können, gibt es unterschiedliche Bandlängen. Je mehr Klebeband sich auf der Rolle befindet, desto dicker wird die Rolle. Auch die Beschaffenheit des Klebebandes bestimmt die Stärke der Rolle mit. Sie müssen dies bei der Auswahl des Abrollers berücksichtigen, da Sie das Klebeband sonst nicht einsetzen können. Bei geringem und normalem Bürobedarf sind Bandlängen von 10 m ausreichend. Dies entspricht den Längen gängiger Klebefilmrollen. Bei erhöhtem Bedarf und häufiger Anwendung können Rollen mit größeren Bandlängen angebracht sein, hierauf muss der Klebebandabroller ausgerichtet werden.

Rutschfest soll der Klebebandabroller sein

Wählen Sie eine Tischabroller mit großer Standsicherheit, um das Klebeband sicher und ohne festzuhalten abrollen zu können. Klebebandabroller mit einem hohen Eigengewicht ermöglichen bereits von Vornherein einen festen Stand und verrutschen nicht so schnell. Große Auflageflächen und Gummierungen an der Unterfläche unterstützen diesen Faktor.

Der Anfang

Nichts ist ärgerlicher als ein am Klebeband festgeklebter Anfang. Mühsames Ablösen, das einige Zeit in Anspruch nimmt und nicht gerade schonend zu den Fingernägeln ist, ist die Folge. Um dem vorzubeugen, achten Sie bei der Auswahl des Tischabrollers darauf, dass an der Vorderseite Platz bleibt, um den Anfang des Bandes aufzukleben. Dadurch können Sie das Klebeband jederzeit ohne lästiges Anfangssuchen nutzen und haben es immer schnell zur Hand.

Rollenwechsel beim Klebebandabroller

Zum leichten und unkomplizierten Rollenwechsel ist ein entsprechend einfaches und funktionelles System wichtig. Durch ausklappbare Rollenhalter wird einem Kernverlust vorgebeugt. Die alte Klebebandrolle wird einfach abgezogen und eine neue aufgesteckt. Der Halter wieder nach unten gedrückt und schon kann weiter abgerollt werden. Bei anderen Systemen, die es erfordern, den Tischhalter auseinander zu nehmen, dauert der Rollenwechsel ziemlich lange und Beschädigungen können beim ständigen Auseinander- und Zusammenbauen schnell auftreten.

Das Messer

In den meisten Fällen werden Wellenmesser genutzt. Sie sind relativ sicher. Der Schnitt erfolgt auf Grund der Kerbung. Auch wenn Sie versehentlich an das Messer kommen, werden Sie sich nicht gleich schneiden. Das Klebeband hingegen wird perfekt an der Messerlinie entlang gerissen. Bei Wellenmessern wird allerdings auch der Schnitt wellig ausfallen.
Glatte Messer schneiden sauberer und hinterlassen eine gerade Klebebandkante, was der Haftwirkung zugute kommt. Allerdings ist dafür ein schärferer Schliff nötig. Achten Sie bei Tischabrollern mit glatten Messern darauf, dass Sie ausreichend Abstand zwischen Finger und Messer bringen, um sich nicht zu verletzen.
Sollte das Messer einmal stumpf sein, so müssen Sie nicht gleich den gesamten Tischabroller auswechseln. Sie benötigen nur ein  Ersatzmesser, welches es für viele Modelle gibt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.