Taschenlampen bringen Licht ins Dunkel
Sie sind klein, handlich und immer einsatzbereit. Taschenlampen bieten ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Sie spenden Licht bei einem eintretendem Stromausfall, sie werden in Firmen zur Notfallbeleuchtung eingesetzt und selbst unter Wasser liefern sie Tauchern in hundert Metern Tiefe genügend Licht zum Arbeiten. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst könnten ohne sie nicht arbeiten und selbst in explosionsgeschützten Bereichen, in denen der Einsatz von herkömmlichen Taschenlampen nicht möglich ist, kommen spezielle
ex-geschützte Taschenlampen zum Einsatz.
Der Unterschied zwischen qualitativ hochwertiger und herkömmlicher Taschenlampe
Es gibt immer qualitative Unterschiede, so auch bei Taschenlampen. Während herkömmliche Taschenlampen in großen Stückzahlen hergestellt werden und deshalb deutlich preiswerter sind, können qualitativ hochwertige Taschenlampen in Sachen Leuchtkraft, Akku-Lebensdauer und Material Punkten. Sie besitzen gegenüber normalen
Lampen eine Glaslinse, die einen besseren und vor allem ein höheren Wirkungsgrad als Plastiklinsen haben. Des Weiteren besitzen hochwertige Taschenlampen ein Gehäuse aus Aluminium, welches die Wärmeabfuhr begünstigt und zu einer verbesserten Gesamtperformance der Taschenlampe führt.
Die Energieversorgung
Je nach Modell und Hersteller der Taschenlampe hat man bei der Energieversorgung verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Entweder verwendet man herkömmliche
Batterien oder man entscheidet sich für
Akkus als Energiequelle. Um in Notfall immer eine Taschenlampe mit vollem Akku zur Hand zu haben, empfiehlt sich der Einsatz eines passenden
Ladegerätes.
Die gängigsten Batterien und Akkus für Taschenlampen sind:
-
Mono D
- CR123A (Photo-Batterie, Lithium)
- C (Baby Zelle)
- AAA (als Alkali und Akku erhältlich)
- AA (als Alkali und Lithium-Ionen Akku erhältlich)
Die Leuchtmittel – Glühbirne versus LED
Glühbirnen: Die Glühbirne ist eines der bekanntesten
Leuchtmittel. Sie ist zwar preiswert zu ersetzen, leider aber auch mit vielen Nachteilen behaftet. Die durchschnittliche Lebenserwartung einer solchen Birne beträgt gerade einmal 100 Stunden. Die meiste Akkuenergie wird in Wärme und nicht in Leuchtkraft umgewandelt.
LED: Die LED als Leuchtmittel bietet deutlich mehr Vorteile. Zunächst ist die deutlich längere Brenndauer zu erwähnen. Mit bis zu 50.000 Stunden Brenndauer bei einem wesentlich geringeren Stromverbrauch sind sie herkömmlichen Birnen deutlich überlegen. Dazu sind LEDs deutlich stoßfester als herkömmliche
Glühbirnen, weshalb Taschenlampen, die mit
LEDs ausgestattet sind, kleinere Stürze meist unbeschadet überstehen.