Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: xenon-taschenlampe 2 x aa
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Xenon-Taschenlampe

  Xenon-Taschenlampe  (8 Angebote unter 27.603.715 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Xenon-Taschenlampe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Xenon-Taschenlampe"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Weitere Informationen zum Thema Xenon-Taschenlampe
^

Eine Xenon-Taschenlampe für eine hohe Reichweite und gute Rauchdurchdringung

Xenon-Taschenlampen arbeiten mit Glühlampen, die mit dem Edelgas Xenon gefüllt sind. Das Gas hemmt das Verdampfen des Glühfadens, wodurch sich die Lebensdauer des Leuchtmittels erhöht. Die Lampen können dadurch mit einer höheren Leistung betrieben werden, was für eine bessere Leuchtkraft sorgt. Im Gegensatz zu anderen Taschenlampen durchdringt ihr Lichtstrahl auch Rauch, Staub und Nebel, weshalb sie auch bei der Feuerwehr und im Rettungsdienst zum Einsatz kommen. Da sie über eine hohe Reichweite verfügen, sind Xenon-Taschenlampen besonders für den Fernbereich vorteilhaft. Sie erzeugen eine geringe Eigenblendung und bei einigen Modellen lässt sich der Lichtstrahl auf Flutlicht umstellen, wodurch der Lichtkegel breiter wird.

Profi-Taschenlampen für den Einsatz im Rettungsdienst

Xenon-Taschenlampen gibt es für unterschiedliche Anforderungen, mit niedriger und hoher Leistung. Für den häufigen Einsatz sind moderne Kombilampen sehr vorteilhaft: Diese sind mit LEDs ausgestattet; bei Bedarf lässt sich eine Xenon-Lampe ganz einfach zuschalten. Dadurch kann die Lampe ganz nach Bedarf eingesetzt werden. So steht weiches LED-Licht zur Verfügung und auf Knopfdruck wird die Lampe zum Weitstrahler. Brennt eine der beiden Leuchtmittel aus, steht immer noch das andere zur Verfügung. Für Einsätze im Gefahrenbereich, beispielsweise im Feuerwehrdienst, sollten in der Regel nur explosionsgeschütze (ex-geschützt) Taschenlampen verwendet werden. Allerdings gibt es keine spezielle Zulassung für Feuerwehrtaschenlampen, weshalb hier auf die Bezeichnung „ex-geschützt“ oder auf die Angabe DIN 14642 für Handscheinwerfer geachtet werden sollte. Viele dieser Lampen sind zudem wasserdicht oder spritzwassergeschützt.

Mit der richtigen Energiequelle die Brenndauer verlängern

Der Energieverbrauch ist bei Xenon-Taschenlampen höher, als bei normalen LEDs oder Halogentaschenlampen. Betrieben werden können sie mit den gängigen Micro-, Mignon-, Mono- oder Fotobatterien. Bei der Verwendung von normalen Alkali-Batterien ist die Brenndauer der Leuchtmittel im Dauerbetrieb sehr kurz, es müssen also immer Ersatzbatterien mitgeführt werden. Der hohe Energieverbrauch lässt sich durch die Verwendung von leistungsstarken Akkus oder Fotobatterien (CR 123 Lithium) ausgleichen, auch ermöglichen diese oft einen längeren Betrieb. Die benötigte Energiequelle für die jeweilige Taschenlampe sollte vor dem Kauf berücksichtigt werden, da sie nur mit den angegebenen Batterien/Akkus betrieben werden dürfen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.