Standlautsprecher - für den perfekten Klang auf "Ohrhöhe"
Nach einem anstrengenden Tag brauchen viele Entspannung, um sich zu erholen und wieder neue Kraft zu tanken. Einige finden dies durch das Programm im Fernseher, das Anschauen einer
DVD oder ein Bad mit belebenden Ölen; andere wiederum benötigen dafür Musik. Ob Klassik, Pop oder Rock – die Musikgeschmäcker sind unterschiedlich, genau wie die Form der Musikwiedergabe. Um andere Personen nicht zu stören und sich trotzdem frei im Zimmer bewegen zu können, eignen sich
Funkkopfhörer. Für alle, die keine
Kopfhörer mögen, oder wenn man mit mehreren Leute gute Musik mit allen Sinnen genießen möchte z. B. auf Party, kommen nur
Lautsprecher in Frage. Schließlich ist der Lautsprecher das letzte Glied einer Musikanlage und beeinflusst erheblich das Klangerlebnis.
Große Vielfalt an Lautsprechern
Sie gibt es in den unterschiedlichsten Größen und Designs. So verspricht ein
Basslautsprecher weniger Verzerrungen im Bassbereich und ein besseres Klangvolumen.
Subwoofer sind Basslautsprecher, die speziell für den unteren Frequenzbereich angewandt werden. Ein aktiver Lautsprecher verfügt über eine eingebaute
Endstufe, während ein
Surround-Lautsprecher die Raumwirkung erheblich verbessert. Um den Musikgenuss auch wirklich erleben zu können, sind die Akustik des Raumes selbst, die Anlage sowie das Lautsprecherkabel entscheidende Faktoren.
Größe spielt doch eine Rolle
Auch die Größe des Lautsprechers ist wichtig - ein Lautsprecher bis zu 50 Zentimetern wird als
Regallautsprecher bezeichnet. Ein Standlautsprecher ist dagegen höher als 50 Zentimeter. Für das absolute Musikvergnügen empfehlen Experten den Kauf eines Standlautsprechers, da sich dieser auf Höhe des Ohres befinden sollte und so entscheidend zum Klangerlebnis beiträgt. Es besteht aber die Möglichkeit, kleinere Lautsprecher z. B. auf ein Podest in Form eines Tisches oder in ein Regal zu stellen oder aber ihn auf einen Ständer zu platzieren.
Seien Sie flexibel
Mit einem Standlautsprecher sind Sie variabel, denn er kann je nach Ihren Bedürfnissen überall im Raum platziert werden. Durch das moderne und edle Design sind sie nicht nur hörens-, sondern aus sehenswert. Obwohl viele eine kleine Kompaktanlage besitzen, wollen ebenso viele nicht auf eine große
Stereoanlage und entsprechenden Boxen nicht verzichten. Vor allem
Heimkinobesitzer begeistern sich für solche Anlagen.
Verschiedene Geräte für Ihre Anforderungen
Für Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse gibt es verschiedenste Lautsprecherarten. So verwenden Sie z.B. Hochtöner für die höchsten Frequenzen und Tieftöner für die niedrigsten. Mitteltöner sind speziell für die Wiedergabe der mittleren Frequenzen konstruiert. In diesem Bereich werden Abweichungen als besonders störend empfunden. Die Lautsprechertypen unterscheiden sich in Durchmesser und Bauformen, um die verschiedenen hörbaren Spektren abdecken zu können. Im Gegensatz dazu ist ein Breitbandlautsprecher derart aufgebaut, dass er die gesamte Frequenz abdecken kann.