Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Rundumleuchte

  Rundumleuchte  (577 Angebote unter 29.324.577 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rundumleuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   39   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rundumleuchte
^

Rundumleuchte - Licht mit Signalwirkung

Rundumleuchten ermöglichen es, mit Licht Aufmerksamkeit zu erregen und zu warnen. Sie geben ihren Lichtkegel in alle Richtungen ab. Verschiedene Farben erzielen unterschiedliche Effekte. Egal, ob als Warneinrichtung an Maschinen, als Signalgeber bei Alarmsituationen oder als Bestandteil der Signalgebung und Warnung im Straßenverkehr - mit dem rotierenden Lichtkegel ist Ihnen Aufmerksamkeit sicher.

Verschiedene Bauarten der Rundumleuchte

Rundumleuchten werden in unterschiedlichen Bauarten angeboten. Alle Typen haben den Lichtblitz in alle Richtungen gemeinsam, unterschiedlich ist lediglich die Intensität und das Zustandekommen des Lichtkegels.

Drehspiegelleuchte

Drehspiegelleuchten arbeiten mit einem Leuchtmittel, meist eine Halogenlampe, und einem beweglich gelagerten Spiegel, der sich um die eigene Achse dreht und dabei den Lichtkegel des Leuchtmittels in jeweils unterschiedliche Richtungen ablenkt. Dieser Bautyp ist eine einfache Variante und durch die beweglichen Teile von Verschleiß gekennzeichnet. Alarmanlagen an Gebäuden oder Warneinrichtungen an Maschinen sind bevorzugte Einsatzbereiche der Drehspiegelleuchten. Für den dauerhaften Einsatz sind andere Bauformen besser geeignet.

Blitzleuchten und LED-Leuchten

Blitzleuchten werden vor allem dann angewandt, wenn eine Kennzeichnung im öffentlichen Straßenverkehr nötig wird. Durch die Intensität des Lichtes sind sie weithin sichtbar. Bei solchen Signalen ist ein dauerhafter Betrieb nötig, die Baustellenabsicherung ist ein weit verbreiteter Einsatzbereich dieser Blitzleuchten. Durch den permanenten Betrieb ist der Einsatz von Blitzleuchten, die keine beweglichen Teile besitzen, vorteilhaft.
Noch günstiger sind LED-Leuchten, die durch einen geringen Energieverbrauch bei gleichzeitig starker Leuchtkraft bestechen. LEDs sind langlebig, daher sollte man gerade in Bereichen, in denen eine funktionstüchtige Rundumleuchte unbedingt erforderlich ist und die im Notfall auch funktioniert, auf die LED-Technik zurückgreifen.

Sichtbarkeit der Rundumleuchte

Damit die Rundumleuchte in ausreichendem Maß funktioniert, ist beim Anbringen Einiges zu beachten. An Maschinen und Gebäuden muss die Leuchte so installiert werden, dass sie von allen Seiten und aus allen Blickrichtungen gesehen wird. Eine Installation an gefährlichen Maschinen, die von Bauteilen verdeckt ist und dadurch nicht einsehbar ist, ist nicht zielführend. Auch beim Anbringen von Rundumleuchten an Fahrzeugen beachten Sie, dass die Leuchte von allen Seiten gesehen wird. Auf Fahrzeugdächern und an ausladenden Fahrzeugteilen, bei Transporten mit Überbreite oder -länge ist dies unbedingt zu berücksichtigen.

Halterung

Je nach Installations- und Verwendungsart ist die passende Rundumleuchten-Halterung zu wählen. Wandhalterungen für die feste Installation an Gebäuden ermöglichen die dauerhafte Installation der Rundumleuchte an einem bestimmten Ort. Bei Alarmanlagen oder als Alarmsignal im Bereich des Brand- oder des Unfallschutzes, beispielsweise in der chemischen Industrie, ist dies angebracht.
Aufsteckrohre erlauben die Befestigung auf Kabinendächern von Fahrzeugen, spezielle Aufsteckrohre machen auch eine Befestigung seitlich an Fahrzeugen möglich, um Ausladungen kenntlich zu machen.
Magnetische Halterungen sind im Gegensatz zu verschraubbaren gut geeignet, um die Rundumleuchte nur dann zu nutzen, wenn es erforderlich ist und sie ansonsten spurlos zu entfernen.

Energieversorgung der Rundumleuchte

Prüfen Sie, welche Energieversorgung vorhanden ist, damit die Rundumleuchte in Betrieb genommen werden kann. Die Versorgung über Batterien, den Zigarettenanzünder oder aber über feste Elektroinstallationen direkt am Stromnetz sind möglich. Hierbei kommt es auf den Einsatzbereich und die baulichen Gegebenheiten an.

Die verschiedenen Farben und ihre Signalwirkung

Die verschiedenen Färbungen haben unterschiedliche Wirkungen und Bedeutungen.
  • Gelbe und orange Leuchten warnen vor Gefahren und machen aufmerksam. Im fließenden Straßenverkehr dürfen sie nicht ohne Weiteres verwendet werden, denn es sind strenge Auflagen zu berücksichtigen. An Maschinen und Geräten warnen sie vor Unfallgefahren und machen Gefahrenstellen kenntlich.
  • Blaue Rundumleuchten werden als Sondersignale für Rettungsfahrzeuge oder zur Absicherung im Straßenverkehr verwendet.
  • Rote Rundumleuchten dienen hauptsächlich der Kennzeichnung an und in Gebäuden. Auch bei der Sicherung von Sportveranstaltungen oder als Notsignal können sie eingesetzt werden. In anderen Staaten als Deutschland werden sie durchaus im öffentlichen Bereich zur Warnung und Signalgebung genutzt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.