Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Lufterfrischer

  Lufterfrischer  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Lufterfrischer“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Lufterfrischer
^

Lufterfrischer zum Neutralisieren unerwünschter Düfte und Gerüche

Es ist nicht nur Ziel, Arbeitsräume, Geschäftsräume oder gastronomische und sanitäre Einrichtungen mittels Reinigungschemie sauber und hygienisch zu halten, sondern auch die Luft von unangenehmen Gerüchen zu befreien. Abhängig vom Einsatzbereich stehen dazu unterschiedliche Lufterfrischer und System-Duftspender mit günstigen Nachfüllungen zur Verfügung.

In welchen Bereichen können Lufterfrischer eingesetzt werden?

Lufterfrischer zur Aromatherapie

Lufterfrischer können nicht nur zur Neutralisierung von Gerüchen, sondern auch im Rahmen von Aromatherapien - beispielsweise für den Bereich der Ruhe- und Entspannungsstätten -  eingesetzt werden. Die Verwendung des Lufterfrischers in Form der Räucherstäbchen oder einer Duftlampe bietet sich in Wellnesseinrichtungen oder Spas an. Die Nuancen reichen über exotisch bis frisch und können gezielt über mehrere Stunden das Ambiente wirkungsvoll anheben. Im Rahmen von Entspannungs-Therapien und der medizinisch indizierten Rehabilitation wird ein Duftspender-System ebenfalls klassischer Weise zur Förderung der Heilungsprozesse eingesetzt.

Raumduft in Sporteinrichtungen oder in der Gastronomie

Für Fitnessstudios eignet sich im und nach dem Kundenbetrieb ein entsprechender Raumduft oder ein vitalisierendes Raumspray, um Folgen des Transpirierens bei hohem Kundenaufkommen schnell zu neutralisieren und ein angenehmes und kundenfreundliches Raumklima zu bewahren. Auch in der Gastronomie profitiert man von Raumsprays, die eine Langzeitwirkung gegen häufige Plagen wie Mücken, Fliegen, Ameisen oder Motten entfalten. Dieses erspart den Einsatz von Insektenschutz und vermeidet Schäden am Inventar oder an der Raumausstattung durch Ungeziefer.

Mit Lufterfrischern Nikotingeruch bekämpfen

Darüber hinaus kann auch gegen eine erhebliche Geruchsbelastung in Raucherbereichen mit dem passenden Geruchskiller vorgegangen werden. Polster, Tische, Stühle, Holz und Bodenbeläge nehmen weniger Nikotin-Geruch an.

Fahrzeuginnenräume erfrischen

Auch in Fahrzeuginnenräumen kann Autoduft zum Einsatz kommen. Dieses wertet neben der Reinigung für den KFZ-Sektor Fahrzeuge und ihre Komponenten wie Sitzpolster auf. Zusätzlich werden lästige Tiergerüche dauerhaft aus Textilien spezifisch entfernt.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.