Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Hotel  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Hotel“
Überbegriffe
Objektmöbel
Statten Sie Ihr Hotel, Gaststätte oder Pension mit:
Barhocker
Kleiderschrank
Theke
aus.
Service-Artikel
Benötigen Sie beispielsweise
Geldscheinprüfgerät
Registrierkasse
Servierwagen?
Hotelwäsche
Wir präsentieren Ihnen in diesem Bereich u. a.
Bettwäsche
Tischwäsche
Servicewäsche
Rezeption
Badeinrichtung
Produkte rund um das Bad finden Sie hier wie:
Badematte
Handtuchtrockner
Spiegelschrank
Hygieneartikel
Unverzichtbar in puncto Hygiene sind z. B.
Duschgel
Toilettenpapier
Zahnbürste
Außenbereich
Denken Sie auch an einen repräsentativen Außenbereich.
Weitere Informationen zum Thema Hotel
^

Auf die richtige Hotelausstattung kommt es an

Besonders in den Ferien sind sie sehr beliebt und immer gut besucht, egal, an welchem Ort – die Rede ist von Hotels. Wer kennt sie nicht, die komfortablen Einrichtungen zum Entspannen, Relaxen und Verwöhnen lassen. Hotels sind allseits beliebt und müssen daher auch besondere Bedingungen erfüllen. Die Gäste müssen sich wohlfühlen, dann kommen sie auch wieder. Hygienische und den Komfort betreffende Standards werden durch spezielles Zubehör erreicht, welches wir Ihnen näher erläutern werden.

Hotelwäsche

Saubere Bettwäsche

Einer der größten Bereiche des Hotelzubehörs ist die Hotelwäsche. Die Gäste wünschen stets ein sauberes, ordentliches Zimmer. Dazu gehört vor allem saubere Bettwäsche, die vorzugsweise jeden Tag gewechselt wird. Bettbezüge sind dabei nicht nur optisch ansprechend, sondern auch hygienischer. Diese gibt es in verschiedenen Farben und Größen. Die Bezüge werden am Ende entweder mit Knöpfen zugeknöpft oder mit einem Reißverschluss verschlossen. Zu den Bettbezügen gehören auch noch Kissenbezüge, welche die gleiche Farbe oder das gleiche Muster haben sollten. Auch sie sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Schützen Sie die Matratze mit einem Betttuch und schaffen Sie dadurch eine Wohlfühl-Oase für die Gäste. Spannbetttücher haben einen Gummizug. Sie verrutschen nicht so schnell wie normale Laken.

Rundum wohlfühlen

Handtücher und Bademäntel gehören auch zur Hotelwäsche. Achten Sie darauf, dass Ihre Gäste große und kleine Handtücher bekommen, zum Duschen werden große Tücher benutzt. Angenehm weich und schön kuschelig sollten Sie sein, so fühlen sich Ihre Gäste nach einem Bad oder einer Dusche wohl.

Tischdecke in vielfältiger Form

Ebenfalls zur Hotelwäsche gehört die Tischwäsche. Die vielen Tische eines Hotels müssen bedeckt werden. Benutzen Sie hierzu Tischdecken in verschiedenen Varianten, je nach dem Anlass – edel, klassisch oder modern. Tischdecken bedecken den gesamten Tisch, während Mitteldecken nur in der Mitte und auf einer Tischdecke liegen. Tischläufer sind ein optisches Highlight auf dem Tisch. Sie sind schmale Stoffbahnen, die als zusätzliche Dekoration fungieren. Benutzen Sie ein Skirting, um eine Tafel festlich zu schmücken, oder verschiedene Hussen, die alte Möbel wieder aufpeppen.

Hygieneartikel

Was wäre ein Bad ohne Hygieneartikel? Stellen Sie Ihren Gästen daher solche Produkte zur Verfügung, das erhöht die Kundenzufriedenheit. Denn schließlich ist der Kunde König. Zu den Hygieneartikeln zählen beispielsweise Duschbäder für die Körperhygiene, Fön und Haarshampoo für die Haarpflege. Aber auch das Toilettenpapier ist unverzichtbar und gehört zu den Standards. Achten Sie immer darauf, das dies in ausreichender Menge vorhanden ist.

Objektmöbel

Auf Möbel kann in einem Hotel ebenfalls nicht verzichtet werden. Ein komfortables Bett gehört in jedem Fall zur Ausstattung, genau wie ein Kleiderschrank und Sitzmöbel. Achten Sie beim Kauf darauf, dass der Kleiderschrank groß genug für zwei Personen ist, und bedenken Sie, dass es auch Einzelbetten gibt. Auch für ein mögliches Restaurant haben wir die passende Einrichtung. Generell gilt: Die Möbel müssen bequem sein und idealerweise optisch gut harmonieren. Der Möbelstil sollte zu Ihrem Hotel passen.

Rezeption

Die Rezeption gilt als Aushängeschild des Hotels. Durch sie kommt der Gast das erste Mal in Kontakt mit Ihrem Hotel und gewinnt so einen ersten Eindruck. Ob dieser positiv oder negativ ist, hängt von einigen Dingen ab. Neben einem höflichen und geschulten Personal sollte die Rezeption stets sehr ordentlich, sauber und aufgeräumt sein. Dabei helfen zum Beispiel Schlüsselanhänger für die Zimmerschlüssel. Diese können wiederum an ein Schlüsselboard gehängt werden, was zusätzlich Ordnung bringt. Die Rezeptionsglocke, womit sich der Gast bemerkbar machen kann, sollte vorhanden sein.

Außenbereich

Nicht nur der Innenbereich Ihres Hotels sollte alles gut ausgestattet und sauber sein. Auch im Außenbereich können zum Beispiel Möbel für ein schönes Ambiente sorgen, so können Sie bei Ihren Gästen ebenfalls punkten. Denn diese achten auch auf diesen Bereich, besonders im Sommer, wenn man an warmen Tagen den Abend auf der Terrasse verbringt. Holzmöbel, wie zum Beispiel die Gartenbank, der Gartenstuhl oder der Gartentisch sind sehr beliebt. Hierbei wird sehr robustes Holz verwendet, welches fast jede Witterung übersteht. Dennoch sollte man die Möbel vor viel Regen oder auch Schnee schützen.
Gemütlich sind auch Pavillons, die es in verschiedenen Größen und Formen gibt. Gartenliegen haben einen hohen Komfort und werden deshalb gern von Gästen benutzt. Achten Sie bei der Gestaltung Ihres Außenbereichs auch darauf, dass genügend Schattenplätze vorhanden sind. Nicht jeder Gast ist gern stundenlang in der Sonne. Verwenden Sie hierfür zum Beispiel einen Sonnenschirm. Dieser ist praktisch, da man ihn jederzeit wieder zusammenfalten kann. Angeboten werden sie in mehreren Größen und Farben.

Service-Artikel

Gäste wollen bedient werden. Sie kommen meist in ein Hotel, um sich einmal um nichts kümmern zu müssen. Dafür ist dann das Hotelpersonal verantwortlich. Doch auch dieses benötigt einige Hilfsmittel, um dem Gast einen schönen Aufenthalt zu gewährleisten. Dazu gehören zum einen die Artikel im Gästezimmer. Schuhanzieher, Wäschesack und Haartrockner sind unverzichtbar. Servicewagen unterstützen die Arbeit des Personals. Dabei gibt es unterschiedliche Wagen mit verschiedenen Funktionen.

Badeinrichtung

Auch im Bad gibt es spezielle Anforderungen an Hygiene und Ausstattung. So muss auf jeden Fall eine Toilette, ein Waschbecken und eine Wanne oder Dusche vorhanden sein. Toiletten gibt es als Wand- oder als Standmodell. Wichtiges Zubehör hierfür sind die WC-Bürste, Toilettenpapier mit Halterung und der WC-Sitz. Zum Waschbecken gehören idealerweise ein Spiegel und ein kleiner Wandschrank für die persönlichen Sachen des Gastes. Auch ein Handtuchhalter ist unerlässlich. Zusätzlich sind Zahnputzbecher und weitere Handtuchhaken angebracht. Beachten Sie bei der Dusche, dass genug Platz für zum Beispiel Duschgel vorhanden ist.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Hotel, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG