Servicewäsche - der erste Eindruck zählt
Neben einem gepflegten Äußeren des Hotelpersonals zählt ebenso saubere und ordentliche
Servicekleidung. Der erste Eindruck des Gastes entscheidet meist über den Gesamteindruck
des Hotels. Zu einem gut gekleideten Personal gehören neben der Oberbekleidung wie Blusen,
Hemden und Kellnerweste auch weitere Kleidungsstücke wie z. B. Krawatten oder Vorbinder.
Servicewäsche für Damen
Die Damenbluse
Mit einer Damenbluse sind Ihre weiblichen Service-Mitarbeiter
gut gekleidet. Verschiedene Ärmellängen von kurz, über drei Viertel oder lang sind erhältlich. Sie bestehen
meist aus dünnen Baumwollstoffen oder aus anderen leichten Geweben. Die vielfältigsten
Kombinationsmöglichkeiten bietet eine weiße Damenbluse oder auch als Hemdbluse
bezeichnet. Aber auch farbige oder verzierte Blusen haben durchaus einen gewissen Chic,
die Auswahl richtet sich aber immer nach dem Anlass oder der jeweiligen Kombination mit der
restlichen Kleidung.
Im Hotelbereich eignen sich eher einfarbige Blusen, das Serviceteam trägt immer einheitliche
Servicekleidung, somit weiß der Gast immer genau, wer zum Servicepersonal des Hotels gehört.
Der Damenrock
Damit ist die moderne Frau von heute perfekt gekleidet, passend zu einer Bluse oder einem
Blaser machen Frauen eine gute Figur. Egal, ob im Büroalltag oder im privaten Bereich, ein
Rock ist immer eine gute Wahl. Die Rocklängen sind variabel, so
sind Mini-, Midi-, Maxi- oder knielange Modelle erhältlich. Jedoch wird gerade in der Gastronomie
darauf Wert gelegt, dass ein Rock zumindest die Knie bedecken sollte. Das wirkt seriöser.
Neben Röcken ist frau aber auch in einer Damenhose gut gekleidet.
Servicewäsche für Herren
Das Herrenhemd
Eine Herrenhemd ist ähnlich einer Damenbluse,
lediglich der Schnitt und die Verarbeitung unterschieden sich. Diese Hemden sind
ebenfalls in unterschiedlichen Farben und Ärmellängen erhältlich.
Die Kellnerhose
Mit einer Kellnerhose in schlichtem aber edlem schwarz sind
auch die männlichen Servicekräfte perfekt gekleidet, Sie haben die Auswahl zwischen Modellen
mit oder ohne Buntfalte.
Die Fliege
Bei einer Fliege handelt es sich um eine farbige Stoffschleife, die um den Hemdkragen
gebunden getragen wird. Sie dient gerade bei Männern als modisches Accessoire.
Die Krawatte
Die Krawatte wird auch als Langbinder bezeichnet und wird
unter dem Hemdkragen gebunden und mit einem speziellen Knoten befestigt. Je nach Wunsch
können Sie die Krawatte mit Hilfe einer Krawattennadel am Hemd tragen.
Eine Krawatte passt perfekt zu einem Sakko oder zu einer Anzugjacke, da sie in verschiedenen
Designs und Farben immer passend zur restlichen Kleidung gewählt werden kann.
Für Damen und Herren gleichermaßen
Sowohl für Damen als auch für Männer sind Kellnerwesten,
Dreiecktuch und Kellnertuch erhältlich. Die farbigen Halstücher können von beiden Geschlechtern
getragen werden und ergänzen die Servicekleidung entweder farblich passend oder
als kleiner Farbtupfer.
Mit einem Kellnertuch sieht das Servieren sehr viel edler aus und
wird vom Kellner über dem Unterarm getragen, es handelt sich hierbei um eine weiße etwas
größere Handserviette.
Noch mehr Auswahl
Neben diesen bereits genannten Kleidungsstücken finden Sie eine große Auswahl an
Berufskleidung auf unserer Gesamtübersicht Gastronomie-Bekleidung.