Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

  Bettwäsche  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Bettwäsche“
Überbegriffe
Bettbezug
Ein Bettbezug sieht nicht nur gut aus, er schützt auch die Bettdecke vor Schmutz und Staub.
Betttuch
Schützen Sie die Matratze vor möglichem Schmutz, so fühlen sich Ihre Gäste wohl.
Spannbetttuch
Dank des Ringsumgummis kann beim Schlafen das Laken nicht verrutschen.
Kissenbezug
Bezüge in vielen Farben und mit Spezialmaß für die kleineren Nackenkissen.
Nackenkissenbezug
Kissenbezüge erhalten Sie nicht nur in vielen Größen und Farben, sondern auch mit unterschiedlichen Flächengewichten.
Matratzenbezug
Schutzbezüge für Ihre Matratzen gibt es auch als Milbenschutz oder Urinsperre.
Bettgarnitur
Wie wäre es mit einer zweiteiligen Garnitur bestehend aus Bezug und Kissen?
Bettläufer
Ein schmales, meist dekoratives Tuch, um das Aussehen eines einfachen Bettes zu verbessern.
Überwurfdecke
Decken zur Abdeckung von Bett oder Sofa. Sie dienen als Dekoration oder Raumschmuck
Dekokissen
Verschönern Sie Ihre Räume mit einem dekorativen Kissen.
Bettvolant
Dekorative und funktionelle Zierde für Betten.
Weitere Informationen zum Thema Bettwäsche
^

Bettwäsche - hygienisch und kuschelig sollte sie sein

Einen Großteil unseres Lebens verbringen wir mit Schlafen. Damit man sich dabei richtig wohl fühlt und mit neuer Kraft in den Tag starten kann, ist neben der richtigen Matratze und Kopfkissen auch die passenden Bettwäsche wichtig.
Zum einen sieht ein bezogenes Bett nicht nur viel ansprechender aus als ein unbezogenes, zum anderen schützt die Bettwäsche die Bettwaren vor den alltäglichen Verschmutzungen und es ist wesentlich hygienischer.

Große Vielfalt

Bettwäsche ist mittlerweile in unzähligen Varianten vertreten. Sie haben nicht nur die große Auswahl zwischen verschiedenen Farben und Mustern, mit Knöpfen, Hotel- oder mit einem Reißverschluss, sondern auch unterschiedlichen Stoffen.
Besonders im Hotelbereich wird auf hygienisch reine Bettwäsche sehr viel Wert gelegt, daher sollten Sie bei der Anschaffung möglichst kochfeste Bettwäsche bevorzugen.

Welcher Stoff soll es sein?

  • Seersucker erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Das Gewebe ist pflegeleicht, in fast allen Farbvarianten kochfest, strapazierfähig und entweder mit Reißverschluss oder für den Hotelbedarf mit so genanntem Hotelverschluss, bei dem es weder Knöpfe noch Reißverschluss gibt und die Bettware durch einen Einschlag gehalten wird, erhältlich. Bettwäsche aus Seersucker ist bügelfrei, wird es auch weniger Belastungen ausgesetzt und hat somit eine wesentlich längere Lebensdauer.
  • Damastbettwäsche besteht aus 100 Prozent Baumwolle, ist bis 60 °C waschbar und bügelfrei, auch diese Bettwäsche ist mit Hotelverschluss lieferbar.
  • Bettwäsche mit Milbensperre eignet sich hervorragend für Allergiker. Sie besteht aus besonders dichtem Baumwollgewebe und wurde mit einer bestimmten mechanischen Veredlung versehen, welche ein Durchdringen von Milben ausschließt. Die Wäsche verfügt meist über einen Reißverschluss und ist bei bis zu 95 °C waschbar.

Die verschiedenen Bezüge

Zu einem schön bezogenen Bett gehören Kissenbezug, Bettbezug und Betttuch oder Spannbettlaken. Besonders empfehlenswert sind Matratzenschonbezüge, sie bestehen aus verschiedenen Materialien und schonen Ihre Matratze.

Welche Größe benötigen Sie?

Bettwäsche wird in unterschiedlichen Größen angeboten. Bei Kopfkissen haben Sie die Möglichkeit, zwischen den Standardgrößen 80 x 80 cm oder 40 x 80 cm zu wählen. Spannbettlaken und Betttücher sind in den Größen 90 x 200 cm, 100 x 200 cm und für Doppelbetten in den Maßen von 180 x 200 cm erhältlich. Bettbezüge können Sie in den Größen 135 x 200 cm und in 155 x 220 cm erwerben.

Gesunder und erholsamer Schlaf wichtig

Jeder Hotelgast legt sehr viel Wert auf einen erholsamen Schlaf, dazu gehört auch die entsprechende Bettwäsche. Für größere Hotels besteht die Möglichkeit, die Bettwäsche mit dem Hotellogo zu versehen, für kleinere Hotels oder Pensionen ist dies allerdings eher kostspielig.
Bettwäsche kann einzeln aber auch in Sets, einfarbig oder gemustert erworben werden, wobei für den Hotelbereich eher einfarbige meist in Weiß gehaltene Bettwäsche bevorzugt wird. Besonders weiße Bettwäsche ist ein Zeichen von Sauberkeit, so fühlt sich Ihr Gast richtig wohl. Für den Hausgebrauch sind Spannbetttücher mit Gummizug in den Ecken erhältlich, dies macht ein Verrutschen fast unmöglich.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.