Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Badeinrichtung  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Badeinrichtung“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Badeinrichtung
^

Badeinrichtung - die perfekte Grundausstattung

Badeinrichtungen verschiedenster Art bilden die Grundlage für die Benutzung eines Bades. Hierzu gehören nicht nur die Grundeinrichtungsgegenstände wie WC, Dusche und Waschbecken, sondern auch diverse Badmöbel und Textilien oder andere Bedarfsgegenstände, welche in einem Bad vorhanden sind.

Die grobe Einrichtung

In fast jedem Bad befinden sich Wanne und/oder Dusche, Waschtische, WC, Badmöbel und Badtextilien. Im Einzelnen sind dafür die verschiedensten Elemente wie Duschvorhänge, WC-Bürste, Becherhalter, Badregal, Badewanneneinsatz und vieles mehr im Handel erhältlich.

Dusche - ideal zum Wachwerden am Morgen

Was wäre ein Bad ohne eine Dusche? Morgens trägt sie mit zum Munter werden bei, während eine Dusche am Abend nach einem anstrengenden Tag eine Wohltat für Seele und Körper ist. Um das Bad auch genießen zu können, sind verschiedene Bestandteile erhältlich. So gibt es speziell für Duschen beispielsweise Dusch-Abtrennungen, Duschabzieher, Duschvorhänge, Handtuchstangen, Sicherheitseinlagen und Wandstangen.

Schutz vor Spritzwasser

Mit Hilfe einer Duschabtrennung können Sie den Sanitärbereich vor Spritzwasser schützen. Diese werden an dem Duschbecken bzw. Wanne und an der Wand befestigt. Kleine Lücken werden mit farblich passendem Silikon verfugt.
Den gleichen Zweck erfüllt ein Duschvorhang und ist im Gegensatz zu einer festen Dusch-Abtrennung eine preiswertere Variante. Dieser wird an einer Metall- oder Kunststoffstange befestigt. Der Duschvorhang besteht aus Kunststoff und ist in verschiedenen Farben und Mustern erhältlich.

Duschabzieher

Der Duschabzieher ist ein praktischer Helfer für das Bad, aber auch für Fenster oder Glasflächen. Damit sorgen Sie für streifenfreien Glanz und verhindern, dass Wasserflecken entstehen.
Grundsätzlich ist der Duschabzieher in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich. Jedoch ist die Grundkonstruktion bei allen gleich, wobei das Grundgestell mit einer Gummilippe versehen ist, mit der Sie Wasser oder entstandenen Wasserdampf an Glas oder Kunststoffflächen mühelos entfernen können.

Handtuchstange

Wie bei allen anderen Einrichtungsgegenständen der Badeinrichtung bestehen auch Handtuchstangen entweder aus rostfreiem Metall oder Kunststoff. Der Vorteil dieser Materialien liegt darin, dass sie nicht rosten. Während Metall ein edles Ambiente unterstützt, ist die Farbvielfalt bei Kunststoff enorm.
Handtuchstangen werden mittels Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt und Ihre Handtücher finden immer einen passenden Platz zum Trocknen oder Aufbewahren. Die Zahl der Trockungsarme variiert bei Handtuchstangen, dabei obliegt es Ihrer Wahl, ob Sie eine Stange oder zwei bzw. drei Trockungsarmen bevorzugen.

Wandstange

Wandstangen werden an der Wand für Badewanne oder Dusche angebracht. Sie sind mit einer Halterung für den Duschkopf versehen, wodurch Sie diesen einhängen und sich darunter stellen können. So steht einem Duschvergnügen nichts im Wege. Die Halterung ermöglicht nicht nur das freihändige Duschen, nach dem Duschen können Sie die Brause ganz einfach dort einhängen.

Sicherheitseinlage

Mit Hilfe einer Sicherheitseinlage verhindern Sie eventuelles Ausrutschen in der Dusche oder Wanne. Speziell für die verschiedenen Badeinrichtungen wie Dusche und Wanne sind verschiedene Modelle erhältlich. An der Unterseite sind Sauger angebracht, welche ein Verrutschen verhindern.

Das WC für kleine und große Geschäfte

Ein WC darf natürlich in keinem Bad fehlen und gehört deshalb zur Grundausstattung. Angeboten werden sie als Stand- oder Wandmodell. Diverses Zubehör wie WC-Bürste, WC-Garnituren, WC-Papierhalter und WC-Sitz sind dabei unerlässlich. WC-Vorleger hingegen dienen eher der Verschönerung in privaten Haushalten.

WC-Zubehör

WC-Bürsten und WC-Garnituren sind in den verschiedensten Designs erhältlich, egal, ob schlicht oder edel, bunt oder eher etwas kitschig, für jeden Geschmack gibt es etwas Passendes. Sie dienen nicht nur Dekoration, sondern sind zweckmäßig und ermöglichen eine gründliche und einfache Reinigung des WCs. WC-Papierhalter werden in unmittelbarer Nähe neben dem WC an der Wand angebracht und ermöglichen so eine schnelle und einfache Papierentnahme. WC-Sitze ermöglichen ein bequemes und hygienisches Sitzen. Sie sind aus Holz oder Kunststoff erhältlich. Aus Hygienegründen sollten Sie WC-Sitze aus Kunststoff den Vorzug geben. Während in öffentlichen Toiletten die schlichte, weiße Variante bevorzugt wird, werden in Wohnungen häufig auch ausgefallene Modelle gewählt.

Badewanne - Entspannung pur

In Hotels und Pensionen gehört die Badewanne mittlerweile zur Luxusausstattung eines Badezimmers. Auch für sie gibt es Zubehör wie Badethermometer, Badetuchhalter, Badewannensitz, Badezimmerteppiche und Wannengriffe.

Badethermometer

Badethermometer verwendet man häufig in Krankenhäuser und Pflegeheimen auch aber im privaten Bereich. Damit ist es Ihnen möglich, die perfekte Badetemperatur festzustellen.

Badewannensitz und Wannengriff

Für ausreichend Sicherheit in der Wanne sorgt neben dem Badewannensitz auch der Wannengriff. Wannensitze gibt es in verschiedenen Modellen für ältere Menschen oder für Kleinkinder. Sie werden je nach Modell entweder in die Wanne gestellt oder an der Wanne angebracht.
Der Wannengriff sorgt für einen weiteren Schutz. Besonders für ältere oder kranke Menschen, die Hilfe beim Ein- oder Aussteigen aus der Wanne benötigen. Der Griff wird an der Wand direkt bei der Wanne angebracht und man kann sich daran festhalten oder abstützen.

Waschtisch zum Händewaschen

Weiterhin zählt zur Grundlage einer jeden Badeinrichtung der Waschtisch. In privaten Haushalten aber auch in Hotels gehören zu einem perfekten Waschtisch, auch Waschbecken genannt, Becherhalter, Haarsieb, Handtuchhalter und Seifenspender. Ein Becherhalter aus Metall wird an der Wand befestigt und hält ja nach Ausführung einen oder zwei Becher bzw. Mundspülgläser in einem Gestell.
Haarsiebe werden in das Abflussloch gelegt und verhindern, dass Haare den Abfluss verstopfen, diese sind meist aus Kunststoff oder Metall.
In öffentlichen Toiletten besteht das Zubehör des Waschtisches meistens nur aus dem Seifenspender und dem Handtuchspender sowie dem Abfalleimer für die Papierhandtücher.

Großes Angebot an Badmöbeln

Aber auch die Badmöbel sind nicht zu unterschätzen. Pensionen bieten dabei eine eher rudimentäre Einrichtung, die sich zumeist nur aus dem Badezimmerspiegel und einer Badeablage zusammensetzt. In Hotels ist das Angebot meist größer. So sind häufig ein Badregal, diverse Bademantelhaken, Eckablagen und Waschbeckenunterschränke zu finden. Diverse Regale sind unverzichtbar in einem Bad. Sie werden beispielsweise als Ablagemöglichkeiten für Kosmetik, Rasierzeug, Handtücher benötigt. Die verschiedenen Haken sind vor allem platzsparend und Handtücher oder Bademäntel können ordentlich verstaut werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.