Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Filtermaske  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Filtermaske“
Überbegriffe
Schwerer Atemschutz
Von der Umgebungsluft unabhängige Pressluft-Atemsysteme und Zubehör wie Druckluftflaschen und Rettungshauben.
Fluchtgeräte
Es gibt Systeme mit Atemluftfiltern oder umgebungsluftunabhängige auf der Basis von Druckluft oder chemischer Sauerstoffgewinnung.
Filteratemgeräte und Atemschutzfilter
Gebläsefiltergerät
Die Umgebungsluft wird meistens auf Hüfthöhe durch Partikelfilter angesaugt und gereinigt in eine Atemmaske gepumpt.
Vollmaske
Masken mit Sichtscheibe, die das gesamte Gesicht umschließen und mit Filtern oder Gebläsefiltergeräten verwendet werden.
Halbmaske
Halbmasken umschließen nur Mund und Nase. Die Umgebungsluft wird mit Hilfe von Atemschutzfiltern gereinigt.
Sandstrahlen-Schutzmaske
Diese Vollvisier-Schutzmasken mit Luftansaugfilter decken Kopf und Schultern mit ab.
Atemschutzfilter
Atemschutzfilter werden durch Buchstaben- und Farbkennungen unterschieden. Es gibt sie für Gase, Dämpfe und Partikel.
Leichter Atemschutz
Mund-Nasen-Maske
Diverse Mund-Nasen-Bedeckungen.
Feinstaubmaske
Diese partikelfitrierenden Halbmasken gibt es in verschiedenen Filterklassen sowie mit oder ohne Ausatemfilter.
Farbspritzmaske
Diese Masken schützen vor Farbpartikeln und Lösemitteldämpfen und sind deshalb besonders wichtig bei Lackierarbeiten.
Geruchschutzmaske
Diese Halbmasken enthalten eine Schicht aus Aktivkohle, die gegen unangenehme Gerüche, Gas und Dämpfe hilft.
Grobstaubmaske
Diese Hygienemasken sind kein zertifizierter Atemschutz, sondern schützen nur vor groben Stäuben.
Sets und Zubehör
Atemschutzset
Set aus verschiedenen Masken oder Halb- bzw. Vollmasken mit verschiedenen austauschbaren Filtern.
Maskenreinigungsgerät
Ultraschallgeräte zur Reinigung der Maskenkörper von Ruß und anderen Verunreinigungen.
Desinfektionsmittel
Für Atemschutzmasken geeignete Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
Atemkalk

Zu jeder Zeit einen frischen Atem mit 3M.

Das Angebot von 3M umfasst eine große Auswahl an Einweg- und Mehrweg-Atemschutzmasken sowie an Gebläse- und Druckluftsystemen zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln. Somit können Sie abhängig von Umfang und Art des notwendigen Schutzes sowie Ihren Ansprüchen an Komfort, Aussehen und Instandhaltung der Ausrüstung das passende Produkt auswählen, damit Sicherheit und Effizienz gegeben sind.

In vier Schritten zur richtigen Maske



Wir begleiten Sie bei Ihrer Entscheidung von der Gefahrenerkennung bis hin zur richtigen Anwendung des Produkts. Mit der Vier-Schritte-Methode ist es einfach, den richtigen und komfortablen Atemschutz zu wählen.

1. Gefährdung erkennen
Wählen Sie einen Atemschutz, wenn Sie dauerhaft Staub, Metallrauch, Gasen, Dämpfen usw. ausgesetzt sind. Wählen Sie bei anderen Gefahren einen Schutz z.B. für Kopf, Augen oder Gehör usw.

2. Risikobewertung
Bewerten Sie das Gefährdungsniveau auf Grundlage der Sicherheitsregularien und berücksichtigen Sie zusätzlich den Schutz von Haut, Augen, Gesicht, Kopf und Körper.

3. Geeigneten Atemschutz wählen
Wählen Sie aus einem breiten Sortiment aus Halbmasken (Einweg oder Mehrweg), Vollmasken, Gebläseatemschutz und Druckluftatemschutz den geeigneten Atemschutz und gegebenenfalls den richtigen Wechselfilter.

4. Richtiges Anwenden einüben
Stellen Sie die Verwendung und Instandhaltung Ihrer Atemschutzausrüstung sicher, so dass ein effektiver Atemschutz gewährleistet ist. Die 3M Verkaufsprofis und Techniker können Ihnen dabei helfen, Ihren Schulungsbedarf zu bestimmen und bieten Ihnen entsprechende Schulungen sowie Beratungsgespräche vor Ort an.

Unterschiede zwischen OP Masken und Atemschutzmasken

Nicht alle Masken sind gleich. Es besteht ein klarer Unterschied zwischen einer OP-Maske und einer Atemschutzmaske. Haben Sie den richtigen Atemschutz? 3M erklärt Ihnen im nebenstehenden Video die Unterschiede zwischen OP Masken und Atemschutzmasken.

Unsere Empfehlungen bei Mercateo

Typen persönlicher Schutzausrüstung von 3M

Wählen Sie das passende Produkt für Ihren Einsatzbereich aus folgenden drei Kategorien.

Filtrierende Atemschutzmasken »

  • Ideal für die meisten Branchen und Anwendungen, bei denen Schutz vor Partikeln (z.B. Stäube & Nebel) erforderlich ist.
  • Eine Auswahl an vorgeformten oder gefalteten Atemschutzmasken mit oder ohne Ventil sowie Spezialmasken für besondere Anwendungen (z.B. Schutz vor Ozon oder unangenehmen Gerüchen)
  • Leicht und wartungsfrei

Wiederverwendbare Halb- und Vollmasken »

  • Bieten Schutz vor Partikeln, Gasen und Dämpfen oder einer Kombination daraus
  • Diese Atemschutzmasken verfügen über integrierte oder austauschbare Filter. Sie können gereinigt, gelagert und wiederverwendet werden, wenn sie sich noch in einem guten Zustand befinden
  • Vollmasken bieten zusätzlich integrierten Augen- und Gesichtsschutz
  • Für viele Modelle stehen für die Wartung Ersatzteile zur Verfügung.

Gebläse- und Druckluftsysteme »

  • Gebläse-Atemschutzsysteme nutzen ein mit Filter(n) ausgestattetes batteriebetrie-benes Gebläse, um feste und/oder gas-förmige Schadstoffe aus der Umgebungs-luft zu filtern. Die gefilterte Luft wird über einen Schlauch in ein Kopfteil geführt, in dem ein permanenter Überdruck herrscht. Es gibt eine große Zahl an unterschied-lichen Kopfteilen für unterschiedliche Anwendungen. Allen gemein ist die Eig-nung für einen breiten Anwenderkreis – unabhängig von Gesichtsmerkmalen, -form und -größe – und ein hohes Maß an Komfort für eine längere Tragezeit. Gebläse-Atemschutzsysteme sind nicht für den Schutz vor Substanzen mit schlechten Warneigenschaften (Geschmack / Geruch) geeignet, hier ist ein Druckluft- System einzusetzen.
  • Druckluft-Atemschutzsysteme beziehen Atemluft über einen Kompressor, dessen Druckluft Atemqualität gemäß EN 12021 haben muss. Hier wird die Luft über einen Druckluftregler in einen Schlauch und ebenfalls in eins der unterschiedlichen Kopfteile geleitet. Mit Hilfe einer Druckluftkühlung oder -erwärmung kann die zugeführte Luft für den Nutzer angenehm temperiert werden.

Sehen Sie sich hier unseren aktuellen Katalog „Atemschutz zum Schutz vor Partikeln“ an »

Über 3M

Der Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit. 3M ist mit 96.000 Mitarbeitern in über 190 Ländern vertreten und erzielte 2019 einen Umsatz von rund 32 Mrd. US-Dollar. Grundlage für seine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 51 eigenen Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 55.000 verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über 25.000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mit Produkten, die weniger als fünf Jahre auf dem Markt sind.

Bei Mercateo finden Sie eine große
Auswahl Atemschutzmasken von 3M. »

Weitere Informationen zum Thema Filtermaske
^

Atemschutz – Schutz vor Schadstoffen wie Partikel, Gase und Dämpfe

Es gibt einige Gründe, einen Atemschutz zu tragen. Auf Baustellen oder bei Lackierarbeiten soll mit filtrierenden Halbmasken, auch als Feinstaubmasken bezeichnet, verhindert werden, dass Arbeiter Staub und Schadstoffe einatmen. Atemschutz-Halbmasken sind wieder verwendbar und arbeiten mit speziellen Filtern. Im medizinischen Bereich ist es beispielsweise bei Operationen vorgeschrieben, einen Mundschutz zu tragen. Damit reduziert man das Risiko, Keime durch Tröpfcheninfektion auf Patienten, Ärzte oder Personal zu übertragen oder einzuatmen. Auch Personen, die sich vor Viren und Bakterien beispielsweise vor einer möglichen Grippewelle schützen oder andere Personen nicht anstecken möchten, entscheiden sich für einen Atemschutz. Daneben gibt es noch Vollmasken, die Augen, Nase und Mund bedecken und welche mit Atemfilter funktionieren. Welche Unterschied zwischen den genannten Möglichkeiten bestehen, möchten wir Ihnen im Folgenden darstellen.

Mundschutz dient dem Hygieneschutz

Der Mundschutz, den man vom OP, Krankenhaus oder Zahnarzt her kennt, wird mit elastischen Gummibändern am Hinterkopf oder hinter den Ohren befestigt.  Er bedeckt Mund und Nase, dient dem Hygieneschutz und kann eine mögliche Tröpfcheninfektion reduzieren. Vor dem Anlegen des Mundschutzes sollten Sie sich die Hände waschen. Passen Sie ihn an Ihr Gesicht an, denn umso höher ist die Wirksamkeit. Achten Sie beim Ablegen darauf, die innere und äußere Fläche des Mundschutzes nicht zu berühren. Entsorgen Sie ihn in einem Müllsack und waschen Sie sich anschließend die Hände.
Achtung, dieser Mundschutz bietet keinen zuverlässigen Schutz vor Krankheitserregern. Denn er ist nicht dicht und über die Seite oder den Rändern können beispielsweise Erreger oder Keime eingeatmet werden. Er ist daher nicht geeignet, sich vor Ansteckungen wie beispielsweise bei einer Grippewelle zu schützen. In diesem Fall wird empfohlen, filtrierende Halbmasken der Filterklassen (FFP 1 bis 3) zu nutzen. Bei Kontakt mit Verdachtsfällen wird geraten, FFP1 und bei möglichen Hustenstößen FFP2 zu verwenden. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt „bei ausgeprägter Exposition“ im medizinischen Bereich, FFP3 zu benutzen.

Filtrierende Halbmaske und Atemschutz-Halbmaske

Halbmaske ist nicht gleich Halbmaske, denn man unterscheidet zwischen filtrierende Halbmasken, die das Einatmen von Partikeln und Aerosolen verhindern, und Halbmasken, die mit Atemfilter arbeiten.

Filtrierende Halbmasken

Bei Arbeiten mit Staub, Asbest, Farben und Lacke oder bei der Müllsortierung greift man auf filtriende Halbmasken zurück. Sie werden auch als (partikelfiltrierende) Einweg-Halbmasken bezeichnet und sind in der Norm EN 149 geregelt. Diese Masken sind geeignet für den Einsatz bei flüssigen (nicht leicht flüchtigen) und festen Aerosolen. Man unterscheidet drei Filterklassen (FFP – Abkürzung für Filtering Face Piece), wobei Masken der Klasse FFP3 den meisten Schutz bieten:

Filterklasse

Schutz bis zum Vielfachen des Grenzwertes (VdG)

Bietet Schutz vor

ungiftigen Feinstäuben

Mikroorganismen (Bakterien, Pilze)

krebserregenden Stoffen

Viren, Enzyme

radioaktiven Stoffen

FFP1

4-fach

x





FFP2

10-fach

x

x

x



FFP3

30-fach

x

x

x

x

x

Mit oder ohne Ausatemventil

Filtrierende Halbmasken gibt es ohne oder mit Ausatemventil, so dass die Atemluft nach draußen dringen kann. Allerdings wird empfohlen, Halbmasken mit Ventil gegenüber denen ohne Ventil vorzuziehen. Für den richtigen Sitz der Maske sorgt ein Nasenbügel. Drücken Sie diesen richtig fest an Ihre Nase, so soll verhindert werden, dass Sie Partikel von der Seite oder von oben einatmen.   Partikelfiltrierende Einweg-Halbmasken gibt es auch als Faltmasken. Sie können  zusammengefaltet und bequem in einer Tasche Ihrer Arbeitsbekleidung aufbewahrt werden.

Einsatzdauer einer filtrierenden Halbmaske

Die Einsatzdauer einer Halbmaske hängt von der Konzentration der Gefährdung ab. Wenn Sie bemerken, dass der Atemwiderstand beim Tragen der Halbmaske höher wird, sollten Sie sie entsorgen bzw. spätestens aber nach einer Arbeitsschicht. Noch ein Hinweis – Feinstaubmaske, die mit einem „D“ gekennzeichnet sind wie z. B. FFP3 D können mehrfach verwendet werden, denn sie sind dolomitstaubgeprüft. An einem „V“ (z. B. FFP3 V) erkennen Sie, dass die Halbmaske über ein Ventil verfügt.

Halbmasken mit Atemfilter

Diese Atemschutz-Halbmasken bedecken Mund und Nase, die Augen aber nicht, denn sonst handelt es sich um eine Vollmaske. Die Atemfilter schützen Sie vor einer ganzen Reihe von Schadstoffen in Form vom Partikeln, Gasen und Dämpfen. Der Atemfilter wird mit Hilfe eines Bajonett-, Schraub- oder Steckverschluss an der Maske befestigt werden. Modelle mit einem oder zwei Filtern sind möglich. Bevor Sie Halb- oder Vollmasken verwenden, sollten Sie die Vorschriften der Berufsgenossenschaften beachten. So sind die vorhandenen Schadstoffe nach Art, Eigenschaften, Zusammensetzung und Konzentration festzustellen. Außerdem muss der Sauerstoffgehalt der Einatemluft mehr als 17 Volumenprozent betragen. Gasfilter dürfen Sie nur gegen Schadstoffe in Gasform benutzen und auf keinen Fall gegen Partikel. Das gleiche gilt umgekehrt – Partikelfilter dürfen Sie nur gegen Schadstoffe in Partikelform benutzen und nicht gegen Gase. Treten Gase und Partikel gleichzeitig auf, verwenden Sie einen Kombinationsfilter.

Einsatzdauer eines Atemfilter

Wie lange Sie den Atemfilter verwenden können, hängt von der Belastung ab. Gas- und Kombinationsfilter gegen Gase sollten Sie wechseln, wenn Sie Geruchs-, Geschmacks- oder Reizerscheiungen beim Einatmen feststellen. Bemerken Sie bei einem Partikelfilter bzw. Kombinationsfilter gegen Partikel einen deutlich höheren Einatemwiderstand, sollte Sie ihn auswechseln.
Achtung, Filter mit einem Gewicht von über 300 g sind ausschließlich mit Vollmasken zu tragen.

Vollmasken für schweren Atemschutz

Bei einer Vollmaske sind im Gegensatz zur Halbmaske neben dem Mund- und Nasenbereich auch die Augen vor Schadstoffen wie Partikel, Gase oder Dämpfe geschützt, denn die Maske sitzt dicht am Gesicht. Allerdings geht dies auf Kosten des Tragekomforts, denn eine Vollmaske schränkt das Gesichtsfeld ein und es kommt zu einer vermehrten Transpiration. Vollmasken zählen zum schweren Atemschutz. Sie werden entweder an einen Atemschutzfilter oder an den Lungenautomaten des Pressluftatmers, wie er bei Einsätzen der Feuerwehr häufig eingesetzt wird, angeschlossen. Maximal zwei Atemfilter können an der Vollmaske befestigt werden. Auch hier müssen die Angaben der Berufsgenossenschaften beachtet werden. Filter mit einem Gewicht von über 300 g sind ausschließlich mit Vollmasken zu tragen.
Eine besondere Form der Vollmaske ist die Helm-Masken-Kombination; sie ist so konzipiert, dass sie mit einem Feuerwehrhelm getragen werden kann.

Bedienungsanleitung bzw. Produktdatenblatt beachten!

Wichtiger Hinweis – vor dem Gebrauch von Atemschutzmasken müssen die Bedienungsanleitung bzw. das Produktdatenblatt aufmerksam gelesen und beachtet werden.

Interessante Produkte sowie weitere Informationen bietet Ihnen der Hersteller 3M.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.