Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: lutz fasspumpen-set, jessberger fasspumpen-set
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Faßpumpen-Set

  Faßpumpen-Set  (821 Angebote unter 27.588.563 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Faßpumpen-Set“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   55   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Faßpumpen-Set
^

Mit Fasspumpen Medien richtig umlagern oder beseitigen

Fasspumpen werden im Labor und in der Industrie vielfältig genutzt, um Flüssigkeiten aus Tanks und Fässern zu entnehmen, sei es, um sie umzulagern oder zu verwenden bzw. zu beseitigen. Fasspumpen gibt es als Druckluft-Fasspumpen, elektrische Fasspumpen, manuelle Fasspumpen mit unterschiedlichen Pumpwerken als Ersatz. Während man mit den manuellen Hub-Pumpen nur relativ geringe Fördermengen erzielen kann, sind die mit Druckluft oder Elektrizität angetriebenen Fasspumpen mit Förderleistungen von bis zu 13.000 Litern pro Stunde gigantisch.

Die Medien

Die Auswahl der Medien an Flüssigkeiten reicht von Wasser bis hin zu aggressiven oder sogar giftigen Stoffen. Neben Säuren, Laugen, Lösemitteln und Reiniger geht es um Diesel, Heizöl oder Kältefrostschutzmittel aus Sammeltanks, leichte Mineralöle, Mineralöle oder Schmieröle, die zum Teil aus Öl-Abscheidern von Pneumatiksystemen gesammelt werden. Hier kommt es zur Verträglichkeit der Pumpe lediglich auf das Material des Pumprohrs an, welches im Tank hängt.

Das Gewicht

Das Gewicht der Fasspumpen variiert je nach Ausführung und Fördermenge zwischen 500 Gramm und 40 Kilogramm. Man bedenke, dass die Pumpen immer wieder von einem Tank zum nächsten umgesetzt werden müssen. Ein Arbeitnehmer sollte das Gewicht daher heben können, wobei man bei den schweren Pumpen schon mit zwei Arbeitskräften rechnen muss.

Die Tauchtiefe

Die Tauchtiefe einer Pumpe gibt hier an, wie weit das Pumpenrohr in den Tank reicht. Man muss also berücksichtigen wie weit der Abstand zwischen Tankboden und oberer Verschlusskappe ist, auf die die Pumpe in der Regel aufgeschraubt wird. Sollte das Gewinde nicht passen, kann man sich mit einem Adaptergewinde behelfen.

Die Fördermenge

Die Fördermengen von manuellen Fasspumpen sind gering, weil mit jeder Hebelbewegung nur ein vorgesehener Hub entnommen werden kann. Elektrische oder pneumatische Fasspumpen dagegen treiben meist einen Rotor am unteren Ende des Pumpenrohrs an, der die Flüssigkeit in das Rohr drückt. Von daher kommt man in Laboren mit manuellen Fasspumpen noch aus, während im industriellen Bereich elektrische oder druckluftbetriebene Pumpen eingesetzt werden.

Überlegungen zur Anschaffung

Neben Medien, Fördermengen, Tauchtiefe des Pumpenrohrs sollte man sich über die Anschlussmöglichkeiten in der Umgebung informieren. Zum Teil benötigt man entweder einen Kompressor oder einen Stromanschluss.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.