Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Behälter, Tanks  bei Mercateo online kaufen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Behälter, Tanks finden Sie am Ende der Seite
„Behälter, Tanks“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Behälter, Tanks
^

Behälter Tanks nach Bedarf einsetzen

Im gewerblichen Bereich werden für verschiedene Zwecke Behälter, Tanks usw. für die Lagerung oder den Transport von zahlreichen Produkten benötigt. Die Art und Ausstattung der Behälter oder Tanks hängt von den Stoffen ab, die darin gelagert, transportiert oder auch entsorgt werden. Dabei kann es sich um feste, flüssige oder auch gasförmige Materialien handeln, welche ein sach- und fachgerechte Lagerung erfordern.

Behälter problemloses Ein- und Ausladen verschiedener Stoffe

Es gibt verschiedene Formen und Arten von Behältern. Die Auswahl der Behälter, die für den gewerblichen Bedarf benötigt werden, hängt davon ab, welche Stoffe oder Materialien darin gelagert oder transportiert werden sollen. Behälter dienen zum Verstauen von Kleinteilen ebenso wie zum praktischen Transportieren großer und schwerer Teile. Das Material, aus welchem der Behälter besteht, richtet sich ebenfalls danach, welche Stoffe hinein kommen und was damit passieren soll. Grundsätzlich vereinfachen Behälter die Lagerung, den Transport sowie auch die Entsorgung von verschiedensten Stoffen. Behälter bieten den Vorteil, dass die darin befindlichen Stoffe problemlos ein- und ausgeladen werden können und die Handhabung durch den Behälter vereinfacht wird. Behälter können aus Metall, Kunststoff oder anderen Materialien bestehen.

Verschiedene Behälter und ihre Verwendung

Auch das Material des Behälters variiert nach dem Verwendungszweck. Jeder unterschiedliche Behälter bietet für bestimmte Zwecke gewisse Vorteile. Stapelbehälter eignen sich dazu, die Behälter zu übereinander zu schichten, auch wenn diese gefüllt sind. Diese Eigenschaft begünstigt den Einsatz von Stapelbehältern zum Beispiel beim Transport von Lebensmitteln oder bei der Post. Lagersichtbehälter verfügen über eine große Sichtöffnung, wodurch darin gelagerte Stoffe auch von außen gut erkennbar sind. Diese werden vor allem in Lagerräumen und Lagerhäusern eingesetzt, da dadurch die Lagerführung vereinfacht wird. In der Landwirtschaft kommen auch Silobehälter zum Einsatz. Diese dienen dem Transport von Getreide und anderen landwirtschaftlichen Produkten. Der trichterförmige Aufbau mit der Öffnung am unteren Ende des Trichters ermöglicht ein schnelles und einfaches Entleeren des Silobehälters. Eine eckige Bauweise besitzen Klappbodenbehälter. Mit einem Stapler oder Kran kann der Behälter gehoben werden und die Bodenklappe lässt sich öffnen. Neben diesen gibt es noch zahlreiche weitere Behälterformen, die jeweils für ein bestimmtes Einsatzgebiet bevorzugt verwendet werden.

Tanks sind ideal für flüssige und gasförmige Stoffe

Während Behälter vorwiegend zum Transportieren, Lagern oder Entsorgen von festen Stoffen verwendet werden, dienen Tanks hauptsächlich dazu, um flüssige oder gasförmige Materialien zu lagern. Auch gefährliche Stoffe werden in Tanks aufbewahrt. Tanks bieten die erforderliche Sicherheit im Umgang mit gefährlichen Stoffen. Neben der Sicherheit spielt auch der Umweltschutz eine bedeutende Rolle. Gefahrstofftanks erfüllen bestimmte Normen und Vorschriften, wodurch auch der Transport oder die Lagerung von gefährlichen flüssigen oder gasförmigen Stoffen problemlos möglich ist.
Tanks sind in verschiedenen Größen erhältlich. Somit können sie für den jeweiligen Zweck passend eingesetzt werden. Ein weiteres Merkmal ist die Möglichkeit, dass diese verschlossen werden können. Dies kann mit Stülpdeckel, Clipverschluss oder Schraubdeckel erfolgen. Manche Tanks können auch mit plombierbaren Verschlüssen versehen sein, um jegliche Risiken zu minimieren bzw. auszuschalten. Tanks bieten ebenso wie Behälter den Vorteil, dass man Stoffe und Materialien jeglicher Art sicher und fachgerecht verstauen kann. Auch der Transport, die Lagerung oder die Entsorgung werden durch den Einsatz von Behältern und Tanks vereinfacht. Des Weiteren können durch die Verwendung der entsprechenden Tanks und Behälter mögliche Risiken minimiert bzw. eine Gefährdung der Umwelt verhindert werden.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Behälter, Tanks, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG