Auf den Millimeter genau
Der gute alte Zollstock hat zwar noch nicht ausgedient,
aber er wird immer mehr von
einer neuen Messtechnik abgelöst. Die Zukunft liegt in der Lasermesstechnik. Mittels eines kleinen und
handlichen Laser-Entfernungsmessers können Sie auch über große Distanzen hinweg millimetergenau messen,
und das ohne zusätzliche Mitarbeiter.
Funktionsweise eines Laser-Entfernungsmessers
Laser-Entfernungsmesser arbeiten wie der Name schon sagt nach dem Laserprinzip. Mittels eines Laserstrahls
wird das zu vermessende Objekt oder der Gegenstand zunächst fokussiert. Nach dem Auslösen des Messvorganges
wird ein Laserimpuls in Form von einem Laserstrahl in Richtung des zu vermessenden Objektes gesendet.
Vom Zielpunkt wird der Laserstrahl nun reflektiert und von einer integrierten Photozelle im Entfernungsmesser
wieder empfangen. Da die Lichtgeschwindigkeit des Laserstrahls konstant ist und im Entfernungsmesser
eingespeichert ist, kann aus der Zeitspanne vom Senden des Laserimpulses bis zum Empfangen desselben die
Entfernung zum Zielpunkt mit hoher Genauigkeit errechnet werden. Voraussetzung für ein optimales
Messergebnis ist natürlich ein Objekt was den Laserstrahl gut reflektiert und ihn ungehindert zum
Laser Entfernungsmesser zurücksenden kann. Faktoren wie Nebel, Regen oder starke Sonneneinstrahlung
können das Messergebnis dagegen negativ beeinflussen.
Einsatzgebiete eines Laser-Entfernungsmessers
Laser-Entfernungsmesser sind multifunktional einsetzbar. Zum Einsatz kommen diese vor allem in Schreinereien,
Trockenbaufirmen und Installationsfirmen aller Art. Aber auch bei Architekten, Gutachtern, Maklern,
Facility-Managern, die umfangreiche Vermessungen durchführen müssen, sind die kleinen und robusten
Entfernungsmesser im Taschenformat sehr beliebt.
Warum Laser-Entfernungsmesser?
Die Vorteile liegen auf der Hand. Sie sind klein, robust, leicht und überall sofort einsatzbereit.
Zusätzliche Mitarbeiter werden nicht benötigt, und die gewonnenen Messergebnisse brauchen Sie sich
als Unternehmer nicht mal mehr aufschreiben, denn je nach Hersteller und Gerät können die Daten
entweder per USB Kabel oder Bluetooth auf
einen Laptop oder einen PC
übertragen werden. Stellen Sie sich einmal folgende Situation vor: Sie nehmen an einer Baubesprechung
teil, wo es darum geht, einzelne Details nochmals zu besprechen und bei dieser Gelegenheit soll
auch gleich noch ein Aufmass für einen weiteren Auftrag erstellt werden. Noch ist ungewiss, wer
von den Mitbewerbern den Auftrag erhält. Alle anderen zücken ihren Zollstock
mit Firmenlogo und machen sich an das gewünschte Aufmass. Sie vermessen mühevoll jeden Winkel und
jeden Zentimeter des Gebäudes. Als einziger zücken Sie nicht den Zollstock, sondern einen
brandneues Laser-Entfernungsmessgerät aus der Tasche. Innerhalb kürzester Zeit haben Sie Ihr
Aufmass fertig und können dies dem Auftraggeber präsentieren, ob nun gleich auf dem Display oder
später in schriftlicher Form. Sie sehen also: Laser-Entfernungsmesser sehen nicht nur cool aus,
sondern verleihen Ihnen und Ihrer Firma Professionalität.
Die Wichtigsten Funktionen im Überblick
Entfernungen messen können alle Laser-Entfernungsmesser, das ist klar. Aber gute Geräte bieten
längst mehr als nur die reine Entfernungsmessung. Hochwertige Geräte bieten eine Vielzahl an
nützlichen Zusatzfunktionen wie Addition und Subtraktion, Flächen und Volumenberechnung,
Winkelberechnung, Trapezberechnung, indirekte Höhen- und Breitenmessung, ja sogar eine
Pythagorasfunktion haben einige Geräte integriert. Dachdecker aufgepasst: für diese bieten
einige Hersteller von Laser-Entfernungsmesser eine Dachlängen- und -Neigungsberechnung an.
Mühevolles Vermessen gehört somit der Vergangenheit an.
Arbeiten auch unter extremen Bedingungen
Egal ob Schnee, Regen oder Staub, mit einem guten Laser-Entfernungsmesser können sie nahezu
überall und bei jedem Wetter arbeiten. Vorausgesetzt, Sie achten bereits vor dem Kauf auf ein
paar wesentliche Dinge.
Allwettertauglichkeit
Der Griff sollte eine ergonomische Form aufweisen und zugleich mit rutschfestem Gummi
ummantelt sein. Ein aus der Hand gleitendes Gerätes bei Feuchtigkeit wird so verhindert.
Genauso wie auf den Griff sollten Sie auf ein wetterfestes Gehäuse achten. Viele
Entfernungsmesser sind daher schon von Haus aus mit einem staub- und spritzwassergeschützten
Gehäuse versehen.
Display
Beim Kauf eines Laser Entfernungsmessers sollten Sie auch ein besonderes Augenmerk auf das
Display richten. Hier heißt die Devise: je größer das Display, umso besser die Lesbarkeit und
umso mehr Informationen haben Sie im Überblick. Auch auf eine integrierte Beleuchtung sollte
geachtet werden. Diese ermöglicht das Ablesen auch in ungenügend beleuchteten Räumen oder bei
Dunkelheit.
Messbereich und Genauigkeit
Der Messbereich und die Genauigkeit sollten vor dem Kauf grob bestimmt werden. Hier sollten sie
bereits genau wissen, was sie messen wollen und vor allem in welcher Entfernung sich die zu messende
Objekte befinden. Da die Entfernungsmessgeräte, die auch als Handlasermeter bezeichnet werden, in der
Regel Reichweiten von 0,2 bis 200 Metern aufweisen, ist hier ein großzügiger Spielraum für eine
Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geschaffen worden. Laser-Messgeräte, die Entfernungen bis ca.
30 Metern messen können, sollten für ein Innen-Aufmass von beispielsweise Gardinen, Laminat oder
Parkett völlig ausreichen. Für größere Distanzen, beispielsweise in Außenbereichen, kommen Geräte
mit einer Reichweite von bis zu 200 Metern zum Einsatz. Die Messgenauigkeit der Laser
Entfernungsmesser sollte daher nur wenige Millimeter Toleranz haben.
Integrierter Speicher
Der interne Speicher des Laser-Entfernungsmessers sollte großzügig dimensioniert sein, um auch mehrere
Messungen gleichzeitig speichern zu können. Idealerweise sollte er über frei belegbare Speicherplätze
verfügen, damit Sie ihn auf ihre Bedürfnisse individuell anpassen können.
Die Stromversorgung
Die Stromversorgung wird je nach Gerät und Hersteller entweder von einem 9-Volt-Block
oder mehreren AAA- oder AA-Batterien übernommen. Um das
vorzeitige Entladen der Batterien zu verhindern, ist bei vielen Geräten bereits eine Abschaltautomatik
eingebaut, die den Lasermesser bei Nichtgebrauch nach einer bestimmten Zeit automatisch abschaltet.
Damit Sie und Ihr Messgerät nicht im Dunkeln stehen, ordern sie beim Kauf gleich die passenden Akkus
und das Ladegerät mit.
Gewicht und Größe
Auch das Gewicht spielt eine entscheidende Rolle. Bedenken Sie, dass Sie das Gerät während der
Messphase so ruhig wie möglich halten müssen. Schwere, unhandliche Geräte können Sie hier schnell
an Ihre Grenzen stoßen lassen. Ein kleines kompaktes Gerät können Sie wie ein Handy einfach in
der Jackentasche transportieren und haben es immer griffbereit.
Bedienbarkeit
Achten Sie darauf, dass die Bedienelemente übersichtlich angeordnet sind und eine gewisse
Größe haben, um eine gezielte Bedienung zu ermöglichen. So gestaltet sich die Handhabung auch
unter schwierigen Bedingungen als kinderleicht.
Zusatzfunktionen
Entscheiden Sie selbst, welche Zusatzfunktionen Sie benötigen. Ob einfache Taschenrechnerfunktion
oder erweiterte Berechnungen gleich mit dem Gerät möglich werden wird von Ihnen mit Ihrer Auswahl
festgelegt.
Tipps:
- Messungen bei Tageslicht: In Außenbereichen, bei ungünstigen Lichtverhältnissen oder
durch Zitterbewegungen der eigenen Hand, kann eine Messung manchmal erschwert oder gar unmöglich
werden. Hier ist es unter Umständen manchmal sehr schwierig, den roten Laserzielpunkt zu
identifizieren. Ein Laser-Entfernungsmesser der mit einem Fernrohrsucher ausgerüstet ist,
kann hier Abhilfe schaffen. Selbst bei großen Distanzen kann so der Laser-Zielpunkt sicher
gefunden werden.
- Erhöhen der Messgenauigkeit:Zum Messen von größeren Distanzen empfiehlt es sich,
dass ein Stativgewinde aus Metall im Entfernungsmessgerät integriert ist. Mittels dieses
Gewindes lässt sich mühelos jedes Fotostativ anbringen, was die Messgenauigkeit
nochmals erhöht. Auch eine Libelle, wie wir sie von der Wasserwaage her kennen,
sollte zum Justieren des Laser-Entfernungsmessers vorhanden sein