Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Dauerleuchte

  Dauerleuchte  (2.504 Angebote unter 32.180.601 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Dauerleuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Dauerleuchte"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   167   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Dauerleuchte
^

Die Dauerleuchte leuchtet dauerhaft

Die Dauerleuchte wird auch als Dauerlicht bezeichnet. Im Gegensatz zur Blitzleuchte erlaubt eine Dauerleuchte eine langanhaltende Signalgebung. Dauerlicht wird häufig als Signalgeber eingesetzt, wie etwa hinsichtlich der Betriebsbereitschaft von Maschinen oder Geräten. In diesem Fall werden meist LED als Leuchtmittel bevorzugt, da sie sehr wenig Energie verbrauchen. Für eine weite Sichtbarkeit und sehr helles Licht nutzt man auch Xenonröhren.

Die Dauerleuchte und ihre Aufgaben

Die Dauerleuchte kann mit Steuereinheiten von Maschinen verbunden werden und in Kombination mit anderen Leuchten so auch verschiedene Zustände in unterschiedlichen Farben signalisieren. Über die Interpretation der Farben gibt es Regelungen. Rot bedeutet meist „Stopp - Gefahr“, die Farbe Orange warnt und Grün bürgt für Sicherheit. Betriebsbedingt kann es aber erforderlich sein, weitere Signalfarben zu nutzen, um den Überblick zu behalten: ein blaues Dauerlicht kann in einer riesigen Produktionshalle anzeigen, welche Maschinen gewartet werden und wie lange dieser Zeitraum anhält, um angrenzende Prozesse besser steuern zu können wie etwa Lagerung oder Verpackung.

Zum Aufbau der Dauerleuchte

Das Dauerlicht besteht aus einem Leuchtmittel, einem Sockel, einer transparenten Abdeckung und einem intransparenten Gehäuse, welches entweder mit Akkus ausgestattet ist oder über Anschlüsse für eine externe Stromversorgung verfügt. Hieraus leiten sich diverse Überlegungen ab. Es gibt Gehäuse, die einen Austausch der Leuchtmittel zulassen. Diese Gehäuse sind zwar zu warten, haben dafür aber auch eine lange Lebensdauer. Die Auswahl der Leuchtmittel gibt in der Regel Auskunft über die erforderlichen Wartungsintervalle, je nach dem, wie viele Betriebsstunden zu erwarten sind. Leuchtmittel und Stromanschluss lassen errechnen, wie hoch der effektive Stromverbrauch ist. Kostengünstig, leuchtstark und langlebig sind LED. Ist die Abdeckung bruchsicher, hält sie auch Hagel stand. Die Riffelung einer transparenten Hülle kann zudem den Lichtkegel beeinflussen.

Besondere Eigenschaften der Dauerleuchte

Das Dauerlicht leuchtet in der Regel in alle Richtungen. Wird die Arbeitsschutzleuchte an einer Wand befestigt, ist dies nicht zwingend notwendig. Ein eingebauter Reflektor kann die Lichtabgabe in eine Richtung verstärken, ohne dass man mehr Energie benötigt. Je nach Aufbau der Räumlichkeiten macht es Sinn, ein Dauerlicht auf oder an einem Pfosten zu befestigen, um es gut sehen zu können. Beachten Sie daher, was genau zum Lieferumfang gehört, damit Sie nichts bei der Bestellung vergessen.

Die Dauerleuchte und Kabellogistik

Verwenden Sie mehrere Dauerlichter, machen Sie sich auch Gedanken über die Verkabelung, was die Stromversorgung angeht. Kann eine Dauerleuchte mit anderen auch in Reihe oder nur parallel angeschlossen werden, kann das enorme Unterschiede im Verbrauch der Kabel und Leitungen bzw. dem konkreten Aufwand für die Verlegung bedeuten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.