Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  LED  bei Mercateo online kaufen

Werbung
Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema LED finden Sie am Ende der Seite
---------------------
„LED“
Überbegriffe
---------------------
Hochvolt Reflektorlampe
---------------------
Niedervolt Reflektorlampe
---------------------
Kerzenlampe
---------------------
Tropfenlampe
---------------------
Globelampe
---------------------
Röhren
---------------------
Soffitten
---------------------
Ketten
---------------------
Streifen
---------------------
Module
---------------------
Leisten
---------------------
bedrahtete LED
---------------------
Anzeigelampen
---------------------
SMD-LED
---------------------
PCB-LED
---------------------
IR Emitter
Weitere Informationen

Die LED - ein innovatives Leuchtmittel


Eine Leuchtdiode bzw. Lumineszenz-Diode, wird umgangssprachlich auch als LED bezeichnet. Dabei kommt das Wort LED aus dem Englischen und bedeutet wörtlich übersetzt Light Emitting Diode was soviel heißt wie Licht emittierende Diode. LEDs besitzen im Gegensatz zu herkömmlichen Leuchtmitteln wie der Glühbirne deutliche Vorteile. So sind sie durch ihre kompakten Abmessungen, ihre enorme Farbenvielfallt und lange Lebensdauer herkömmlichen Leuchtmitteln weit überlegen. Mit dem Einsatz modernster LED-Technik erzielen Sie in Ihrem Unternehmen maximale Helligkeit bei gleichzeitig minimalen Energieverbrauch. 

Funktionsweise von LEDs

Leuchtdioden oder LEDs funktionieren wie Halbleiterdioden, die durch ihre Durchlassrichtung Licht erzeugen und bestehen sowohl aus Kathoden als auch Anoden. Beim verlöten mit einem Lötkolben, ist allerdings auf die Polung zu achten, denn LEDs, sind polungsabhängig. Hierbei kennzeichnet die längere der beiden Pole die Anode die außerdem an der abgeflachten Stelle der Umrandung zu erkennen ist.

Farbenvielfallt für neue Lichtideen 

LEDs besitzen ein sehr breites Fabspektrum. Sie werden in Rot, Gelb, Grün, Weiß und in weiteren Farben angeboten. Der jeweilige Farbton einer LED wird als dominante Wellenlänge bezeichnet. Durch die Zugabe einzelner Leuchtstoffe und in Kombination mit verschiedenfarbigen Leuchtdioden, können dabei die unterschiedlichsten Farbtöne realisiert werden. So werden durch Zugabe von Aluminium-Indium-Gallium-Phosphat (AllnGaP) Rot-Orange LED Farben gewonnen. Grüne, Blaue oder Weiße LEDs werden wiederum durch Zugabe von Indium-Gallium-Nitrogen erzeugt.

Verwendungsmöglichkeiten von LEDs

LEDs, bieten dank ihrer breit gefächerten Farbenvielfallt unzählige von Anwendungsmöglichkeiten.
So kommen Rote, Grüne und Gelbe LEDs zum Beispiel zur Signalgebung in Fahrzeugrückleuchten und in verschieden anderen Bereichen zum Einsatz. Bilder oder Glasvitrinen werden mit LEDs richtig in Szene gesetzt. Weiße LEDs  kommen sehr häufig in Taschenlampen zum Einsatz. Und auch zur Markierung von Schildern, können LEDs sinnvoll eingesetzt werden.

Kostenvergleich von Leuchtmittel

Eine handelsübliche Glühbirne mit einer Leistung von 60 Watt, verbraucht bei einer Brenndauer von 10 000 Betriebsstunden ca. 108 Euro Energiekosten.

Eine Energiesparlampe, mit einer Leistung von gerade einmal 11 Watt, verbraucht bei einer Brenndauer von 10 000 Betriebsstunden nur noch ca. 88 Euro Energiekosten.

Eine LED als Leuchtmittel, verbraucht bei gleicher Lichtausbeute mit einer Leistung von nur 1,25 Watt und 10 000 Betriebsstunden lediglich 10 Euro an Energiekosten.
Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2009 Mercateo AG