Blockheftgeräte - Hefter für große Papiereinlagen
Während im Büroalltag auf keinem Schreibtisch ein
Heftgerät für die herkömmlichen Ansprüche zur Heftung fehlen darf, benötigt man für große Papiereinlagen besondere, kraftvolle Heftgeräte, die das Zusammenfügen umfangreicher Papierstapel möglich machen. Bei der Registratur und dem Erstellen von Unterlagen bis zu 200 Seiten kommen die Spezialisten ins Spiel. Kräftige Blockheftgeräte, die mit sehr spitzen Heftklammern arbeiten, fügen die Seiten zusammen und sorgen für eine stabile Heftung.
Welche Heftung gibt es bei Blockheftgeräten?
Achten Sie gerade bei Blockheftern darauf, dass die Heftklammern gut verschlossen werden. Die Klammerung soll sowohl bei hohen als auch bei geringeren Seitenzahlen halten und eine straffe Verbindung herstellen.
Blockhefter mit der so genannten Bypassheftung biegen auch lange
Heftklammern so um, dass kein Verletzungsrisiko entsteht. Vor allem bei Blockheftgeräten ist dies wichtig, da die Heftklammern sehr robust und spitz sein müssen, um durch die dicken Papierstapel zu dringen. Verwenden Sie das Bypasssystem, können Sie auch längere Heftklammern bei geringen Papiermengen verwenden, eine Klammeranpassung ist nicht nötig.
Wenn verschiedene Heftungen genutzt werden sollen, achten Sie darauf, dass die Matrize wechselbar ist. Normale offene oder geschlossene Heftungen werden dann zusätzlich möglich.
Welche Heftklammern benötigt man?
Die verwendbaren Heftklammern bestimmen auch, wie viele Blätter mit dem Heftgerät zusammengefügt werden können. Neben der Einleghöhe ist auch die Schenkellänge der Heftklammern für die maximal zu heftenden Seiten ausschlaggebend. Berücksichtigen Sie beim Kauf, dass eine möglichst breite Palette an Heftklammern verwendet werden kann. Mit der heftbaren Papiermenge steigt auch die Schenkellänge der Blockheftklammern, die in den Lademechanismus des Heftgerätes eingelegt werden kann. Blockheftgeräte arbeiten zum Großteil mit Klammern der Nummer 23.
Einlegetiefe
Eine hohe Einlegetiefe sorgt dafür, dass Sie auch noch weit vom Rand entfernt heften können. Besonders interessant ist dies, wenn es darum geht, Broschüren zusammenzuklammern. Hierbei werden häufig A4-Seiten mittig gefalzt und an der Knickstelle geheftet. Um A4 mittig heften zu können, benötigen Sie eine Einlegetiefe von mindestens 15 cm.
Damit die Heftung immer auf gleicher Höhe erfolgt, sollten Sie auf einen adjustierbaren Anschlaghebel Wert legen. Dieser ermöglicht nach einmaligem Ein- und Feststellen bei erneutem Einlegen von Papieren eine genaue Übertragung der vorherigen Einlegetiefe.
Zur normalen Randheftung reichen geringere Einlegetiefen von 80 mm aus. Interessant können auch Doppelhefter mit zwei nebeneinander angeordneten Heftmechaniken sein, die einen stärkeren Zusammenhalt durch doppelte Heftung ermöglichen.
Maximale Blattanzahl
Die maximale Blattzahl, die vom Blockhefter gefasst werden kann, ist ein weiteres wichtiges Kriterium. Die angegebenen Werte beziehen sich immer auf herkömmliches 80 g
Standardpapier. Ein Blockhefter sollte in der Regel mindestens 150 Seiten fassen können. Besonders starke und robuste Blockheftgeräte erlauben das Zusammenfügen von über 200 Seiten. Damit dies möglich wird, ist ein besonders stabiler und langer Hebel zur Druckauswirkung nötig. Nur durch optimale Kraftübertragung kann die Heftklammer das Papier durchstoßen. Günstig sind hierbei Ausführungen aus Ganzmetall, um den Belastungen ohne Beschädigung standzuhalten. Auch Systeme, bei denen ein Pedal zur Fußbedienung genutzt wird, sind erhältlich, dabie kommt beim Heften Ihr Gewicht zum Tragen.
Füllmenge
Damit der Blockhefter mit ausreichender Anzahl an Heftklammern bestückt werden kann, sollte das Ladesystem so konzipiert sein, dass mindestens zwei oder besser noch mehr Heftklammerstreifen aufgenommen werden können. Damit einzelne Klammern die Mechanik nicht blockieren und den Heftvorgang verzögern, achten Sie darauf, dass der Blockhefter über ein ABS-System verfügt.
Heben Sie die Heftung wieder auf
Möchten Sie die Heftung wieder lösen, so empfehlen sich
Heftklammerentferner. So lassen sich Heftklammern ganz ohne Mühe wieder entfernen.